Schmalz

Veicolo a guida automatica (AGV)

Un sistema di trasporto a guida automatica (AGTS) è un sistema di movimentazione dei materiali all’interno dello stabilimento costituito da diversi veicoli a guida automatica (AGV), da un sistema di controllo di livello superiore e dall’infrastruttura associata. Trasporta i materiali senza conducente tra stazioni prestabilite nei magazzini, nei settori di produzione e nelle linee di montaggio.

Sinonimi

AGV e AGVS: cosa distingue questi termini

Nell'uso comune, le due abbreviazioni sono spesso utilizzate come sinonimi. Dal punto di vista tecnico, tuttavia, si riferiscono a livelli diversi:

  • AGVS (Automated Guided Vehicle System): sistema complessivo costituito da veicoli, controllo della flotta e infrastruttura
  • AGV (Automated Guided Vehicle): il singolo veicolo

Ne consegue che un AGV e un AGVS non sono la stessa cosa. Chi parla di «un AGV» intende un singolo veicolo, mentre chi parla di «un AGVS» intende l’intero impianto. In pratica, la distinzione è rilevante quando si confrontano i dati sulle prestazioni: la produttività di un sistema non può essere paragonata al carico utile di un singolo veicolo.

In cosa consiste un sistema di trasporto senza conducente

Un sistema AGV è molto più di un semplice gruppo di veicoli. Il sistema è costituito da quattro componenti:

  • Veicoli (AGV): varianti con telaio, transpallet, carrelli elevatori o carri trainatori, progettati per specifici supporti di carico e carichi utili.
  • Sistema di controllo: gestisce gli ordini di trasporto, li assegna ai veicoli, regola il traffico agli incroci e nei punti di congestione e monitora l’utilizzo.
  • Comunicazione: il collegamento dati tra i veicoli e il sistema di controllo, nonché l’interfaccia con il sistema di gestione del magazzino.
  • Periferiche: stazioni di ricarica, stazioni di trasferimento, sistemi antincendio e di controllo degli accessi, nonché accessori per la movimentazione dei carichi.

Le prestazioni di un AGV sono solitamente determinate non dal singolo veicolo, ma dal sistema di controllo e dal layout. I colli di bottiglia, i percorsi a senso unico e il numero di punti di trasferimento spesso limitano la produttività prima ancora che lo faccia la velocità del veicolo.

Quali norme e standard si applicano agli AGV?

Nei paesi di lingua tedesca, la serie di linee guida VDI 2510 costituisce lo standard di riferimento per la progettazione, il funzionamento e il collaudo dei veicoli a guida automatica. Quattro serie di norme disciplinano le migliori pratiche:

  • VDI 2510: il documento fondamentale della serie; definisce le esigenze e i parametri per la progettazione e il collaudo.
  • VDI 2510 Parte 2: Requisiti di sicurezza per i veicoli a guida automatica (AGV) e i robot mobili destinati a produttori, integratori e operatori.
  • DIN EN ISO 3691-4: Requisiti di sicurezza per i carrelli industriali a guida automatica e i relativi sistemi.
  • VDA 5050: un’interfaccia aperta e indipendente dal produttore tra il veicolo e il sistema di controllo principale

La norma VDA 5050 merita particolare attenzione. La norma descrive le modalità di comunicazione tra un veicolo e un sistema di controllo di livello superiore. Chi adotta questa norma può gestire veicoli di diversi produttori in un’unica flotta e non è vincolato al sistema di controllo di un unico fornitore.

AGV o AMR: in cosa differiscono questi concetti

Entrambe le soluzioni prevedono il trasporto di materiale senza conducente. La differenza sta nel grado di autonomia:

Caratteristica AGV convenzionale AMR
Guida del percorso di instradamento Percorsi predefiniti Navigazione libera,
il percorso viene calcolato in tempo reale
Infrastruttura Possibilità di utilizzare binario magnetico, circuito induttivo o riflettori Non è richiesta alcuna esigenza relativa alla struttura
Ostacolo sul percorso Il veicolo si ferma e attende Il veicolo comanda l'ostacolo
Modifica del tracciato È necessario un adattamento delle infrastrutture Adattamento del software
Punto di forza tipico Portata elevata e costante su percorsi fissi Destinazioni variabili, frequenti cambiamenti di layout

Questo confronto descrive i due estremi di uno spettro, non una linea di demarcazione netta: molti moderni veicoli a guida automatica sono in grado anche di muoversi liberamente ed evitare gli ostacoli. Le associazioni di categoria e le linee guida stanno quindi raggruppando sempre più spesso entrambi i concetti sotto il termine generico di “robotica mobile”.

Termini correlati

Robot mobile autonomo (AMR)
I robot mobili autonomi (AMR) automatizzano il trasporto interno delle merci, aggirando autonomamente gli ostacoli e adattando i propri percorsi in tempo reale.

Domande frequenti

In che modo un veicolo a guida autonoma si orienta all’interno di un edificio?

A seconda della generazione del sistema, i veicoli a guida automatica si orientano utilizzando binari magnetici o anelli di induzione incassati nel pavimento, indicatori riflettenti sulle pareti e sugli scaffali, indicatori ottici come i codici QR oppure semplicemente seguendo il profilo dell’edificio senza bisogno di segnaletica aggiuntiva. La scelta del metodo influisce in modo significativo sui costi di costruzione associati a una futura modifica della disposizione degli spazi.

Quando un veicolo a guida automatica (AGV) rappresenta una scelta migliore rispetto a un robot mobile autonomo (AMR)?

Un veicolo a guida automatica (AGV) rappresenta una scelta migliore rispetto a un robot mobile autonomo (AMR) quando sono necessarie esigenze di numero di ciclo costantemente elevato e la massima produttività su percorsi di trasporto fissi e immutabili.

Un classico AGV guidato su binario dimostra i propri punti di forza in particolare nelle seguenti condizioni:

  • Processi statici: il flusso dei materiali e la configurazione della struttura rimangono invariati per anni.
  • Elevate frequenze di ciclo: i volumi di trasporto movimentati lungo percorsi fissi e definiti da un punto a un altro sono ingenti.
  • Percorsi di transito separati: l’area di transito è in gran parte libera dal traffico pedonale e da ostacoli imprevedibili.
  • Convenienza economica: per compiti di trasporto molto semplici, l’AGV offre spesso costi di investimento (CAPEX) inferiori e una manutenzione predittiva.
A cosa serve in genere un veicolo a guida automatica (AGV)?

Un veicolo a guida automatica (AGV) viene solitamente utilizzato per il trasporto di materiali altamente standardizzati e ripetitivi tra punti fissi nelle operazioni di produzione e di logistica interna.

Tra le applicazioni tipiche di un AGV figurano:

  • Rifornimento delle linee di montaggio e di produzione: consegna a intervalli prestabiliti di componenti e materie prime alle linee di produzione e alle postazioni di lavoro.
  • Stoccaggio e trasporto all’interno dello stabilimento: connessione tra la zona di ricevimento merci, le aree di stoccaggio intermedio e la zona di spedizione merci lungo lunghezze più estese e costanti all’interno di una struttura.
  • Trasporto di pallet: handling automatizzato di supporti per carichi pesanti e merci finite verso l’area di spedizione.
  • Integrazione dei processi: trasferimento affidabile dei pezzi tra singole stazioni di lavorazione fisicamente separate.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello