Schmalz

스마트 호이스트

스마트 호이스트는 작업물을 수동으로 들어올리고 내리기 위한 산업 분야의 리프팅 보조 기기입니다. 무게를 흡수하고 거의 힘들이지 않고 하중을 이동할 수 있도록 하여 무거운 작업물, 진공 부품 및 원자재를 인체공학적이고 정밀하게 핸들링할 수 있도록 지원합니다.

동의어
  • 매니퓰레이터 암
  • 지능형 리프팅 디바이스

스마트 호이스트 작동 모드

스마트 호이스트는 전기 모터로 구동되는 드럼에 감긴 로프를 통해 짐을 리프팅하는 하중 완화 원리로 작동합니다. 제어된 방식으로 로프를 감고 푸는 방식으로 이 디바이스는 하중을 들어 올리고 아래로 내리는 것을 서포트하고 부드러운 가이드 이동을 보장합니다. 제어 시스템은 작업자의 손 움직임을 지속적으로 감지하여 이를 정밀한 리프팅 및 하강 스트로크 중심으로 직접 변환합니다.

애플리케이션에 따라 스마트 호이스트에는 그리퍼 또는 후크 시스템과 같은 적절한 부하 핸들링 첨부 파일이 장착되어 있습니다. 선택 사항인 커플링 시스템을 사용하면 툴 없이도 개별 툴을 신속하게 교체할 수 있으므로 변화하는 작업에 맞게 시스템을 최적으로 적용할 수 있습니다.

최신 사양을 갖춘 바이나 핸들링의 스마트 로프 밸런서 NEO 30은 배터리 파워 변형으로 사용 가능합니다. 바이나 핸들링의 퀵 리프트 시스템에는 전기식 드라이브와 지능형 제어 전자 제품이 장착되어 있습니다. 이 시스템은 제어 핸들에 가해지는 수동 힘을 센서로 감지하여 직관적으로 작동할 수 있습니다: 작업자는 최소한의 손 움직임으로 리프팅 방향과 속도를 결정합니다. 리프팅 속도는 손의 움직임에 따라 적용되며 하중을 정확하고 부드럽게 배치할 수 있습니다.

산업 및 생산 분야에서의 애플리케이션 영역

컨베이어 기술 및 자재 핸들링에서 스마트 호이스트는 부피가 큰 물품을 빠르게 이동할 수 있게 해줍니다. 주문 피킹, 생산 및 생산 라인에서 신체적 부담을 줄이고 효율성을 크게 높여줍니다.

애플리케이션 영역은 전통적인 기계 부품과 다양한 작업물의 정밀한 핸들링부터 포대, 드럼통, 골판지 박스 및 기타 컨테이너의 핸들링에 이르기까지 다양합니다. 스마트 호이스트는 특히 높은 정밀도 요구 사항을 가진 조립 집약적 공정과 반복적인 리프팅 작동에서 강점을 발휘합니다.

스마트 호이스트를 크레인 시스템과 함께 사용하면 유연한 작업자 가이드 핸들링 시스템을 구현할 수 있습니다. 작업물을 더 먼 거리 또는 진공 부품에 직접 손쉽게 배치할 수 있습니다. 원활하게 작동하는 설계와 정밀한 제어 덕분에 사이클 타임이 단축되고 하중을 더 빠르게 재배치할 수 있습니다.

저장소 및 물류 환경에서 스마트 호이스트는 직원의 부담을 덜어주고 안전하고 안정적인 자재 핸들링을 가능하게 합니다.

인체공학적인 이점 및 직원 건강

산업용 리프팅 보조 기구인 스마트 호이스트는 직원 건강 증진을 위한 중요한 툴입니다. 인체공학적인 핸들링은 작업장에서의 스트레스를 줄여줍니다. 스마트 호이스트가 서포트하는 인체공학적으로 설계된 작업 공간은 부상 위험을 줄이는 데 지속적으로 기여합니다.

이 시스템을 통해 직원은 육체적으로 무리하지 않고도 무거운 짐을 손쉽게 옮길 수 있습니다. 따라서 근무 시간 내내 피로 없이 작업할 수 있습니다. 사용자 친화적인 작동 방식과 쉬운 핸들링 덕분에 체력이나 경험에 관계없이 모든 직원이 디바이스를 사용할 수 있습니다.

특히 수동 핸들링이 과사용 부상으로 이어질 수 있는 반복적인 작업의 경우, 스마트 로프 밸런서는 지속 가능한 솔루션을 제공합니다. 안전하고 효율적인 생산뿐만 아니라 직원의 복지와 생산성 향상에도 도움이 됩니다.

관련 용어

Crane systems
As a rule, all systems in the field of handling that provide for a crane as a central element are referred to as crane systems.

자주 묻는 질문

스마트 로프 밸런서란 무엇인가요?

스마트 호이스트는 하중을 수동으로 들어올리고 내리기 위한 산업용 리프팅 보조 장치입니다. 작업자 가이드에 따라 작업물의 정밀한 이동을 서포트합니다.

스마트 로프 밸런서에는 어떤 부하 핸들링 첨부 파일(예: 그리퍼)을 사용할 수 있습니까?

스마트 로프 밸런서는 애플리케이션에 따라 적합한 부하 핸들링 첨부 파일을 장착할 수 있습니다. 일반적인 그리퍼(예: 자석 그리퍼, 가위 그리퍼, 기계식 그리퍼), 후크(평면 후크 그리퍼 포함) 및 부품, 골판지 박스, 포대 또는 드럼통용 특수 픽업 시스템을 사용할 수 있습니다. 그립 메커니즘은 기계식, 전기식 또는 공압식 버전으로 달성할 수 있습니다.

스마트 호이스트는 기존 호이스트에 비해 어떤 이점을 제공합니까?

스마트 로프 밸런서는 반복적인 리프팅 작업을 위해 민감하고 정밀한 움직임 제어, 인체공학적인 릴리프 및 빠른 사이클 타임을 제공합니다. 센서 서포트 제어(수동 힘 감지) 및 들어 올리는 속도의 자동 적용 덕분에 사실상 힘 없이도 안전하고 제어된 방식으로 하중을 배치할 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동