Bilanciatori a fune collaborativi NEO 30
- Installazione facile e veloce
- Funzionamento a batteria per uso mobile
- Fino a 500 frecce elastiche per carica della batteria
- Capacità di carico max.: 30 kg
I bilanciatori a fune collaborativi sono dispositivi di sollevamento industriali per il sollevamento e l'abbassamento manuale dei carichi. Sostengono la movimentazione ergonomica e precisa di pezzi, componenti e materiali pesanti, assorbendo il peso e consentendo di spostare il carico quasi senza forza.
Il bilanciatore elettrico a fune funziona secondo il principio dello scarico del carico: il carico viene sollevato tramite una fune avvolta su un tamburo comandato da un motore elettrico. Avvolgendo e svolgendo la fune in modo controllato, il dispositivo di regolazione sostiene il sollevamento e l'abbassamento del carico e garantisce un movimento fluido e guidato. Il sistema di controllo rileva in modo continuo i movimenti della mano effettuati dall'operatore e li converte direttamente in precise corse di sollevamento e abbassamento.
A seconda dell'applicazione, il dispositivo di sollevamento intelligente è dotato di adeguati sistemi di movimentazione del carico, come pinze di presa o sistemi a gancio. I sistemi di accoppiamento opzionali consentono di cambiare i singoli utensili in modo rapido e senza l'ausilio di attrezzi, in modo da adattare il sistema in modo ottimale a compiti sempre diversi.
Il bilanciatore a fune collaborativo NEO 30 di Binar Handling, modernamente equipaggiato, è disponibile in una variante alimentata a batteria. I sistemi di sollevamento rapido di Binar Handling sono dotati di un comando elettrico e di un dispositivo di controllo intelligente. Il funzionamento del sistema è intuitivo grazie al rilevamento basato su sensori della forza manuale applicata all'impugnatura di comando: L'operatore determina la direzione e la velocità di sollevamento con movimenti minimi della mano. La velocità di sollevamento si adatta al movimento della mano e consente un posizionamento preciso e delicato del carico.
Nella tecnologia di trasporto e nella movimentazione del materiale, i dispositivi a fune collaborativi consentono di spostare rapidamente carichi ingombranti. Nel commissionamento, nella produzione e nelle linee di produzione, riducono lo sforzo fisico e aumentano significativamente il rendimento.
Le superfici di applicazione spaziano dai componenti classici delle macchine e dalla movimentazione precisa di un'ampia varietà di pezzi alla movimentazione di sacchi, fusti, scatole di cartone e altri contenitori. Il dispositivo di sollevamento intelligente mostra i suoi punti di forza soprattutto nei processi ad alta intensità di assemblaggio con esigenze di alta precisione e nei funzionamenti di sollevamento ricorrenti.
In combinazione con i sistemi gru, i dispositivi di sollevamento intelligenti consentono un sistema di movimentazione flessibile e guidato dall'operatore. I pezzi possono essere posizionati senza sforzo su distanze maggiori o direttamente sul componente. Grazie al design fluido e al controllo preciso, i tempi ciclo si riducono e i carichi possono essere riposizionati più rapidamente.
Negli ambienti di stock e logistica, i dispositivi di sollevamento intelligenti contribuiscono ad alleggerire i dipendenti e consentono una movimentazione sicura e affidabile del materiale.
I bilanciatori intelligenti come dispositivi di sollevamento industriali sono un utensile importante per promuovere la salute dei dipendenti. Una movimentazione ergonomica riduce lo stress sul posto di lavoro. Un posto di lavoro progettato in modo ergonomico, sostenuto da dispositivi di sollevamento intelligenti, contribuisce in modo duraturo a ridurre il rischio di infortuni.
Il sistema permette di spostare senza sforzo carichi pesanti senza che il dipendente sia fisicamente sovraffaticato. Ciò consente di lavorare senza affaticarsi per l'intero turno di lavoro. Il funzionamento semplice e la maniglia di comando rendono il dispositivo accessibile a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla forza fisica o dall'esperienza.
Soprattutto per i compiti ripetitivi, per i quali la movimentazione manuale porterebbe altrimenti a lesioni da uso eccessivo, i dispositivi di sollevamento intelligenti offrono una soluzione sostenibile. Non solo promuovono un prodotto sicuro ed efficiente, ma anche il benessere e la produttività dei dipendenti.
Un bilanciatore a fune collaborativo è un dispositivo di sollevamento industriale per il sollevamento e l'abbassamento manuale dei carichi. Sostiene il funzionamento preciso e guidato dall'operatore dei pezzi.
I bilanciatori a fune collaborativi possono essere dotati di dispositivi di movimentazione del carico adatti a seconda dell'applicazione. Si tratta di pinze tipiche (ad esempio, pinze magnetiche, pinze a forbice, pinze meccaniche), ganci (comprese le pinze a gancio piatto) e dispositivi speciali di presa per componenti, scatole di cartone, sacchi o fusti. Il meccanismo di presa può essere eseguito in modelli meccanici, elettrici o pneumatici.
I bilanciatori a fune collaborativi offrono un controllo sensibile e preciso dei movimenti, un alleggerimento ergonomico e tempi ciclo rapidi per i sollevamenti ricorrenti. Grazie al controllo supportato da sensori (rilevamento manuale della forza) e all'adattamento automatico della velocità di sollevamento, i carichi possono essere posizionati in modo sicuro, controllato e virtualmente privo di forza.