Schmalz

Dispositivo de elevación inteligente

Los equilibradores de cable inteligentes son dispositivos de elevación industriales para levantar y bajar cargas manualmente. Apoyan la manipulación ergonómica y precisa de piezas, componentes y materias primas pesadas absorbiendo el peso y permitiendo mover la carga casi sin aplicar fuerza.

Sinónimos
  • Brazo manipulador
  • Dispositivo de elevación inteligente

Modo de funcionamiento de un equilibrador de cable inteligente

El dispositivo de elevación inteligente funciona según el principio de alivio de la carga: ésta se levanta mediante un cable enrollado en un tambor accionado por un motor eléctrico. Al enrollar y desenrollar la cuerda de forma controlada, el dispositivo apoya el levantamiento y descenso de la carga y garantiza un movimiento suave y guiado. El sistema de control detecta continuamente los movimientos de la mano del operador y los convierte directamente en recorridos precisos de elevación y descenso.

Dependiendo de la aplicación, el dispositivo de elevación inteligente está equipado con accesorios de manipulación de cargas adecuados, como garras o sistemas de gancho. Los sistemas de acoplamiento opcionales permiten cambiar las herramientas individuales rápidamente y sin herramientas, de modo que el sistema puede adaptarse de forma óptima a las tareas cambiantes.

El equilibrador de cable NEO 30 de Binar Handling, modernamente equipado, está disponible como variante alimentada por batería. Los sistemas Quick-Lift de Binar Handling están equipados con un accionamiento eléctrico y un dispositivo de control electrónico inteligente. El sistema puede funcionar de forma intuitiva gracias a la detección basada en sensores de la fuerza manual aplicada al asa de manejo: El trabajador determina la dirección y la velocidad de elevación con movimientos mínimos de la mano. La velocidad de elevación se adapta al movimiento de la mano y permite un posicionamiento preciso y suave de la carga.

Superficies de aplicación en la industria y la producción

En la tecnología de transporte y manipulación de materiales, los equilibradores de cable inteligentes permiten mover cargas voluminosas con rapidez. En la preparación de pedidos, la producción y las líneas de fabricación, reducen el esfuerzo físico y aumentan considerablemente la eficiencia.

Las superficies de aplicación abarcan desde los componentes clásicos de las máquinas y la manipulación precisa de las piezas más diversas hasta la manipulación de sacos, bidones, cajas de cartón y otros contenedores. El equilibrador de cable inteligente muestra sus puntos fuertes especialmente en procesos de montaje intensivo con elevadas exigencias de precisión y en operaciones de elevación recurrentes.

En combinación con los sistemas de grúa, los equilibradores de cable inteligentes permiten un sistema de manipulación flexible y guiado por el operador. Las piezas pueden colocarse sin esfuerzo a grandes distancias o directamente sobre los componentes. Gracias a su diseño de funcionamiento suave y control preciso, los tiempos de ciclo se reducen y las cargas pueden reposicionarse más rápidamente.

En entornos de almacenamiento y logística, los dispositivos de elevación inteligentes ayudan a aliviar a los empleados y permiten una manipulación de materiales segura y fiable.

Ventajas ergonómicas y salud de los empleados

Los equilibradores de cable inteligentes como dispositivos de elevación industrial son una herramienta importante para promover la salud de los empleados. La manipulación ergonómicamente diseñada reduce el estrés en el lugar de trabajo. El puesto de trabajo diseñado ergonómicamente, con el apoyo de los equilibradores de cable inteligentes, contribuye de forma duradera a reducir el riesgo de lesiones.

El sistema permite mover cargas pesadas sin esfuerzo y sin sobreesfuerzo físico para el empleado. Esto permite trabajar sin fatiga durante todo el turno. El funcionamiento sencillo y la facilidad de manipulación hacen que el dispositivo sea accesible a todos los empleados, independientemente de su fuerza física o experiencia.

Especialmente para tareas repetitivas, en las que la manipulación manual provocaría lesiones por sobrecarga, los equilibradores de cable inteligentes ofrecen una solución sostenible. No sólo fomentan una producción segura y eficiente, sino también el bienestar y la productividad de los empleados.

Términos relacionados

Crane systems
As a rule, all systems in the field of handling that provide for a crane as a central element are referred to as crane systems.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un equilibrador de cable?

Un equilibrador de cable inteligente es un dispositivo de elevación industrial para levantar y bajar cargas manualmente. Apoya el movimiento preciso y guiado por el operador de las piezas.

¿Qué accesorios de manipulación de cargas (por ejemplo, garras) pueden utilizarse en el dispositivo de elevación inteligente?

Los dispositivos de elevación inteligentes pueden equiparse con accesorios de manipulación de cargas adecuados en función de la aplicación. Pinzas típicas (por ejemplo, pinzas magnéticas, pinzas de tijera, pinzas mecánicas), ganchos (incluidas pinzas de gancho plano) y sistemas de recogida especiales para componentes, cajas de cartón, sacos o bidones. El mecanismo de agarre puede ejecutarse en versión mecánica, eléctrica o neumática.

¿Qué ventajas ofrece un equilibrador de cable sobre los polipastos clásicos?

Los dispositivos de elevación inteligentes ofrecen un control del movimiento sensible y preciso, un alivio ergonómico y tiempos de ciclo rápidos para operaciones de elevación recurrentes. Gracias al control asistido por sensores (detección manual de la fuerza) y a la adaptación automática de la velocidad de elevación, las cargas pueden colocarse de forma segura, controlada y prácticamente sin fuerza.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta