Schmalz

Köyden tasapainotin

Älykkäät nostimet ovat teollisuuden nostoapuvälineitä, jotka on tarkoitettu kuormien manuaaliseen nostamiseen ja laskemiseen. Ne tukevat raskaiden työkappaleiden, komponenttien ja raaka-aineiden ergonomista ja tarkkaa käsittelyä vaimentamalla painoa ja mahdollistamalla kuorman siirtämisen lähes voimatta.

Synonyymit
  • Älykäs nostinlaite
  • Manipulaattorin varsi

Köyden tasapainotinin toimintatapa

Köyden tasapainotin toimii kuorman kevennysperiaatteella: kuormaa nostetaan köydellä, joka on kiedottu sähkömoottorin käyttämään rumpuun. Kelaamalla ja purkamalla köyttä hallitusti laite tukee kuorman nostamista ja laskemista ja varmistaa tasaisen, ohjatun liikkeen. Ohjausjärjestelmä havaitsee jatkuvasti käyttäjän tekemät kädenliikkeet ja muuntaa ne suoraan tarkoiksi nosto- ja laskuliikkeiksi.

Sovelluksesta riippuen köyden tasapainotin varustetaan sopivilla kuorman käsittelyliitteillä, kuten tarttujilla tai koukkujärjestelmillä. Valinnaiset kytkentäjärjestelmät mahdollistavat yksittäisten työvälineiden nopean ja ilman työkaluja tapahtuvan vaihdon, jolloin järjestelmä voidaan sovittaa optimaalisesti muuttuviin tehtäviin.

Binar Handlingin nykyaikaisesti varustettu NEO 30 -köyden tasapainotin on saatavilla akkukäyttöisenä vaihtoehtona. Binar Handlingin Quick-Lift-järjestelmät ovat varustettuja sähköisellä voimansiirrolla ja älykkäällä ohjauselektroniikalla. Järjestelmää voidaan käyttää intuitiivisesti ohjainkahvaan kohdistuvan manuaalisen voiman anturipohjaisen tunnistuksen ansiosta: Työntekijä määrittää nostosuunnan ja -nopeuden minimaalisilla käsiliikkeillä. Nosto-opeus sovitetaan käden liikkeen mukaan ja mahdollistaa kuorman tarkan ja hellävaraisen sijoittamisen.

Soveltamisalueet teollisuudessa ja tuotannossa

Kuljetustekniikassa ja materiaalinkäsittelyssä köyden tasapainotin mahdollistaa suurten kuormien nopean siirtämisen. Tilausten keräilyssä, tuotannossa ja tuotantolinjoilla ne vähentävät fyysistä rasitusta ja lisäävät merkittävästi hyötysuhdetta.

Sovellukset vaihtelevat klassisista koneen komponentteista ja erilaisten työkappaleiden tarkasta käsittelystä pussien, tynnyrien, pahvilaatikoiden ja muiden säiliöiden käsittelyyn. Köyden tasapainotin osoittaa vahvuutensa erityisesti kokoonpanointensiivisissä prosesseissa, joissa on korkeat tarkkuusvaatimukset, ja toistuvissa nostoissa.

Yhdessä nostinjärjestelmien kanssa älykkäät nostimet mahdollistavat joustavan ja käyttäjän ohjaaman käsittelyjärjestelmän. Työkappaleet voidaan sijoittaa vaivattomasti suuremmille etäisyyksille tai suoraan komponentin päälle. Sujuvan suunnittelun ja tarkan ohjauksen ansiosta syklin kesto lyhenee ja kuormat voidaan sijoittaa uudelleen nopeammin.

Varastointi- ja logistiikkaympäristöissä köyden tasapainotin helpottaa työntekijöiden työtä ja mahdollistaa turvallisen ja luotettavan materiaalinkäsittelyn.

Ergonomiset edut ja työntekijöiden terveys

Älykkäät nostimet teollisuuden nostoapuvälineinä ovat tärkeä työkalu työntekijöiden terveyden edistämisessä. Ergonominen käsittely vähentää stressiä työpaikalla. Ergonomisesti suunniteltu työpaikka, jota köyden tasapainotit tukevat, vähentää pysyvästi loukkaantumisriskiä.

Järjestelmä mahdollistaa raskaiden taakkojen siirtämisen vaivattomasti ilman, että työntekijä rasittuu fyysisesti liikaa. Tämä johtaa väsymättömään työskentelyyn koko työvuoron ajan. Käyttäjäystävällinen toiminta ja helppo käsiteltävyys tekevät laitteesta jokaisen työntekijän ulottuvilla fyysisestä voimasta tai kokemuksesta riippumatta.

Etenkin toistuviin tehtäviin - joissa manuaalinen käsittely johtaisi muuten ylirasitusvammoihin - köyden tasapainotin tarjoaa kestävän ratkaisun. Ne edistävät paitsi turvallista ja tehokasta tuotantoa myös työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta.

Aiheeseen liittyvät termit

Crane systems
As a rule, all systems in the field of handling that provide for a crane as a central element are referred to as crane systems.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on köyden tasapainotin?

Älykäs nostin on teollinen nostoapuväline, joka on tarkoitettu kuormien nostamiseen ja laskemiseen manuaalisesti. Se tukee työkappaleiden tarkkaa, käyttäjän ohjaamaa liikuttamista.

Mitä kuormankäsittelyliitteitä (esim. tarttuja) voidaan käyttää köyden tasapainottimessa?

Smart-nostimet voidaan varustaa sopivilla kuormankäsittelyliitteillä sovelluksen mukaan. Tyypillisiä tarttujia (esim. magneettitarrain, saksikourat, mekaaniset tarttujat), koukkuja (mukaan lukien litteät koukkukourat) ja erityisiä poimintajärjestelmiä komponenteille, pahvilaatikoille, pusseille tai tynnyreille. Tartuntamekanismi voidaan saavuttaa mekaanisena, sähköisenä tai pneumaattisena versiona.

Mitä etuja köyden tasapainotin tarjoaa verrattuna perinteisiin nostimiin?

Älykkäät nostimet tarjoavat herkän ja tarkan liikkeenohjauksen, ergonomisen helpotuksen ja nopeat syklin kestot toistuviin nostoihin. Anturilla tuetun ohjauksen (manuaalinen voimantunnistus) ja nostonopeuden automaattisen sovittamisen ansiosta kuormat voidaan sijoittaa turvallisesti, hallitusti ja lähes ilman voimaa.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin