Schmalz

스트레스 감소, 효율성 향상

인체공학적이지 않은 근무 환경은 신체적 불편함을 유발할 뿐만 아니라 직원의 제품 생산성에도 직접적인 영향을 미칩니다. 처음에는 개별적인 성과 변동으로 보이는 것에는 구조적인 원인이 있는 경우가 많습니다: 업무공간이 직원과 각 활동에 최적으로 적용되지 않은 경우. 업무 환경의 유연성이 부족하면 최적의 업무 수행이 어렵습니다. 일방적인 활동은 특정 근육군에 대한 부담을 증가시킵니다. 이는 공정 속도 저하, 오류 증가, 잦은 중단으로 이어져 결과적으로 눈에 띄는 생산성 저하와 비용 증가로 이어집니다.

설득력 있는 사실: 인체공학적인 설계가 효과가 있는 이유

25%

평균적으로 더 높은 생산성을 제공합니다.

67%

평균적으로 오류가 줄어듭니다.

75%

직원 평균 결근일수 감소.

43%

평균 인건비를 낮출 수 있습니다.

처음에는 매일 약 800개의 소포가 창고를 왼쪽으로 떠났지만 지금은 평균 1,850개의 소포가 배송되고 있습니다.
∼ Alexander Fiedler, dm 카를스루에 섬유 물류 부서 책임자

인체공학적 워크스테이션은 매일 회사에 비용을 초래합니다.

하루 8시간 근무하는 동안 생산성은 지속적으로 감소합니다. 피로, 집중력 부족 및 이와 유사한 요인으로 인해 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 효율성에 부정적인 영향을 미칩니다. 동시에 건강 문제의 위험이 증가하여 다운타임과 추가 비용으로 이어지며, 이는 모든 기업이 매일 느끼는 부담입니다.

인체공학적으로 설계된 업무공간은 이러한 생산성 손실을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 인체공학적인 서포트가 있는 경우 그렇지 않은 경우보다 업무 종료 시 생산성이 4분의 1 이상 높아질 수 있습니다.

인체공학적인 설계 부족으로 인한 네 가지 결과

Tick. 압정. 인체공학적인 설계가 잘못되면 매초마다 비용이 발생합니다.

상각 계산기를 사용하여 핸들링 디바이스에 투자할 가치가 있는 시기를 확인하세요.

image.alt

진공 기술과 인체공학의 만남: 효율적이고, 인체공학적이고, 세심하게 고려된 설계

슈말츠의 인체공학적 핸들링 솔루션은 작업 조건을 개선하고 인간과 기계의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 기업은 비용을 낮추고 직원의 동기를 높이며 작업 공정을 보다 효율적으로 만들 수 있습니다. 리프팅 보조장치는 매우 민감하여 애플리케이션이 작업물을 정확하고 안전하게 배치할 수 있습니다. 진공 그립 원리는 표면을 보호하고 손상을 방지하여 품질과 효율성을 극대화합니다.

인체공학적인 디자인 알아보기

인체공학적인 디자인 알아보기

최대 50kg의 소형 상품을 빠르게 핸들링합니다.

진공 튜브 리프터 점보 에르고

평면 작업물

정밀한 리프팅

정밀한 리프팅

진공 튜브 리프터 JumboSprint Hygienic

위생 지역

진공 리프팅 장치 진공 마스터

무거운 작업물

모바일 솔루션

모바일 주문 피킹

크레인 시스템 및 지브 크레인

장거리에서 무거운 짐을 유연하게 이동합니다.

현장의 성공 사례

인체공학적인 설계와 실무가 만나면 진정한 성공 사례가 탄생합니다: 인체공학적으로 설계된 핸들링 시스템을 통해 기업은 생산성을 높일 뿐만 아니라 일상 업무의 편의성도 높일 수 있습니다. 인체공학적인 솔루션이 어떻게 작업 공정을 간소화하고 직원의 부담을 덜어주며 측정 가능한 성과 향상을 가능하게 하는지를 보여주는 모범 사례를 소개합니다.

연락처

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길

118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호

대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식

자주 묻는 질문

리프팅 보조 기구에 투자할 가치가 있을까요? 그리고 투자 수익률(ROI)은 어떻게 계산하나요?

리프팅 보조 장비는 연간 절감액이 구매 및 운영 비용을 초과하는 순간부터 경제적으로 타당해집니다. 실제로, 핸들링 빈도가 높거나 중량을 많이 다루는 작업장의 경우, 대개 6~18개월 만에 이러한 조건이 충족됩니다.

이를 계산하려면 총 투자 비용을 연간 절감액과 비교해 보십시오. 이때 다음 세 가지 요소를 고려합니다:

  • 결근 비용 감소: 근골격계 질환으로 인한 병가 일수 감소. 이는 결근 1일당 비용으로 산정됩니다.

  • 공정 속도 향상: 사이클 타임이 단축되고 예측 가능성이 높아지며, 핸들링 시 오류율이 감소합니다.

  • 인력의 효율적인 활용: 무거운 하중을 핸들링할 때 두 명이 수행하던 작업을 한 명이 수행할 수 있게 됨.

회수 기간은 총 투자액을 연간 순 절감액으로 나누어 계산합니다. 슈말츠(Schmalz)의 회수 기간 계산기가 사용 가능하며, 귀사의 주요 지표를 바탕으로 초기 평가를 진행할 수 있습니다.

상각 계산기

직원마다 상품 핸들링에 소요되는 사이클 타임이 왜 이렇게 차이가 나는 걸까요?

핸들링으로 인한 사이클 타임의 상당한 변동은 대개 작업 강도의 차이에 기인하는 것이 아니라, 작업장의 인체공학적인 환경이 미흡하기 때문인 경우가 많습니다. 여기에는 세 가지 주요 요인이 있습니다:

  • 개인의 피로: 신체적으로 힘든 작업을 할 때, 근무 시간이 지남에 따라 체력이 저하됩니다. 근무 시간이 끝날 무렵에는 사이클 타임이 눈에 띄게 늘어납니다.

  • 신체 치수의 차이: 고정된 작업대에서는 작업 범위와 작업 높이가 모든 직원에게 적용되지 않습니다. 이로 인해 시간을 소모하는 보상적 동작이 발생합니다.

  • 표준화 부족: 기술적 보조 수단이 없으면 각자가 자신만의 리프팅 기술을 개발하게 되어 소요 시간이 제각각이 됩니다.

진공 리프팅 장치가 장착된 인체공학적으로 표준화된 작업대는 이러한 신체적 차이를 보완하여 근무 시간 내내 일관되고 예측 가능한 사이클 시간을 보장합니다.

수작업이 이루어지는 작업대를 어떻게 하면 인체공학적으로 더 잘 설계할 수 있을까요?

수작업이 필요한 작업장은 공정을 완전히 자동화하지 않더라도 인체공학적으로 더 효율적으로 개선할 수 있습니다. 가장 효과적인 접근 방식은 ‘인체공학적 부분 자동화’로, 기술이 하중을 담당하는 한편 작업자는 제어권을 유지합니다. 세 가지 핵심 전략은 다음과 같습니다.

  • 리프팅 보조 장치 통합: 진공 튜브 리프터나 밸런서는 무게를 완전히 지탱해 주며, 작업자는 유연한 제어를 할 수 있습니다.

  • 작업 범위 적용: 팔을 뻗는 거리를 줄이고, 작업 높이를 조절하며, 부품을 배치하여 몸을 비틀거나 벤딩하는 동작이 필요 없도록 합니다.

  • 크레인 및 레일 시스템 활용: 반응성이 뛰어난 지브 크레인을사용하면 무거운 하중을 이동하는 데 필요한 힘을 줄일 수 있습니다.

이러한 조치들은 신체적 부담을 즉각적으로 아래로 줄여주며, 기존 IT 공정을 방해하지 않고, 관리 가능한 도입 비용 범위 내에서 구현할 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.