건강 위험 및 질병
슈말츠 솔루션은 정말 중요한 것을 보호합니다.

매일 리프팅, 운반, 밀거나 당기는 일을 하는 사람이라면 누구나 몸이 지칠 수밖에 없습니다. 종종 너무 늦을 때까지 눈에 띄지 않는 경우가 많습니다. 허리 통증, 관절 문제, 만성적인 과사용 부상은 육체 노동으로 인한 가장 흔한 건강상의 결과 중 하나입니다. 특히, 직장에서의 잘못된 긴장은 현재 거의 25%에 달하는 업무 불능의 가장 흔한 원인인 후면 문제 및 기타 근골격계 질환(MSD)의 원인으로 간주됩니다.
많은 직원들에게 인체공학적인 서포트 없이 수동 핸들링은 너무 무거운 짐, 잘못된 동작 순서, 좋지 않은 자세, 장기적인 건강 위험을 의미합니다.
근골격계 질환으로 인한 결근 일수 백만 일.
연간 생산 중단 비용으로 수십억 유로를 절감할 수 있습니다.
근골격계 및 연결 조직 질환으로 인한 신규 퇴직.
근골격계 질환으로 인한 진단 일수.

직원들이야말로 큰 성공의 열쇠이며, 저희는 이들을 서포트합니다. 여기에는 당연히 가능한 한 육체적 부담을 줄이는 것도 포함됩니다.∼ Frank Januschowski, 물류 관리자, FreiLacke
인체공학적으로 설계되지 않은 워크스테이션은 단기적인 불편함을 유발할 뿐만 아니라 장기적으로 건강에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다. 이러한 결과는 신체의 다양한 부위에 영향을 미치고 직원의 신체 건강, 성과 및 삶의 질에 부정적인 영향을 미칩니다. 통증, 긴장, 피로는 종종 첫 징후일 뿐입니다. 원인을 해결하지 않으면 만성 질환과 업무 불능으로 이어질 수 있습니다.
인체공학적이지 않은 작업 방식은 신체의 특정 부위뿐만 아니라 전신에 영향을 미칩니다. 잘못된 자세, 반복적인 움직임 및 일방적인 긴장은 신체의 다른 부위에 영향을 줄 수 있는 연쇄적인 불만 반응을 일으킵니다. 목과 어깨부터 후면, 조인트 및 심혈관계 시스템에 이르기까지 그 결과는 다양하며 직원의 건강과 성과에 지속적인 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 리프팅, 안고, 운반하는 동안 스트레스를 많이 받는 신체 부위는 다음과 같습니다:

후면 아래

팔꿈치

손목

힙

목과 등 후면

어깨 및 팔뚝

무릎
인체공학적 핸들링 솔루션은 신체의 피로를 완화하고 불만을 예방하며 만성 질환에 대응하는 데 매우 중요합니다. 특히 생산 및 물류와 같이 신체적 부담이 큰 작업 범위에서는 인체공학적으로 설계된 작업 환경이 필수적입니다.
독일의 양대 후면학교 협회인 AGR(Aktion Gesunder Rücken) e.V.는 작업장 장비 선택 시 가이드 역할을 하는 품질 실링을 제정했습니다. 이 인증을 받은 모든 제품은 세부적인 인증 공정을 거쳤습니다. 슈말츠의 진공 리프팅 디바이스는 AGR 씰로 인증받음. 독립적인 전문가 패널은 진공 리프팅 디바이스가 인체공학적인 리프팅을 촉진하고, 후면 친화적인 작업을 가능하게 하며, 공정을 가속화하고, 건강 관련 결석을 줄인다는 사실을 확인했습니다.
인체공학적인 리프팅 기술로 부담을 크게 줄여 다운타임과 비용을 줄일 수 있습니다.
할부 상환 계산기를 사용하여 구매 비용의 회수 시기를 확인하세요.
인체공학적인 진공 리프팅 디바이스가 어떻게 직원의 피로를 눈에 띄게 덜어주고, 업무 성과를 높이며, 까다로운 업무에 더 많은 파워를 부여하여 업무 변동을 줄이고 더 행복한 팀을 만드는지 보여주는 모범 사례를 통해 지속 가능한 성공을 달성할 수 있습니다.

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길
118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호
신체적 무리의 위험은 증상이 나타났을 때뿐만 아니라 업무 자체에서 이미 드러납니다. 이를 평가하는 데 도움이 되는 두 가지 접근 방식은 다음과 같습니다.
작업장 관찰: 어깨 높이 이상이나 무릎 높이 이하에서 반복적으로 물건을 리프팅하는 경우, 짐을 운반하는 동안 회전 동작이 발생하는 경우, 짐을 제대로 잡을 수 없는 경우, 또는 사이클 타임이 회복 시간을 허용하지 않는 경우, 해당 작업장은 고위험으로 간주됩니다.
체계적인 평가: 독일 산업안전보건법(ArbSchG) 제5조에 따른 위험 평가에 BAuA의 핵심 특징 분석법을 보충하여 적용하면, 하중의 무게, 빈도, 신체 자세를 객관적으로 비교할 수 있습니다. 또한, 작업대별 병가율과 피드백 논의를 통해 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
부자연스러운 자세와 반복적인 움직임은 근육, 힘줄, 조인트의 회복 능력을 초과하는 부담이 가해질 경우 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다. 이를 유발하는 세 가지 메커니즘은 다음과 같습니다.
정적 부하 시 혈류 감소: 장시간 지속되는 근육 긴장은 혈관을 압축합니다. 이로 인해 산소 공급이 부족해지면 조직 산성화와 근육 경화(근경화증)가 발생할 수 있습니다.
반복으로 인한 미세 손상: 반복적인 움직임은 힘줄, 근육, 인대의 조직에 미세한 파열을 일으킵니다. 회복 기간이 충분하지 않으면 이러한 미세 손상이 누적되어 건활막염과 같은 만성 염증을 유발합니다.
연골 및 추간판의 퇴행: 조인트 내부의 불균일한 압력 분포는 특정 부위에 특히 강한 국소적 스트레스를 가합니다. 그 결과, 연골과 추간판은 쿠션 기능을 상실하여 자연적인 마모와 손상을 가속화할 수 있습니다.
핵심은 활동과 회복의 균형입니다: 적절한 휴식과 인체공학적으로 올바른 부하 완화 조치가 없으면, 일시적인 증상이 영구적인 구조적 손상으로 발전할 수 있습니다.
근골격계 질환(MSD)은 근육, 힘줄, 인대, 조인트 및 척추에 영향을 미치는 마모 및 손상의 증상이나 상태를 말합니다. 업무 관련 부상과 달리, 이는 단일 사건으로 인해 발생하는 것이 아니라 수개월 또는 수년에 걸쳐 서서히 진행됩니다. 대표적인 질환으로는 추간판 탈출증, 골관절염, 건염, 수근관 증후군 등이 있습니다.
수작업 공정에서 이러한 질환은 다음 세 가지 요인의 상호작용으로 인해 발생합니다:
힘의 사용: 기계식 보조 없이 물건을 리프팅하거나, 운반하거나, 당기거나, 밀는 행위.
자세: 상체를 벤딩하거나 비틀거나, 머리 위로 팔을 들어 작업하는 것.
지속 시간 및 반복: 충분한 휴식 시간 없이 반복적으로 수행하는 동작.
이러한 요인들의 조합이 매우 중요합니다. 여러 요인이 동시에 작용하여 길이에 걸쳐 영향을 미칠 때만 일시적인 증상이 영구적인 손상으로 발전합니다.