Schmalz

Du surmenage à l'incapacité permanente de travail

Toute personne qui lève, porte, pousse ou tire des charges tous les jours met son corps à l'épreuve. Souvent sans s'en rendre compte et pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les maux de dos, les problèmes d'articulation et les blessures chroniques dues à la surutilisation font partie des conséquences les plus courantes du travail physique sur la santé. En particulier, les contraintes incorrectes au travail sont considérées comme un facteur déterminant des problèmes de dos et autres troubles musculo-squelettiques (TMS) - actuellement la cause la plus fréquente d'incapacité de travail, avec près de 25 %.
Pour de nombreux employés, la manipulation manuelle sans soutien ergonomique signifie : des charges trop lourdes, des séquences de mouvements incorrectes, des postures défavorables - et des risques pour la santé à long terme.

Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes

162

Des millions de jours d'absence dus à des troubles musculo-squelettiques.

21,5

Des milliards d'euros de coûts annuels liés aux temps d'arrêt de production.

> 20.000

les nouveaux départs à la retraite pour cause de maladies musculo-squelettiques et des tissus conjonctifs

20,8%

des jours de diagnostic dus à des troubles musculo-squelettiques.

Notre personnel est la clé de notre succès et nous le soutenons. Cela implique naturellement de réduire les contraintes physiques dans la mesure du possible.
∼ Frank Januschowski, directeur de la logistique, FreiLacke

Conséquences pour la santé des lieux de travail non ergonomiques

Les postes de travail non ergonomiques n'entraînent pas seulement un inconfort à court terme, mais peuvent également conserver de graves séquelles à long terme sur la santé. Ces conséquences touchent différentes pièces du corps et ont un impact négatif sur le bien-être physique, les performances et la qualité de vie des employés. La douleur, la tension et l'épuisement ne sont souvent que les premiers signes. Si les causes ne sont pas traitées, elles peuvent conduire à des maladies chroniques et à l'incapacité de travailler.

Les méthodes de travail non ergonomiques exercent une pression sur l'ensemble du corps

Les méthodes de travail non ergonomiques n'affectent pas seulement certaines surfaces du corps, mais l'ensemble de l'organisme. Une mauvaise posture, des mouvements répétitifs et des tensions unilatérales entraînent une réaction en chaîne de troubles pouvant affecter différentes parties du corps. De la nuque et des épaules au dos, en passant par les articulations et le système cardiovasculaire, les conséquences sont multiples et peuvent avoir un impact durable sur la santé et les performances des employés. Les régions suivantes du corps sont particulièrement sollicitées lors des opérations de levage, de maintien et de transport :

Le bas du dos

Le bas du dos

Coude

Coude

Poignets

Poignets

Hanche

Hanche

Cou et haut du dos

Cou et haut du dos

Épaule et haut des bras

Épaule et haut des bras

Genou

Genou

Maintenir la santé et la puissance en toute sécurité grâce à une ergonomie certifiée

Les solutions de manipulation ergonomiques sont essentielles pour soulager le corps de manière ciblée, prévenir les plaintes et contrer les maladies chroniques. Un environnement de travail conçu de manière ergonomique est essentiel, en particulier dans les zones de travail à forte sollicitation physique - telles que la production et la logistique.

Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V., en coopération avec les deux plus grandes associations allemandes d'écoles du dos, a créé un label de qualité qui sert de guide lors du choix de l'équipement du lieu de travail. Chaque produit ayant obtenu le label a été soumis à un processus de certification détaillé. Les appareils de levage par le vide de Schmalz sont certifiés par le label AGR. Un groupe d'experts indépendants le confirme : les appareils de levage par le vide favorisent le levage ergonomique, permettent un travail ménageant le dos, accélèrent les procédés et réduisent les absences pour raisons de santé.

Plus d'informations sur le label AGR

Produits Schmalz certifiés AGR

Votre santé n'a pas de prix - la technologie du levage porte ses fruits

La technologie de levage ergonomique peut conserver les efforts de manière significative - et ainsi éviter les temps d'arrêt et les coûts.
Utilisez le calculateur d'amortissement et voyez quand l'achat est rentable.

Commencer le calcul maintenant

Bonnes pratiques : priorité à l'ergonomie et à la santé

Lorsque l'accent est mis sur la santé et le bien-être, il en résulte un succès durable : nos meilleures pratiques montrent comment les appareils ergonomiques de levage à ventouses soulagent sensiblement les employés, stimulent leurs performances et leur donnent plus de puissance pour les tâches exigeantes - pour moins de fluctuations et une équipe plus heureuse.

Contact

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Formulaire de contact

Foire aux questions

Comment savoir si un lieu de travail présente un risque de troubles musculo-squelettiques ?

Le risque de contrainte physique est inhérent à la tâche elle-même, et ne se manifeste pas seulement lorsque des symptômes apparaissent. Deux approches peuvent faciliter cette évaluation :

  • Observation du lieu de travail: un poste de travail est considéré comme à haut risque si des levages répétés ont lieu au-dessus de la hauteur des épaules ou en dessous de la hauteur des genoux, si des mouvements de pivotement ont lieu pendant le transport d’une charge, si les charges ne peuvent pas être saisies ou si les temps de cycle ne permettent pas de périodes de récupération.

  • Évaluation systématique: l’évaluation des risques conformément à l’article 5 de la loi allemande sur la sécurité et la santé au travail (ArbSchG), complétée par la méthode des caractéristiques clés de la BAuA, permet de comparer objectivement le poids propre des charges, leur fréquence et la posture corporelle. De plus, les taux d’arrêt maladie par poste de travail et les entretiens de retour d’expérience fournissent des informations supplémentaires.

Pourquoi les postures forcées et les mouvements répétitifs conservent-ils des lésions irréversibles ?

Les postures forcées et les mouvements répétitifs conservent des lésions irréversibles si la sollicitation dépasse la capacité de récupération des muscles, des tendons et des articulations. Trois mécanismes sont à l’origine de ce phénomène :

  • Diminution du débit sanguin lors d’une sollicitation statique: une tension musculaire prolongée comprime les vaisseaux sanguins. Le manque d’apport en oxygène qui en résulte peut entraîner une acidification des tissus et un durcissement de certaines zones musculaires (myogélose).

  • Microtraumatismes dus à la répétition: les mouvements répétitifs provoquent des déchirures microscopiques dans les tissus des tendons, des muscles et des ligaments. Si les périodes de récupération sont insuffisantes, ces microtraumatismes s'accumulent et entraînent une inflammation chronique, telle qu'une ténosynovite.

  • Dégénérescence du cartilage et des disques intervertébraux: une répartition inégale de la pression au sein d’une articulation exerce une contrainte localisée particulièrement forte. En conséquence, le cartilage et les disques intervertébraux peuvent conserver leur fonction d’amortissement, accélérant ainsi l’usure naturelle.

Le facteur clé réside dans l’équilibre entre l’effort et la récupération : sans pauses suffisantes ni soulagement ergonomique adapté, des symptômes réversibles peuvent évoluer vers des lésions structurelles irréversibles.

Que sont les troubles musculo-squelettiques et comment apparaissent-ils sur le lieu de travail ?

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont des affections et des signes d'usure touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les articulations et la colonne vertébrale. Contrairement à un accident du travail, ils ne résultent pas d'un événement ponctuel, mais se développent progressivement au fil des mois ou des années. Parmi les affections typiques, on peut citer les hernies discales, l'arthrose, les tendinites et le syndrome du canal carpien.

Dans le cadre des tâches manuelles, ces troubles résultent de l’interaction de trois facteurs :

  • L'effort physique: lever, porter, tirer et pousser sans aide mécanique.

  • La posture: flexion, rotation du haut du corps ou travail des bras levés.

  • Durée et répétition: mouvements répétitifs sans périodes de repos suffisantes.

La combinaison de ces facteurs est déterminante : ce n’est que lorsque plusieurs d’entre eux coïncident et exercent leurs effets sur une longue période que des symptômes temporaires évoluent vers des lésions permanentes.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.