Riesgos sanitarios y enfermedades
Las soluciones de Schmalz protegen lo que realmente importa.

Cualquiera que levante, transporte, empuje o tire de cargas todos los días pone su cuerpo a prueba. A menudo de forma inadvertida y durante años, hasta que es demasiado tarde. El dolor de espalda, los problemas de articulación y las lesiones crónicas por sobrecarga son algunas de las consecuencias más comunes del trabajo físico para la salud. En particular, la tensión incorrecta en el trabajo se considera un factor impulsor de los problemas de espalda y otros trastornos musculoesqueléticos (TME), que actualmente son la causa más frecuente de incapacidad laboral, con casi un 25%.
Para muchos empleados, el handling manual sin apoyo ergonómico significa: cargas demasiado pesadas, secuencias de movimientos incorrectas, posturas desfavorables... y riesgos para la salud a largo plazo.
millones de días de ausencia por trastornos musculoesqueléticos.
mil millones de euros anuales en costes de inactividad de la producción.
nuevas jubilaciones por enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conjuntivo.
de días de diagnóstico debidos a trastornos musculoesqueléticos.

Nuestro personal es la clave de nuestro gran éxito y nosotros le apoyamos. Naturalmente, esto incluye reducir el esfuerzo físico siempre que sea posible.∼ Frank Januschowski, Director de logística, FreiLacke
Los puestos de trabajo poco ergonómicos no sólo provocan molestias a corto plazo, sino que también pueden causar graves daños a la salud a largo plazo. Estas consecuencias afectan a diversas partes del cuerpo y repercuten negativamente en el bienestar físico, el rendimiento y la calidad de vida de los empleados. El dolor, la tensión y el agotamiento suelen ser sólo los primeros síntomas. Si no se abordan las causas, pueden desembocar en enfermedades crónicas y en incapacidad laboral.
Los métodos de trabajo poco ergonómicos no sólo afectan a determinadas superficies del cuerpo, sino a todo el organismo. Las malas posturas, los movimientos repetitivos y los esfuerzos unilaterales provocan una reacción en cadena de molestias que pueden afectar a distintas partes del cuerpo. Desde el cuello y los hombros hasta la espalda, las articulaciones y el sistema cardiovascular, las consecuencias son múltiples y pueden tener un impacto duradero en la salud y el rendimiento de los empleados. Las siguientes regiones del cuerpo se ven sometidas a una tensión especial al levantar, sujetar y transportar objetos:

Parte posterior de la espalda

Codo

Muñecas

Cadera

Cuello y parte superior de la espalda

Hombros y brazos

Rodilla
Las soluciones ergonómicas de manipulación de son cruciales para aliviar el cuerpo de forma específica, prevenir dolencias y contrarrestar enfermedades crónicas. Un entorno de trabajo diseñado ergonómicamente es esencial, especialmente en superficies de trabajo con un alto nivel de esfuerzo físico, como la producción y la logística.
Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V., en colaboración con las dos mayores asociaciones de escuelas de espalda de Alemania, ha creado un sello de calidad que sirve de guía a la hora de seleccionar el equipamiento para el lugar de trabajo. Todos los productos galardonados con el sello han sido sometidos a un minucioso proceso de certificación. Los dispositivos elevadores por vacío de Schmalz están certificados con el sello AGR. Un grupo independiente de expertos lo confirma: los dispositivos elevadores por vacío favorecen la elevación ergonómica, permiten un trabajo respetuoso con la espalda, aceleran los procesos y reducen las bajas laborales por motivos de salud.
La tecnología de elevación ergonómica puede reducir considerablemente las tensiones, y evitar así tiempos de inactividad y costes.
Utilice la calculadora de amortización y vea cuándo le compensa la compra.
Cuando la atención se centra en la salud y el bienestar, el éxito sostenible es el resultado: nuestras mejores prácticas demuestran cómo los dispositivos ergonómicos de elevación por vacío alivian notablemente a los empleados, aumentan su rendimiento y les dan más potencia para las tareas exigentes, lo que se traduce en menos fluctuaciones y un equipo más feliz.

Menos dolor de espalda, más potencia: el trabajo ergonómico protege a sus empleados y a su empresa.

Por unos lugares de trabajo seguros y conformes a las normas: Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre seguridad y normas laborales.

Los puestos de trabajo poco ergonómicos cuestan tiempo y dinero: descubra cómo puede aumentar la eficiencia.

Manejo ergonómico fácil: Descubra nuestras soluciones aquí.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania
El riesgo de sobrecarga física es evidente en la propia tarea, no solo cuando aparecen los síntomas. Hay dos enfoques que pueden ayudar en la evaluación:
Observación del lugar de trabajo: un puesto de trabajo se considera de alto riesgo si se elevan cargas repetidamente por encima de la altura de los hombros o por debajo de la altura de las rodillas, si se realizan movimientos rotatorios al transportar una carga, si no es posible agarrar las cargas o si los tiempos de ciclo no permiten períodos de recuperación.
Evaluación sistemática: la evaluación de riesgos conforme al artículo 5 de la Ley alemana de seguridad y salud en el trabajo (ArbSchG), con el suplemento del método de características clave de la BAuA, permite comparar de forma objetiva el peso de la carga, la frecuencia y la postura corporal. Además, las tasas de bajas por enfermedad por puesto de trabajo y las reuniones de retroalimentación aportan información adicional.
Las posturas forzadas y los movimientos repetitivos pueden provocar daños permanentes si la tensión supera la capacidad de recuperación de los músculos, los tendones y las articulaciones. Hay tres mecanismos responsables de ello:
Reducción del flujo sanguíneo durante la tensión estática: la tensión muscular prolongada ejerce una compresión sobre los vasos sanguíneos. La consiguiente falta de aporte de oxígeno puede provocar la acidificación de los tejidos y el endurecimiento de zonas musculares (miogelosis).
Microtraumatismos causados por la repetición: los movimientos repetitivos provocan desgarros microscópicos en el tejido de los tendones, los músculos y los ligamentos. Si los periodos de recuperación son insuficientes, estos microtraumatismos se acumulan y dan lugar a inflamaciones crónicas, como la tenosinovitis.
Degeneración del cartílago y de los discos intervertebrales: la distribución desigual de la presión dentro de una articulación ejerce una tensión localizada especialmente intensa. Como consecuencia, el cartílago y los discos intervertebrales pueden perder su función de amortiguar, lo que acelera el desgaste natural.
El factor clave es el equilibrio entre el esfuerzo y la recuperación: sin descansos adecuados y un alivio ergonómicamente adecuado, los síntomas reversibles pueden convertirse en daños estructurales permanentes.
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son afecciones y signos de desgaste que afectan a los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y la columna vertebral. A diferencia de una lesión laboral, no se deben a un único suceso, sino que se desarrollan de forma gradual a lo largo de meses o años. Entre las afecciones típicas se incluyen las hernias discales, la osteoartritis, las tendinitis y el síndrome del túnel carpiano.
En los procesos de trabajo manual, se deben a la interacción de tres factores:
Uso de la fuerza: levantar, transportar, tirar y empujar sin ayuda mecánica.
Postura: flexión, girar la parte superior del cuerpo o trabajar con los brazos en alto.
Duración y repetición: movimientos repetitivos sin períodos de descanso suficientes.
La combinación de estos factores es crucial: solo cuando coinciden varios de ellos y ejercen sus efectos durante una longitud de tiempo, los síntomas temporales se convierten en daños permanentes.