Ergonómicos
Proteja lo que más importa: la salud de su plantilla. Actúe ahora, antes de que la ausencia se convierta en el precio de la inacción.

Los empleados rinden al máximo cada día: permanecer de pie durante largos periodos, levantar cargas pesadas y realizar tareas repetitivas ponen al límite el cuerpo y la mente. Los hombros tensos, el dolor de espalda, la sequedad ocular y los dolores de cabeza son señales de alarma habituales. Especialmente preocupante: los trastornos musculoesqueléticos (TME) figuran entre las principales causas de absentismo laboral. Las consecuencias son graves: millones de días de trabajo perdidos, disminución de la productividad y una creciente oleada de costes ocultos para las empresas. La ergonomía es la clave para prevenir estos riesgos: crea condiciones de trabajo que favorecen la salud, la seguridad y la eficiencia por igual.
Cómo perjudica al organismo una carga incorrecta a largo plazo.
Por qué una mala ergonomía puede salir muy cara, y cómo cambiarla.
Qué reglamentos y directrices deben cumplir las empresas.
Explicamos la ergonomía de forma sencilla y práctica.

Todavía se subestima la importancia de la ergonomía. Sin embargo, estamos hablando de un ahorro potencial de miles de millones.∼ Eric Wilhelm, Jefe de campo de negocios manipulación y miembro del consejo de administración
Ya sea en el almacenamiento, en el sector asistencial o en la oficina, en todas partes hay tensiones que provocan problemas de salud a largo plazo debido a métodos de trabajo poco ergonómicos. Especialmente críticos son
Manipulación manual de cargas
Levantar, transportar, empujar o tirar de cajas, material o pesaje: incluso las cargas supuestamente ligeras pueden sobrecargar gravemente el cuerpo.
Posturas rígidas o forzadas
Estar sentado durante largos periodos, de pie permanentemente o trabajar en cuclillas o en posición elevada: estas posturas forzadas provocan malestar a largo plazo.
Actividades que requieren mucha potencia
Martillar, taladrar, subir escaleras o levantar cargas pesadas: Los empleados que tienen que ejercer mucha fuerza le desgastarán a largo plazo.
Secuencias de movimientos monótonas
Los movimientos repetitivos -en una cadena de montaje, por ejemplo- sobrecargan de forma unilateral y permanente determinadas superficies del cuerpo.
Con la calculadora de amortización de Schmalz puede calcular exactamente si la inversión en ayudas ergonómicas merece la pena en su caso individual. ¿Puede aliviar a su equipo y bajar sus costes al mismo tiempo? Nuestra calculadora de ergonomía le ofrece la respuesta.

El estrés laboral no es una fatalidad: puede reducirse eficazmente. La clave está en integrar sistemáticamente la ergonomía en la vida laboral cotidiana. Con los medios auxiliares adecuados puede aliviar a sus empleados a largo plazo.
Aquí es donde entra en juego Schmalz. Ofrecemos la solución derecha para cada reto. Nuestros sistemas diseñados ergonómicamente, desde elevadores por vacío y equilibradores hasta exoesqueletos, son eficaces allí donde se producen esfuerzos físicos: durante la manipulación manual, el trabajo por encima de la cabeza o el posicionamiento preciso. De este modo, creamos puestos de trabajo con menos tensión, mejor salud y una eficiencia mensurablemente mayor.

Ergonomía: el factor que influye en el rendimiento y que a menudo se subestima
Mil repeticiones: la rutina se convierte en una prueba de resistencia. A medida que se amplían las redes logísticas, el ritmo se acelera, pero la resistencia de las personas no aumenta al mismo ritmo. Por ello, la salud posterior es una palanca estratégica en la logística interna. Quienes consideran la ergonomía como un factor económico garantizan al mismo tiempo el rendimiento, la calidad y la disponibilidad.
Nuevo
Un mando giratorio en lugar de fuerza bruta
La manipulación de grandes paneles de encofrado es laboriosa y físicamente exigente. Por este motivo, la carpintería Beton-Fertigteil-Union ha instalado un inteligente sistema de elevación por vacío de Schmalz. ¿Cuáles son las ventajas? Ergonomía mejorada, procesos más rápidos y un trabajo más preciso: una ventaja tanto para las personas como para los procesos.
Un bidone de colores: la ergonomía se une al colorido
Protección, decoración, función: los revestimientos protegen las superficies, influyen en su aspecto y les confieren determinadas propiedades. FreiLacke es especialista en revestimientos de color y confía en los medios auxiliares de elevación ergonómicamente diseñados de Schmalz para el handling de sus contenedores marítimos. Gracias a su configuración individual, se adaptan perfectamente a la tarea a realizar.
El alivio que los empaquetadores de muebles necesitan
El objetivo de JYSK es el bienestar de sus clientes. Esto causaba a los empleados del almacén logístico dolores de espalda durante la preparación de los paquetes de muebles, que son pesados y, en ocasiones, difíciles de manejar. Para prestar apoyo logístico en el extenso almacén, la empresa buscó un medio auxiliar de elevación ergonómico que aliviara el peso a la hora de cargar una mesa o un armario.

Más ergonomía en la vida cotidiana: Descubra nuestras historias de éxito sobre handling ergonómicamente.

Desde ayudas para la selección hasta el configurador: utilice nuestras herramientas digitales para encontrar la solución ergonómica perfecta para su lugar de trabajo.

Productos sostenibles con un impacto tangible: las innovaciones de Schmalz reducen las emisiones a lo largo de la cadena de suministro y bajan los costes energéticos.

Perfectamente digital: Schmalz le apoya con soluciones inteligentes a lo largo de todo el ciclo de vida.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Alemania