Schmalz

Perché ogni giorno è importante quando si tratta di ergonomia

I dipendenti danno il meglio di sé ogni giorno: stare in piedi per lunghi periodi, sollevare carichi pesanti e svolgere compiti ripetitivi spingono il corpo e la mente ai loro limiti. Spalle tese, mal di dietro, occhi secchi e mal di testa sono segnali di allarme comuni. Particolarmente preoccupante: i disturbi muscoloscheletrici (MSD) sono tra le principali cause di assenze dal lavoro. Le conseguenze sono gravi: milioni di giornate lavorative perse, calo della produttività e un'ondata crescente di costi nascosti per le aziende. L'ergonomia è la chiave per prevenire questi rischi: crea condizioni di lavoro che promuovono in egual misura salute, sicurezza e rendimento.

I motivi per cui l'ergonomia è indispensabile

Rafforzare la salute

Come un carico scorretto a lungo termine danneggia l'organismo.

Risparmiare sui costi

Perché una scarsa ergonomia può essere davvero costosa e come cambiarla.

Garanzia sicura

Quali sono i regolatori e le linee guida che le aziende devono rispettare.

Comprendere i termini

Spieghiamo l'ergonomia in modo semplice e pratico.

L'importanza dell'ergonomia è ancora sottovalutata. Eppure stiamo parlando di risparmi potenziali dell'ordine di miliardi.
∼ Eric Wilhelm, Responsabile della divisione Handling e membro del Consiglio di amministrazione

L'ergonomia riguarda tutti noi, ogni giorno.

Nello stock, nel settore dell'assistenza o in ufficio: ovunque ci sono tensioni che portano a problemi di salute a lungo termine a causa di metodi di lavoro non ergonomici. Particolarmente critici sono

L'handling manuale dei carichi
Sollevare, trasportare, spingere o tirare scatole, materiale o pesi: anche carichi apparentemente leggeri possono sovraccaricare gravemente il corpo.

Posture rigide o forzate
Stare seduti per lunghi periodi, stare permanentemente in piedi o lavorare in posizione accovacciata o sopraelevata: queste posture forzate portano a disagio a lungo termine.

Attività ad alta prestazione
Martellare, trapanare, salire su scale o sollevare carichi pesanti: I dipendenti che devono esercitare molta forza si affaticano a lungo termine.

Sequenze di movimenti monotoni
I movimenti ripetitivi, ad esempio in una catena di montaggio, sollecitano in modo unilaterale e permanente singole superfici del corpo.

I fattori che fanno la differenza

Un investimento che fa risparmiare denaro

L'ergonomia paga: provatela voi stessi

Con il calcolatore di ammortamento Schmalz Calculator potete calcolare esattamente se l'investimento in ausili ergonomici è conveniente per il vostro caso individuale. Potete alleggerire il vostro team e abbassare i costi allo stesso tempo? Il nostro calcolatore ergonomico fornisce la risposta.

image.alt

Schmalz: Togliamo il peso dalle vostre spalle

Lo stress sul posto di lavoro non è una questione di destino, ma può essere efficacemente ridotto. Il segreto è integrare costantemente l'ergonomia nella vita lavorativa quotidiana. Con gli ausili a destra è possibile alleviare lo stress dei dipendenti a lungo termine.

È proprio qui che entra in gioco Schmalz. Offriamo la soluzione giusta per ogni sfida. I nostri sistemi di movimentazione ergonomici - dai sollevatori a vuoto e dai bilanciatori agli esoscheletri - sono efficaci laddove si verificano tensioni fisiche: durante la movimentazione manuale, il lavoro in alto o il posizionamento preciso. In questo modo, creiamo luoghi di lavoro con meno stress, una salute migliore e un rendimento decisamente maggiore.

Ergonomia per ogni settore

Ergonomia per ogni settore

Scoprire ora

Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex

Rapida handling di merci compatte

Esoscheletri

Lavori in quota e di sollevamento

Binar Bilanciatore a fune collaborativo Neo 30

Sollevamento preciso

JumboSprint Hygienic

Superfici umide e igieniche

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster

Pezzi pesanti e poco maneggevoli

Soluzioni mobili/ Sollevatore a vuoto di casseforme JumboFlex Picker

Prelievo mobile degli ordini

Sistemi gru e gru girevoli

Carichi pesanti su grandi distanze

Configura una soluzione di sollevamento personalizzata

Configura una soluzione di sollevamento personalizzata

Soluzioni ergonomiche di Schmalz - pluripremiate

Esperienza ergonomica dal vivo

Scoprite voi stessi come le soluzioni dal design ergonomico rendono il lavoro più facile, più sano e più efficiente. Incontrate i nostri esperti, provate dal vivo prodotti innovativi e traete ispirazione per il vostro posto di lavoro. Scoprite subito le date delle nostre fiere.

image.alt

Salute dopo il lavoro: storie di successo dei nostri clienti

Visualizza tutte le notizie
L'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro semplifica la preparazione degli ordini e riduce lo sforzo fisico causato dai frequenti movimenti di piegatura e dal sollevamento di oggetti di vario tipo.

Sollevamento senza conseguenze

Schmalz amplia la propria gamma di soluzioni per la movimentazione dal design ergonomico con l'esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro. Questo dispositivo riduce lo sforzo sulla zona lombare durante i movimenti di flessione e sollevamento fino al 30%, senza richiedere alcuna fonte di alimentazione esterna, batteria ricaricabile o manutenzione.

Nuovo

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.