Schmalz

Meno stress, più rendimento

Le condizioni di lavoro non ergonomiche non solo causano disagio fisico, ma influiscono direttamente sulla produttività dei dipendenti. Quelle che inizialmente sembrano fluttuazioni individuali delle prestazioni hanno spesso cause strutturali: Il posto di lavoro non è adattato in modo ottimale al dipendente e alla rispettiva attività. La mancanza di flessibilità nell'ambiente di lavoro rende difficile lavorare in modo ottimale. Le attività unilaterali aumentano la sollecitazione di alcuni gruppi muscolari. Questo porta a processi più lenti, a un maggior numero di errori e a frequenti interruzioni, con una notevole perdita di produttività e un conseguente aumento dei costi.

Fatti che convincono: perché l'ergonomia è vantaggiosa

25%

una produttività mediamente più elevata.

67%

meno errori in media.

75%

riduzione dei giorni medi di assenza dei dipendenti.

43%

abbassare i costi medi del personale.

Inizialmente dalla nostra tasca di alloggiamento partivano circa 800 pacchi al giorno, mentre ora la media è di 1.850 spedizioni.
∼ Alexander Fiedler, responsabile del reparto logistica tessile, dm Karlsruhe

Le postazioni di lavoro non ergonomiche costano alla vostra azienda, ogni giorno.

La produttività diminuisce in modo continuo nel corso di una giornata lavorativa di 8 ore. La stanchezza, la mancanza di concentrazione e altri fattori simili portano a un calo delle prestazioni nel tempo, con un impatto negativo sul rendimento. Allo stesso tempo, aumenta il rischio di problemi di salute, con conseguenti tempi di inattività e ulteriori costi: un peso che ogni azienda sente ogni giorno.

Un posto di lavoro progettato in modo ergonomico lattina questa perdita di produttività. Ad esempio, la produttività alla fine della giornata lavorativa può essere superiore di oltre un quarto con un sostegno ergonomico rispetto a quella che si ottiene senza.

Quattro conseguenze della mancanza di ergonomia

Tick. Tack. Ogni secondo di scarsa ergonomia ha un costo: vi mostriamo quanto.

Utilizzate il calcolatore di ammortamento per capire quando conviene investire in un dispositivo di handling.

image.alt

La tecnologia del vuoto incontra l'ergonomia: efficiente, ergonomico, ben studiato

Le soluzioni ergonomiche per la movimentazione di Schmalz migliorano le condizioni di lavoro e liberano il pieno potenziale dell'uomo e del meccanico. Ciò consente alle aziende di abbassare i costi, aumentare la motivazione dei dipendenti e rendere più efficienti i processi lavorativi. Gli ausili per il sollevamento sono così sensibili che le applicazioni consentono di posizionare i pezzi in modo preciso e sicuro. Il principio di presa a vuoto protegge le superfici e previene i danni, per una qualità e un rendimento massimi.

Scoprire l'ergonomia

Scoprire l'ergonomia

Rapido handling di merci compatte fino a 50 kg di peso

Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo

Pezzi piatti

Sollevamento preciso

Sollevamento preciso

Sollevatori tubo a vuoto JumboSprint Hygienic

Superfici per l'igiene

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster

Pezzi pesanti

Soluzioni mobili

Prelievo mobile degli ordini

Sistemi gru e gru girevoli

Movimentazione flessibile di carichi pesanti su lunghe distanze

Storie di successo dal campo

Quando l'ergonomia incontra la pratica, vengono supportate vere e proprie storie di successo: Con sistemi di movimentazione progettati in modo ergonomico, le aziende non solo guadagnano in produttività, ma anche in facilità nel lavoro quotidiano. Le nostre best practice mostrano come le soluzioni ergonomiche semplifichino i processi di lavoro, diano sollievo ai dipendenti e permettano di ottenere un aumento delle prestazioni misurabile.

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Germania

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Modulo di contatto

Domande frequenti

Vale la pena investire in un ausilio per il sollevamento? E come si calcola il ROI?

Un ausilio per il sollevamento è economicamente vantaggioso non appena i risparmi annuali superano i costi di acquisto e di gestione. In pratica, ciò avviene spesso dopo un periodo compreso tra 6 e 18 mesi per le postazioni di lavoro caratterizzate da un’elevata frequenza di movimentazione o da carichi pesanti.

Per calcolarlo, occorre confrontare l’investimento totale con il risparmio annuo. Si tengono in considerazione tre fattori:

  • Riduzione dei costi legati all’assenteismo: minor numero di giorni di assenza per malattia dovuti a disturbi muscoloscheletrici, valutati in base al costo giornaliero di assenza.

  • Maggiore velocità di processo: tempi ciclo più brevi e più prevedibili, nonché minori tassi di errore nella movimentazione.

  • Uso più efficiente del personale: gestione da parte di una sola persona anziché due per i carichi pesanti.

Il periodo di ammortamento si calcola dividendo l’investimento totale per il risparmio netto annuo. Il calcolatore di ammortamento di Schmalz è disponibile per una prima valutazione utilizzando i propri dati di riferimento.

CALCOLATORE DI AMMORTAMENTO

Perché i tempi ciclo per la movimentazione delle merci variano così tanto da un dipendente all’altro?

Le variazioni significative nei tempi ciclo derivanti dalla movimentazione manuale non sono solitamente causate da differenze nello sforzo lavorativo, ma piuttosto da condizioni ergonomiche carenti sul posto di lavoro. Tre sono i fattori chiave:

  • Affaticamento individuale: durante un lavoro fisicamente impegnativo, la forza diminuisce con il progredire del turno. I tempi ciclo aumentano in modo misurabile verso la fine del turno.

  • Differenze nelle dimensioni corporee: nelle postazioni di lavoro fisse, le distanze di raggiungimento e le altezze di lavoro non si adattano a tutti i dipendenti. Ciò comporta movimenti compensatori che comportano una perdita di tempo.

  • Mancanza di standardizzazione: in assenza di ausili tecnici, ogni persona sviluppa una propria tecnica di sollevamento, con conseguenti esigenze di tempo variabili.

Una postazione di lavoro standardizzata dal punto di vista ergonomico e dotata di dispositivi di sollevamento tubo a vuoto compensa queste differenze fisiche e garantisce tempi ciclo costantemente prevedibili per l’intera durata del turno.

Come posso rendere più ergonomiche le postazioni di lavoro destinate alla movimentazione manuale?

Le postazioni di lavoro che prevedono la movimentazione manuale possono essere rese più efficienti dal punto di vista ergonomico senza automatizzare completamente il processo. L’approccio più efficace è l’automazione parziale ergonomica: la tecnologia si fa carico del peso, mentre l’operatore mantiene il controllo. Tre strategie chiave:

  • Integrare ausili di sollevamento: i sollevatori tubo a vuoto o i bilanciatori forniscono un sostegno completo per il peso, mentre l’operatore mantiene un controllo flessibile.

  • Adattare il campo di lavoro: ridurre le distanze di raggiungimento, regolare le altezze di lavoro e disporre i pezzi in modo da eliminare la necessità di torsioni e piegature.

  • Utilizzare sistemi a gru e rotaie gru: le gru girevoli abbassano lo sforzo necessario per spostare carichi pesanti.

Queste misure abbassano immediatamente lo sforzo fisico, non interferiscono con i processi IT esistenti e rimangono entro costi di acquisizione gestibili.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.