Schmalz

Weniger Belastung, mehr Effizienz

Unergonomische Arbeitsbedingungen verursachen nicht nur körperliche Beschwerden, sondern beeinträchtigen auch unmittelbar die Produktivität der Mitarbeitenden. Was zunächst wie individuelle Leistungsschwankungen erscheint, hat häufig strukturelle Ursachen: Der Arbeitsplatz ist nicht optimal auf den Mitarbeiter und die jeweilige Tätigkeit abgestimmt. Mangelnde Flexibilität der Arbeitsumgebung erschwert eine optimale Arbeitsweise. Einseitige Tätigkeiten erhöhen die Belastung bestimmter Muskelgruppen. Dies führt zu langsameren Abläufen, mehr Fehlern und häufigen Unterbrechungen – mit spürbarem Produktivitätsverlust und erhöhten Kosten als Folge.

Fakten, die überzeugen: Warum sich Ergonomie auszahlt

25%

höhere Produktivität im Schnitt.

67%

weniger Fehler im Durchschnitt.

75%

reduzierte Ausfalltage im Durchschnitt.

43%

niedrigere Personalkosten im Schnitt.

Anfangs verließen etwa 800 Pakete pro Tag unser Lager, mittlerweile sind es im Schnitt 1.850 Sendungen.
∼ Alexander Fiedler, Leiter der Abteilung Textillogistik, dm Karlsruhe

Unergonomische Arbeitsplätze kosten Ihr Unternehmen – jeden Tag

Die Produktivität nimmt im Laufe eines 8-Stunden-Arbeitstages kontinuierlich ab. Ermüdung, Konzentrationsschwäche und ähnliche Faktoren führen im Laufe der Zeit zu einem Leistungsabfall, der sich negativ auf die Effizienz auswirkt. Gleichzeitig steigt das Risiko für gesundheitliche Probleme, die zu Ausfallzeiten und weiteren Kosten führen – eine Belastung, die jedes Unternehmen täglich spürt.

Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz kann diesem Produktivitätsverlust vorbeugen. So kann die Produktivität am Ende eines Arbeitstages mit ergonomischer Unterstützung um mehr als ein Viertel höher liegen als ohne.

Vier Konsequenzen fehlender Ergonomie

Tick. Tack. Jede Sekunde unergonomisch kostet – wir zeigen, wie viel

Nutzen Sie den Amortisationsrechner und sehen Sie, wann sich die Anschaffung eines Handhabungsgerätes lohnt.

image.alt

Vakuumtechnik trifft Ergonomie: effizient, ergonomisch, durchdacht

Ergonomische Handhabungslösungen von Schmalz verbessern die Arbeitsbedingungen und entfalten das volle Potenzial von Mensch und Maschine. Unternehmen können dadurch Kosten senken, Motivation der Mitarbeiter steigern und Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Die Hebehilfen sind so feinfühlig, dass Anwender Werkstücke präzise und sicher platzieren können. Das Vakuum-Greifprinzip schützt dabei die Oberflächen und verhindert Beschädigungen – für höchste Qualität und Effizienz.

Ergonomie entdecken

Ergonomie entdecken

Schnelles Handling kompakter Güter bis 50 kg

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

Flache Werkstücke

Präzises Heben

Präzises Heben

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint Hygienic

Hygienebereiche

Vakuum-Hebegerät VacuMaster

Schwere Werkstücke

Mobile Lösungen

Mobile Kommissionierung

Kranlagen und Schwenkrane

Schwere Lasten flexibel über große Distanzen bewegen

Erfolgsgeschichten aus der Praxis

Wo Ergonomie auf Praxis trifft entstehen echte Erfolgsgeschichten: Mit ergonomischen Handhabungssystemen gewinnen Unternehmen nicht nur an Produktivität - sondern auch Leichtigkeit im Arbeitsalltag. Unsere Best Practices zeigen, wie ergonomische Lösungen Arbeitsabläufe vereinfachen, Mitarbeiter entlasten und messbare Leistungsgewinne ermöglichen.

Kontakt

Bei Fragen sind wir Ihnen gerne behilflich.
J. Schmalz GmbH

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Deutschland

+49 7443 2403-0
schmalz@schmalz.de
Kontakt

Häufig gestellte Fragen

Lohnt sich eine Hebehilfe wirtschaftlich – und wie berechne ich den ROI?

Eine Hebehilfe lohnt sich wirtschaftlich, sobald die jährlichen Einsparungen die Anschaffungs- und Betriebskosten übersteigen. In der Praxis ist das bei Arbeitsplätzen mit hoher Handhabungsfrequenz oder schweren Lasten häufig nach 6 bis 18 Monaten der Fall.

Für die Berechnung stellen Sie die Investitionssumme den jährlichen Einsparungen gegenüber. Drei Effekte fließen ein:

  • Reduzierte Ausfallkosten: Weniger krankheitsbedingte Fehlzeiten durch Muskel-Skelett-Erkrankungen, bewertet mit den Kosten pro Ausfalltag.

  • Höhere Prozessgeschwindigkeit: Kürzere und planbarere Taktzeiten sowie geringere Fehlerquoten in der Handhabung.

  • Effizienterer Personaleinsatz: Ein-Mann-Bedienung statt Zwei-Mann-Handhabung bei schweren Lasten.

Die Amortisationszeit ergibt sich aus der Investitionssumme geteilt durch die jährliche Nettoeinsparung. Für eine erste Einschätzung mit Ihren eigenen Kennzahlen steht der Amortisationsrechner von Schmalz zur Verfügung.

Zum Amortisationsrechner

Warum unterscheiden sich Taktzeiten bei der Handhabung von Gütern zwischen Mitarbeitenden so stark?

Starke Unterschiede in den Taktzeiten entstehen bei manueller Handhabung meist nicht durch unterschiedliche Leistungsbereitschaft, sondern durch ergonomische Mängel am Arbeitsplatz. Drei Ursachen sind ausschlaggebend:

  • Individuelle Ermüdung: Bei körperlich schwerer Arbeit lässt die Kraft im Schichtverlauf nach. Die Taktzeiten steigen gegen Schichtende messbar an.

  • Unterschiedliche Körpermaße: Greifweiten und Arbeitshöhen passen an starren Arbeitsplätzen nicht für alle. Die Folge sind Ausweichbewegungen, die Zeit kosten.

  • Fehlende Standardisierung: Ohne technische Hilfsmittel entwickelt jede Person eine eigene Hebetechnik, mit entsprechend unterschiedlichem Zeitbedarf.

Ein ergonomisch standardisierter Arbeitsplatz mit Vakuum-Hebegeräten gleicht diese körperlichen Unterschiede aus und sorgt für gleichbleibend planbare Taktzeiten über die gesamte Schicht.

Wie gestalte ich Arbeitsplätze in der manuellen Handhabung ergonomischer?

Arbeitsplätze in der manuellen Handhabung lassen sich ergonomisch verbessern, ohne den Prozess vollständig zu automatisieren. Die wirksamste Stufe ist die ergonomische Teilautomatisierung: Die Technik übernimmt die Last, der Mensch behält die Steuerung. Drei Ansatzpunkte:

  • Hebehilfen integrieren: Vakuum-Schlauchheber oder Balancer nehmen das Gewicht vollständig auf, während die Bedienung flexibel beim Menschen bleibt.

  • Arbeitsbereich anpassen: Greifwege verkürzen, Arbeitshöhen anpassen und Teile so anordnen, dass Verdrehen und Bücken entfallen.

  • Kran- und Schienensysteme nutzen: Leichtgängige Schwenkkrane senken den Kraftaufwand beim Bewegen schwerer Lasten deutlich.

Diese Maßnahmen senken die körperliche Belastung unmittelbar, greifen nicht in bestehende IT-Prozesse ein und bleiben in den Anschaffungskosten überschaubar.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.