Schmalz

인체공학적인 측면에서 매일이 중요한 이유

직원들은 장시간 서 있거나 무거운 물건을 들고 반복적인 업무로 몸과 마음이 한계에 다다르는 등 매일 최고의 성과를 내기 위해 최선을 다합니다. 어깨 결림, 후면 통증, 안구 건조증, 두통은 일반적인 경고 신호입니다. 특히 근골격계 질환(MSD)은 업무 관련 결근의 주요 원인 중 하나입니다. 그 결과는 수백만 건의 근무일 손실, 생산성 저하, 기업의 숨겨진 비용 증가 등 심각한 결과를 초래합니다. 인체공학적인 설계는 건강, 안전, 효율성을 동시에 증진하는 근무 환경을 조성하여 이러한 위험을 예방할 수 있는 열쇠입니다.

인체공학적인 설계가 필수적인 이유

건강 강화

장기간의 잘못된 로딩이 신체를 손상시키는 방법.

비용 절감

잘못된 인체공학적인 설계가 큰 비용을 초래할 수 있는 이유와 이를 개선하는 방법을 알아보세요.

안전 보장

기업이 준수해야 하는 레귤레이터 및 가이드라인.

용어 이해

인체공학적인 측면을 간단하고 실용적인 방법으로 설명합니다.

인체공학적인 측면의 중요성은 여전히 과소평가되고 있습니다. 그러나 우리는 수십억 달러의 잠재적 비용 절감에 대해 이야기하고 있습니다.
∼ Eric Wilhelm, 핸들링 사업 영역 총괄 및 경영진 위원

인체공학적인 요소는 우리 모두에게 매일 영향을 미칩니다.

저장소, 의료 분야, 사무실 등 모든 곳에서 인체공학적이지 않은 작업 방식으로 인해 장기적인 건강 문제를 유발하는 긴장이 존재합니다. 특히 중요한 것은 다음과 같습니다.

수동으로 짐을 핸들링하는 작업
리프트, 운반, 밀거나 당기는 상자, 재질 또는 무게 측정: 가벼운 하중이라도 신체에 심각한 과부하를 줄 수 있습니다.

강성의 자세 또는 무리한 자세
장시간 앉아 있거나, 계속 서 있거나, 쪼그려 앉거나 고개를 숙인 자세로 일하는 경우: 이러한 강제적인 자세는 장기적으로 불편함을 유발합니다.

파워 집약적인 활동
망치질, 드릴링, 사다리 오르기 또는 무거운 리프팅: 힘을 많이 써야 하는 직원은 장기적으로 지치게 됩니다.

단조로운 동작 순서
예를 들어 조립 라인에서 반복적인 움직임은 신체의 각 영역에 일방적이고 영구적인 부담을 줍니다.

차이를 만드는 요소

비용을 절감하는 투자

인체공학적인 디자인 - 직접 테스트해 보세요.

슈말츠 상각 계산기를 사용하면 인체공학적인 보조기구에 대한 투자가 개별 사례에 적합한지 정확하게 계산할 수 있습니다. 팀의 부담을 덜어주는 동시에 비용을 낮출 수 있을까요? 인체공학적인 계산기가 해답을 제시합니다.

image.alt

슈말츠: 어깨의 무게를 덜어드립니다.

직장 스트레스는 운명의 문제가 아니라 효과적으로 줄일 수 있는 문제입니다. 핵심은 일상적인 업무 생활에 인체공학적인 요소를 지속적으로 통합하는 것입니다. 올바른 보조 도구를 사용하면 장기적으로 직원의 스트레스를 완화할 수 있습니다.

바로 이 부분에서 슈말츠가 필요합니다. 슈말츠는 모든 과제에 맞는 올바른 솔루션을 제공합니다. 진공 리프터와 밸런서부터 엑소스켈레톤에 이르기까지 인체공학적으로 설계된 슈말츠의 시스템은 수동 핸들링, 오버헤드 작업 또는 정밀한 위치 지정 등 신체적 긴장이 발생하는 곳에서 효과적입니다. 이러한 방식으로 스트레스가 적고 건강이 개선되며 효율성이 측정할 수 없을 정도로 뛰어난 작업장을 만듭니다.

모든 산업 분야를 위한 인체공학적인 설계

모든 산업 분야를 위한 인체공학적인 설계

지금 알아보기

진공 튜브 리프터 JumboFlex

소형 상품의 빠른 핸들링

엑소스켈레톤

머리 위 작업 및 리프팅 작업

바이나 로프 밸런서 네오 30

정밀한 리프팅

JumboSprint Hygienic

습식 및 위생 지역

진공 리프팅 장치 진공 마스터

무겁고 다루기 힘든 작업물

이동식 솔루션/ 진공 거푸집 리프터 JumboFlex 피커

모바일 주문 피킹

크레인 시스템 및 지브 크레인

먼 거리의 무거운 짐

맞춤형 리프팅 솔루션 구성

맞춤형 리프팅 솔루션 구성

슈말츠의 인체공학적인 솔루션 - 다수의 수상 경력 보유

인체공학적인 라이브 경험하기

인체공학적으로 설계된 솔루션이 어떻게 업무를 더 쉽고, 더 건강하고, 더 효율적으로 만드는지 직접 확인해 보세요. 전문가를 만나고 혁신적인 제품을 직접 사용해보고 업무공간에 대한 영감을 얻으세요. 지금 박람회 일정을 확인하세요.

image.alt

건강한 퇴근 후: 고객의 성공 사례

모든 뉴스 보기
허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 주문 피킹 작업을 더 수월하게 만들어 주며, 잦은 허리 굽힘과 다양한 물품 리프팅으로 인한 신체적 부담을 줄여줍니다.

부작용 없는 리프팅 운동

슈말츠(Schmalz)는 허리 보호용 엑소스켈레톤 ‘NEXO Pro’를 통해 인체공학적 핸들링 솔루션 제품군을 확대하고 있습니다. 이 제품은 외부 전원, 충전식 배터리 또는 유지보수 없이도 구부리거나 물건을 들어 올리는 동작 시 허리에 가해지는 부담을 최대 30%까지 줄여줍니다.

새로운

연락처

질문이 있으시면 기꺼이 도와드리겠습니다.
슈말츠 코리아

경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길

118(안양2차 SKV1 센터), 503~507호

대한민국
+82 31 816 2403
schmalz@schmalz.co.kr
문의 양식

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.