Schmalz

진공마스터 우드 인체공학상 수상

슈말츠는 확신합니다: 진공 마스터 우드는 탁월합니다. 인체공학 역량 네트워크(ECN)는 진공 전문가의 의견에 동의하고 인체공학적으로 설계된 이 도우미에게 "휴대용 공구/제품" 부문에서 ECN 어워드 2023을 수여했습니다.

슈말츠, ECN 어워드 2023 수상: "혁신적인 인체공학" 부문에서 진공 마스터 우드가 수상했습니다.

무거운 물건을 들어올리고 운반하는 모든 사람에게 인체공학적으로 설계된 도구는 매우 중요합니다. 슈말츠는 목수들의 일상적인 작업을 더욱 효과적으로 지원하기 위해 목공 작업을 위해 특별히 진공 마스터 우드를 개발했습니다. 무게가 가벼워 취급이 간편하고, 좁은 모양으로 공작물을 잘 볼 수 있으며, 이젝터를 조절할 수 있습니다. 특히 흡입력이 강한 공작물을 들어 올릴 때 에너지 요구량을 크게 줄여줍니다. 슈말츠는 ECN 어워드 2023에 응모함으로써 직원들의 건강을 위한 보조 작업 장비의 중요성을 강조하고, 기업들이 건강을 증진하고 인체공학적으로 설계된 리프팅 보조기구에 투자하도록 동기를 부여하고자 합니다.

이 사실은 프리드리히스하펜에서 열린 "제10회 인체공학의 날" 회의에서 인체공학상 심사위원단에 의해 공식적으로 확인되었습니다. 시상식은 3월 초에 제플린 박물관에서 열렸습니다. 전문가들은 리프팅 보조기구의 디자인뿐만 아니라 사용자 편의성 또한 높이 평가했습니다. 진공마스터 우드는 슬림하고 무게가 가벼운 본체뿐만 아니라 사용자 친화성에서도 높은 점수를 받았습니다. 컴포트 컨트롤 패널은 인체공학적으로 올바른 손과 팔 위치를 지원합니다. 따라서 사용자는 모든 기능 요소에 편안하게 손을 뻗어 진공을 켜고 끄고 체인 호이스트와 공압 스위블 실린더를 제어할 수 있습니다. 하나의 장치로 코팅된 목재 보드와 진공 불투과성 목재 보드를 모두 들어 올릴 수 있습니다.

진공 마스터 우드는 손에 잡히는 무게가 가볍지만 매우 안정적입니다: 강철 지브 시스템은 최대 250킬로그램의 하중을 견딜 수 있도록 설계되었으며, 다양한 길이로 제공되며, 선택 사양으로 대형 목재 보드를 취급할 수 있는 크로스 빔도 사용할 수 있습니다. 인체공학적으로 설계된 리프팅 보조장치는 먼지가 많은 곳에서 자주 사용되므로 청소하기 쉬운 먼지 필터가 있습니다. 먼지 필터는 이젝터를 먼지로부터 보호합니다.

과학과 실무의 연결

ECN은 20년 넘게 과학과 실무 간의 인체공학 노하우 교류를 촉진해 왔습니다. '제10회 인간공학의 날'의 발표는 인간공학, 인공지능, 제품 안전이라는 핵심 주제를 중심으로 진행되었습니다.

인체공학 역량 네트워크의 ECN 프라이즈 2023에서 VacuMaster Wood가 수상했습니다.

보도 자료

Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.

schmalz@schmalz.co.kr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동