Schmalz

Nagroda za ergonomię dla VacuMaster Wood

Schmalz jest przekonany: VacuMaster Wood jest doskonały. Ergonomics Competence Network (ECN) zgadza się z ekspertem w dziedzinie podciśnienia i przyznaje temu ergonomicznie zaprojektowanemu pomocnikowi nagrodę ECN Award 2023 w kategorii "Narzędzia/produkty ręczne".

Firma Schmalz otrzymuje nagrodę ECN Award 2023: VacuMaster Drewno przekonał w kategorii "Innowacyjna Ergonomia".

Dla każdego, kto podnosi i transportuje ciężkie towary, ergonomicznie zaprojektowane narzędzie jest niezwykle ważne. Firma Schmalz opracowała VacuMaster Wood specjalnie z myślą o obróbce drewna, aby zapewnić stolarzom jeszcze lepsze wsparcie w ich codziennej pracy. Jego niewielka waga ułatwia obsługę, wąski element roboczy zapewnia dobrą widoczność, a jego eżektor jest regulowany. Znacząco zmniejsza to wymóg zużycia energii, zwłaszcza podczas podnoszenia przedmiotów obrabianych. Ubiegając się o nagrodę ECN Award 2023, firma Schmalz podkreśla znaczenie wsparcia sprzętu roboczego dla zdrowia pracowników i chce zmotywować firmy do inwestowania w prozdrowotne i ergonomicznie zaprojektowane podnośniki.

Fakt, że VacuMaster Wood jest do tego predestynowany, został oficjalnie potwierdzony przez jury Nagrody Ergonomicznej podczas kongresu "10 Dni Ergonomii" we Friedrichshafen. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się na początku marca w Muzeum Zeppelina. Oprócz projektu podnośnika, eksperci ocenili również jego przyjazność dla użytkownika. VacuMaster Wood wyróżnia się nie tylko smukłym korpusem o niewielkiej wadze, ale także łatwością obsługi. Komfortowy panel kontroli zapewnia wsparcie dla ergonomicznie poprawnej pozycji dłoni i ramion. Dzięki temu użytkownik może wygodnie dosięgnąć wszystkich elementów funkcyjnych w celu włączenia i wyłączenia podciśnienia oraz kontroli wciągnika łańcuchowego i pneumatycznego siłownika obrotu. Możliwe jest podnoszenie zarówno powlekanych, jak i nieprzepuszczających podciśnienia drewnianych desek za pomocą jednego urządzenia.

Mimo że VacuMaster Wood jest lekki, jest niezwykle stabilny: Jego stalowy wysięgnik jest przystosowany do obciążeń do 250 kilogramów i jest dostępny w różnych długościach - opcjonalnie także z trawersami poprzecznymi do obsługi dużych drewnianych desek. Ponieważ ergonomicznie zaprojektowany podnośnik jest często używany w miejscach o dużym zapyleniu, wyposażono go w łatwy do czyszczenia filtr przeciwpyłowy. Chroni on eżektor przed zanieczyszczeniami.

Przyłącze nauki i praktyki

ECN od ponad 20 lat promuje wymianę wiedzy z zakresu ergonomii między nauką a praktyką. Prezentacje podczas "X Dni Ergonomii" obróciły się wokół kluczowych tematów ergonomii, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa produktów.

VacuMaster Wood został nagrodzony - Nagrodą ECN 2023 Sieci Kompetencji Ergonomicznie.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.