Schmalz

Prix de l'ergonomie pour VacuMaster Wood

Schmalz est convaincu : Le VacuMaster Wood est excellent. Le Réseau de compétences en ergonomie (ECN) partage l'avis de l'expert en vide et décerne à l'aide ergonomique le prix ECN Award 2023 dans la catégorie "Outils/produits portatifs".

Schmalz reçoit le prix ECN 2023 : Le VacuMaster Wood convaincu dans la catégorie "Ergonomie unique".

Pour tous ceux qui lèvent et transportent des marchandises lourdes, un outil de construction ergonomique est extrêmement important. Schmalz a développé le VacuMaster Wood spécialement pour les opérations de travail du bois, afin d'apporter un soutien encore plus efficace aux menuisiers dans leur travail quotidien. Son poids propre simplifie le handling, sa forme étroite permet de bien voir la pièce mince et son éjecteur est réglable. Cela permet de réduire considérablement les exigences en matière d'énergie, notamment lorsqu'il s'agit de lever des pièces étanches à l'aspiration. En posant sa candidature au Prix ECN 2023, Schmalz souligne l'importance des équipements de travail de soutien pour la santé des employés et souhaite motiver les entreprises à investir dans des aides au levage ergonomiques et favorables à la santé.

Le fait que le VacuMaster Wood soit prédestiné à cela a été officiellement confirmé par le jury du prix de l'ergonomie lors du congrès "10e jours de l'ergonomie" à Friedrichshafen. La cérémonie de remise des prix a eu lieu début mars au musée Zeppelin. Outre la construction du dispositif de levage, les experts ont également évalué sa convivialité. Le VacuMaster Wood se distingue non seulement par la finesse et le poids propre de son corps, mais aussi par sa convivialité. Le panneau de commande confort soutient une position ergonomique des mains et des bras. L'utilisateur peut ainsi accéder confortablement à tous les éléments de commande, qu'il s'agisse de contacteur de pressostat et de vide ou de commande de l'appareil de levage à chaîne et du basculant pneumatique. Il est possible de lever des panneaux (d'aggloméré) revêtus et imperméables au vide avec un seul dispositif.

Bien qu'il soit léger dans la main, le VacuMaster Wood est extrêmement stable : Son système de flèche en acier est construit pour des charges allant jusqu'à 250 kilogrammes et est livrable en différentes longueurs - en option également avec des traverses pour le handling de grands panneaux de bois. Comme l'appareil de levage de construction ergonomique est souvent utilisé dans des endroits poussiéreux, il est équipé d'un filtre à poussière facile à nettoyer. Il protège l'éjecteur de la saleté.

Connexion entre la science et la pratique

Depuis plus de 20 ans, l'ECN encourage l'échange de savoir-faire en matière d'ergonomie entre la science et la pratique. Les présentations des "10e Journées de l'ergonomie" ont pivoté autour des thèmes clés de l'ergonomie, de l'intelligence artificielle et de la sécurité des produits.

Le VacuMaster Wood a été récompensé - par le prix ECN 2023 du réseau de compétences en ergonomie.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.