Premio a la ergonomía para VacuMaster Wood
Schmalz recibe el premio ECN Award 2023: La madera VacuMaster convenció en la categoría "Ergonomía innovadora".
Para todos aquellos que levantan y transportan mercancías pesadas, una herramienta diseñada ergonómicamente es sumamente importante. Schmalz ha desarrollado el VacuMaster Wood especialmente para el funcionamiento con madera, con el fin de ofrecer un apoyo aún mejor a los carpinteros en su trabajo diario. Su reducido peso simplifica el handling, su forma estrecha ofrece una buena visión de la pieza y su eyector es ajustable. Esto reduce significativamente la exigencia de energía, especialmente cuando se levantan piezas con ventosas. Con su candidatura al premio ECN Award 2023, Schmalz subraya la importancia de los equipos de trabajo de apoyo para la salud de los empleados y quiere motivar a las empresas para que inviertan en medios auxiliares de elevación ergonómicamente diseñados y beneficiosos para la salud.
El hecho de que la madera VacuMaster está predestinada a ello fue confirmado oficialmente por el jurado del Premio de Ergonomía durante el congreso "10th Days of Ergonomics" celebrado en Friedrichshafen. La ceremonia de entrega tuvo lugar a principios de marzo en el Museo Zeppelin. Además del diseño del dispositivo de elevación, los expertos también evaluaron su facilidad de uso. VacuMaster Wood no sólo destaca por su cuerpo base delgado y ligero, sino también por su facilidad de uso. El cómodo panel de control apoya una posición ergonómicamente correcta de la mano y el brazo. De este modo, el usuario puede acceder cómodamente a todos los elementos funcionales para conectar y desconectar el vacío y controlar el polipasto de cadena y el cilindro bascular de neumática. Es posible levantar tableros de madera revestidos e impermeables al vacío con un solo dispositivo.
A pesar de su ligereza, VacuMaster Wood es extremadamente estable: Su sistema de pluma de acero está diseñado para cargas de hasta 250 kilogramos y está disponible en varias longitudes, opcionalmente también con brazos transversales para el handling de grandes tableros de madera. Dado que este dispositivo de elevación ergonómicamente diseñado se utiliza a menudo en lugares polvorientos, dispone de un filtro de polvo fácil de limpiar. Protege el eyector de la suciedad.
Conexión entre ciencia y práctica
La REC lleva más de 20 años promoviendo el intercambio de conocimientos sobre ergonomía entre la ciencia y la práctica. Las ponencias de las "X Jornadas de Ergonomía" giraron en torno a los temas clave de la ergonomía, la inteligencia artificial y la seguridad de los productos.
VacuMaster Wood ha sido galardonado con el Premio ECN 2023 de la Red de Competencia en Ergonomía.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.