Ergonomique
Protégez ce qui compte le plus - la santé de votre personnel. Agissez maintenant, avant que l'absence ne devienne le prix de l'inaction.

Chaque jour, les employés donnent le meilleur d'eux-mêmes : rester debout pendant de longues périodes, soulever des charges lourdes et effectuer des tâches répétitives poussent le corps et l'esprit à leurs limites. Les épaules tendues, les maux de dos, les yeux secs et les maux de tête sont des signes d'alerte courants. Particulièrement préoccupants : les troubles musculo-squelettiques (TMS) figurent parmi les principales causes d'absences liées au travail. Les conséquences sont graves : des millions de journées de travail perdues, une baisse de la productivité et une vague croissante de coûts cachés pour les entreprises. L'ergonomie est la clé de la prévention de ces risques : elle crée des conditions de travail qui favorisent à la fois la santé, la sécurité et le rendement.
Comment une charge incorrecte à long terme nuit à l'organisme.
Pourquoi une mauvaise ergonomie peut être très coûteuse - et comment y remédier.
Quels sont les régulateurs et les lignes directrices auxquels les entreprises doivent se conformer.
Nous expliquons l'ergonomie de manière simple et pratique.

L'importance de l'ergonomie est encore sous-estimée. Pourtant, les économies potentielles se chiffrent en milliards.∼ Eric Wilhelm, directeur du secteur d’activité de la manipulation et membre du comité de direction
Que ce soit dans les stocks, dans le secteur des soins ou dans les bureaux, il existe partout des tensions qui entraînent des problèmes de santé à long terme en raison de méthodes de travail non ergonomiques. Les points les plus critiques sont les suivants
Manipulation manuelle de charges
Lever, porter, pousser ou tirer des cartons, des matières ou des poids : même des charges supposées légères peuvent conserver une charge corporelle importante.
Postures rigides ou forcées
Rester assis pendant de longues périodes, rester debout en permanence ou travailler en position accroupie ou au-dessus de la tête : ces postures forcées entraînent des malaises à long terme.
Activités à forte puissance
Martelage, perçage, ascension d'échelles ou levage de charges lourdes : Les employés qui doivent exercer une force importante vous épuisent à long terme.
Séquences de mouvements monotones
Les mouvements répétitifs - sur une chaîne de montage, par exemple - exercent une pression unilatérale et permanente sur certaines surfaces du corps.
Avec le calculateur d'amortissement Schmalz Calculator, vous pouvez conserver exactement si l'investissement dans des moyens auxiliaires ergonomiques vaut la peine pour votre cas individuel. Pouvez-vous soulager votre équipe et baisser vos coûts en même temps ? Notre calculateur d'ergonomie vous apporte la réponse.

Le stress au travail n'est pas une fatalité - il peut être conservé. La clé est d'intégrer de manière cohérente l'ergonomie dans le quotidien professionnel. Avec les aides adéquates, vous conservez durablement le bien-être de vos employés.
C'est là que Schmalz intervient. Nous proposons la solution droite pour chaque défi. Nos systèmes d'aide ergonomique - des systèmes de manutention par vide et d'équilibrage aux exosquelettes - sont efficaces là où des contraintes physiques apparaissent : lors de manipulations manuelles, de travaux au-dessus de la tête ou de positionnements précis. Nous créons ainsi des lieux de travail où les contraintes sont moindres, où la santé est meilleure et où le rendement est nettement plus élevé.

Soulever des charges sans conséquences
Schmalz élargit sa gamme de solutions de manutention ergonomiques avec l'exosquelette NEXO Pro, conçu pour les mouvements de flexion vers l'avant. Il réduit jusqu'à 30 % la sollicitation du bas du dos lors des mouvements de flexion et de levage, sans nécessiter de source d'alimentation externe, de batterie rechargeable ni d'entretien.
Nouveau
L'ergonomie : un facteur de performance souvent sous-estimé
Mille répétitions : la routine se transforme en épreuve de résistance. À mesure que les réseaux logistiques s’étendent, le rythme s’accélère, mais la résilience des personnes, elle, ne suit pas. La santé du dos constitue donc un levier stratégique dans la logistique interne. Ceux qui considèrent l’ergonomie comme un facteur économique assurent à la fois le débit, la qualité et la disponibilité.
Une poignée tournante au lieu de la force brute
La manipulation de grands panneaux de coffrage est encombrante et physiquement éprouvante. C'est pourquoi la menuiserie Beton-Fertigteil-Union a installé un système de levage Schmalz. Quels en sont les avantages ? Une meilleure ergonomie, des procédés plus rapides et un travail plus précis - un gain tant pour les personnes et que pour les processus.
"Nous remplaçons le travail manuel par le vide"
Avec l'élévateur à ventouses Gripster max, Schmalz présente une solution alimentée par batterie qui redéfinit le levage et le positionnement mobiles de pièces en verre, en bois, en métal, en cloisons sèches ainsi qu'en carreaux de céramique et de pierre. Eric Wilhelm, responsable du secteur d'activité systèmes d'aide à la manutention et membre du conseil d'administration de Schmalz à Glatten, explique le système de préhension.

Plus d'ergonomie au quotidien : Découvrez nos réussites en matière de manipulation ergonomique.

Des aides de sélection au configurateur - utilisez nos outils numériques pour trouver la solution ergonomique parfaite pour votre lieu de travail.

Des produits durables avec un impact tangible : les nouveautés de Schmalz réduisent les émissions tout au long de la chaîne d'alimentation et baissent les coûts énergétiques.

Un numérique sans faille : Schmalz vous soutient avec des solutions intelligentes tout au long du cycle de vie.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne