Sécurité et normes professionnelles
Des règles qui protègent. Des solutions qui soutiennent. Des personnes qui comptent.

Le travail ne doit pas nuire à la santé des employés. Au contraire, le lieu de travail doit contribuer à la préserver. Diverses lois ont été introduites dans le but de prévenir les accidents et les maladies du travail et de rendre le travail plus humain. En premier lieu, la loi sur la santé et la sécurité au travail. D'autres règlements et directives régissent spécifiquement la construction ergonomique des lieux de travail, y compris l'utilisation de moyens de levage et d'équipements techniques. Ces mesures assurent que le travail reste non seulement productif, mais aussi respectueux du dos et durable.
Norme internationale pour la minimisation des risques ergonomiques et la promotion de la santé et de la sécurité au travail.
Normes internationales pour des lieux de travail sûrs et sains, axées sur l'ergonomie et la prévention des accidents.
Directive européenne relative à la sécurité des opérations de levage et de port de charges afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques sur le lieu de travail.
Normes ergonomiques pour la construction de lieux de travail qui protègent la santé et augmentent la productivité des employés.

Les lois sur la santé et la sécurité au travail constituent le fondement de la protection de la santé de chaque individu. Ceux qui s'y conforment investissent non seulement dans la sécurité juridique, mais aussi dans l'atout le plus important d'une entreprise : ses employés. Les solutions ergonomiques retournent ce fondement en une réalité vécue.∼ Sven Kummer, spécialiste de la sécurité au travail
La charge qu'une personne peut conserver dépend de facteurs individuels tels que l'âge, le sexe et la condition physique. La directive européenne 90/269/CEE impose aux employeurs de construire les lieux de travail de manière à éviter les risques liés au levage et au port manuels de charges. Aucune valeur indicative fixe n'est spécifiée pour la charge qui peut être conservée. Par conséquent, des valeurs indicatives ont été développées, par exemple dans le tableau dit de Hettinger :
Activité | Sexe | Âge en années | Charge raisonnable en kg en fonction de la fréquence par poste de travail | |
|---|---|---|---|---|
occasionnellement < 5 % | fréquemment > 10 | |||
Lever/porter | Hommes | 15 - 18 | 35 kg | 20 kg |
19 - 45 | 55 kg | 30 kg | ||
> 45 | 45 kg | 25 kg | ||
Femmes | 15 - 18 | 15 kg | 10 kg | |
19 - 45 | 15 kg | 10 kg | ||
> 45 | 15 kg | 10 kg | ||
La santé et la sécurité au travail sont essentielles pour éviter les problèmes de santé chez les employés et maintenir les performances. En même temps, la santé et la sécurité au travail mettent l'accent sur la prévention : outre les mesures de prévention des accidents, les mesures ergonomiques sont également obligatoires. Contrairement aux accidents, qui provoquent des lésions corporelles immédiates, les efforts unilatéraux, les mouvements mal exécutés ou les activités monotones, ainsi que les surcharges, entraînent souvent une détérioration progressive de la santé. L'ergonomie est donc un composant central de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail et ne doit pas être négligée dans la vie professionnelle quotidienne.
Le principe STOP montre comment la prévention peut être mise en œuvre de manière structurée. Les systèmes de manutention vide de Schmalz relèvent des mesures techniques du principe STOP. Ils facilitent le levé de charges lourdes et réduisent les contraintes physiques, ce qui permet de prévenir efficacement les lésions musculo-squelettiques. En tant que solutions techniques, ils améliorent durablement la sécurité au travail sans qu'il soit nécessaire de recourir à des changements de comportement ou à des ajustements organisationnels.

Moins de maux de dos, plus de puissance : un travail ergonomique protège vos employés et votre entreprise.

Les postes de travail non ergonomiques coûtent du temps et de l'argent - découvrez comment vous pouvez accroître votre rendement.

Les troubles musculo-squelettiques sont la principale cause d'absence des employés. Nous vous montrons comment minimiser les risques.

Plus d'ergonomie au quotidien : Découvrez nos réussites en matière de manipulation ergonomique.

Johannes-Schmalz-Str.1
72293 Glatten
Allemagne
Non, les normes ergonomiques ne sont pas juridiquement contraignantes. Les normes sont des recommandations techniques, et non des lois. Elles décrivent l’état de l’art reconnu en matière d’aménagement ergonomique des lieux de travail et ne deviennent contraignantes que lorsqu’une disposition légale nationale, une autorité de régulation ou un contrat les intègre expressément.
Les législations nationales en matière de sécurité et de santé au travail sont contraignantes: les réglementations applicables dépendent du site — par exemple, la directive-cadre européenne 89/391/CEE et ses transpositions nationales en Europe, les réglementations de l’OSHA aux États-Unis ou les « Manual Handling Operations Regulations » au Royaume-Uni.
Les normes fournissent des précisions concrètes sur ces exigences: la norme EN ISO 9241 traite de l’ergonomie de l’interaction homme-système ; la norme EN ISO 11228 couvre le levage, le transport, la poussée et la traction de charges ; et la norme EN ISO 11226 porte sur l’évaluation des postures corporelles.
L’application de ces normes fournit des preuves vérifiables: ceux qui travaillent dans le respect des normes conservent la pointe de la technologie et peuvent démontrer — lors d’un contrôle officiel ou en cas de recours en responsabilité — qu’ils ont rempli leur devoir de diligence.
Les normes ergonomiques ne sont donc pas obligatoires, mais elles font pratiquement autorité : elles traduisent des objectifs abstraits de protection juridique en critères de construction vérifiables.
La réalisation d’une évaluation des risques liés aux conditions de travail présentant des dangers ergonomiques est une obligation pour l’employeur, inscrite au niveau européen dans la directive-cadre 89/391/CEE de l’UE et reprise au niveau international dans la norme ISO 45001. Ce procédé comprend cinq étapes :
Identifier les zones de travail: recenser tous les postes de travail impliquant la manipulation manuelle de charges, des postures contraignantes ou des tâches répétitives.
Déterminer et évaluer l’exposition: Évaluer objectivement le poids propre de la charge, la posture corporelle, la fréquence et les conditions de travail à l’aide de méthodes d’analyse reconnues telles que la norme EN ISO 11228-1 ou la formule de levage du NIOSH.
Définir des mesures: respecter la hiérarchie des mesures de protection et privilégier les solutions techniques — telles que les palonniers à ventouses — par rapport aux mesures organisationnelles et aux équipements de protection individuelle.
Mettre en œuvre les mesures: installer les équipements de travail et organiser la formation des employés à leur utilisation correcte.
Vérifier et documenter l’efficacité: vérifier régulièrement si la contrainte physique a diminué de manière mesurable et réaliser la documentation de manière traçable.
L’évaluation des risques n’est pas un procédé ponctuel : elle doit être mise à jour lors de l’introduction de nouveaux équipements de travail, en cas de modification des procédures ou lorsque des symptômes perceptibles apparaissent.