Schmalz

Monitoraggio delle condizioni

Il monitoraggio delle condizioni si riferisce alla registrazione e all'analisi continua o periodica delle condizioni tecniche di macchine, sistemi o processi. L'obiettivo di questa strategia di manutenzione è rilevare precocemente le deviazioni dalle condizioni normali, evitare fermi macchina non pianificati e prolungare la vita utile delle macchine.

I parametri fisici tipici che vengono monitorati in un sistema di monitoraggio delle condizioni (CMS) sono vibrazioni, temperature, pressioni, qualità dell'olio e del lubrificante e segnali acustici.

Modalità operativa del monitoraggio delle condizioni

La base del monitoraggio delle condizioni è il rilevamento delle condizioni mediante sensori, come sensori di vibrazione, sensori di pressione e temperatura o sistemi di monitoraggio delle particelle per i fluidi idraulici.

I dati di misura vengono trasmessi in rete, in modalità wireless o via cavo, a un sistema di controllo centrale, dove vengono documentati, confrontati con valori di riferimento o valori limite e analizzati mediante l'elaborazione automatica dei dati di misura. Nella fase diagnostica vengono rilevate le anomalie e i modelli di danno, in modo da poter pianificare per tempo le misure di manutenzione necessarie.

Superfici di applicazione

Il monitoraggio delle condizioni è utilizzato principalmente nell'Industria 4.0 e nei settori della smart factory. Le applicazioni tipiche includono il monitoraggio delle macchine nelle centrali elettriche, il monitoraggio delle turbine o dei generatori, il monitoraggio di sistemi in rotazione come pompe, compressori, motori elettrici o macchine utensili, nonché il monitoraggio del processo nella tecnologia di processo. Il monitoraggio delle condizioni svolge un ruolo centrale anche in superfici altamente sensibili come i laminatoi, l'aviazione o il trasporto ferroviario.

Monitoraggio delle condizioni nel contesto della manutenzione predittiva e dell'Industria 4.0

I dati registrati sulle condizioni servono quindi come base per la manutenzione predittiva (manutenzione basata sulle condizioni). Utilizzando metodi come l'analisi dei segnali, il riconoscimento dei modelli o l'analisi delle emissioni acustiche, è possibile prevedere in modo sicuro anche i danni meccanici complessi. Le soluzioni moderne utilizzano l'apprendimento automatico, il monitoraggio delle condizioni tramite big data e l'Industrial Internet of Things (IIoT) per valutare anche grandi quantità di dati in tempo reale.

Termini correlati

Manutenzione predittiva
La manutenzione predittiva utilizza l'analisi sostenuta dall'intelligenza artificiale per rilevare precocemente le esigenze di manutenzione e prevenire i tempi di fermo non pianificati.
Prodotto 4.0
Produzione 4.0 descrive la trasformazione del lavoro di produzione verso una fabbrica intelligente. Prodotti e sistemi collegati in rete rendono la produzione più flessibile e più efficiente.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.