Gru girevoli e sistemi gru
- Sistema gru e gru girevoli in alluminio
- Adattamento ottimale al carico nominale dei sollevatori a vuoto
- Caratteristiche di scorrevolezza straordinarie e massa mossa ridotta
Nella maggior parte dei casi, il termine “sistema gru” si riferisce a una cosiddetta gru a portale per gru. I sistemi gru sono supportati da binari; per questo motivo il dispositivo di sollevamento si sposta lungo un sistema di binari predefinito. Le gru Schmalz possono essere configurate come sistemi a trave singola, a doppia trave o sistemi monorotaia.
I sistemi gru trovano impiego in quasi tutti i processi interni di produzione, montaggio e logistica. Un sistema gru copre un campo di lavoro particolarmente ampio.
I sistemi a gru di Schmalz sono prodotti in alluminio di alta qualità. Il peso ridotto del sistema a gru garantisce quindi un funzionamento estremamente agevole. Le gru presentano una struttura modulare: grazie a un ampio sistema modulare, un sistema a gru può essere adattato individualmente alla struttura del soffitto o ad altre sovrastrutture specifiche del cliente.
I sistemi gru Schmalz convincono inoltre per la massima sicurezza grazie a un calcolo indipendente delle capacità strutturali di tutti i componenti portanti mediante il metodo FEM. Tutti i sistemi gru Schmalz sono inoltre progettati secondo lo stato dell’arte (DIN EN 13001: classe di sollevamento HC2, tipo di dispositivo di sollevamento HD1).
Il profilo in alluminio per gru SRA è disponibile in cinque diversi spessori e è estremamente resistente all’usura da flessione e torsione. A seconda dello spessore del profilo, i nostri sistemi gru possono sostenere carichi fino a 1.200 kg. I profili leggeri in alluminio consentono una lunghezza massima di otto metri, che può essere estesa utilizzando attacchi per binari. Gli attacchi per binari sono pienamente caricabili in corrispondenza dell’interfaccia.
Gli esclusivi carrelli di trasporto TRO-SRA distribuiscono il carico in modo uniforme su tutte le ruote portanti, impedendo che i carrelli si blocchino. Inoltre, ciò significa che è sufficiente un unico carrello di trasporto per effettuare la connessione tra la trave gru e il dispositivo di sollevamento della gru, nonché tra la trave gru e il dispositivo di sollevamento.
Le gru di Schmalz possono essere abbinate al paranco a catena SCH, a un paranco a fune, a un bilanciatore a fune o a uno dei nostri sollevatori a vuoto. I vantaggi sono evidenti: l’elevata flessibilità e l’ampia superficie di lavoro aumentano l’ergonomia e la velocità di lavoro.
I sistemi gru Schmalz possono essere integrati con un'ampia gamma di accessori. In questo modo, un sistema gru viene adattato perfettamente all'applicazione. Sono disponibili, tra gli altri, i seguenti accessori opzionali: