Sollevatori tubo a vuoto
- Spostare pezzi fino a 300 kg in modo rapido ed efficiente
- Unità di sollevamento, unità di comando, ventose e generatore di vuoto possono essere configurati
- Sollevamento e abbassamento del carico con vuoto
Schmalz offre un'ampia gamma di prodotti per la movimentazione a vuoto. Si distingue tra tecnologia del vuoto per l'automazione e sistemi di movimentazione a vuoto. Il principio di base è lo stesso: un generatore di vuoto, come un eiettore o una pompa, crea il vuoto. Grazie al vuoto, il pezzo da sollevare viene premuto contro la ventosa e può essere spostato in modo sicuro. La handling a vuoto riduce i tempi ciclo e movimenta i pezzi in modo delicato senza lasciare segni.
Schmalz offre dispositivi di handling a vuoto per applicazioni manuali. Esistono due gruppi principali di prodotti: i sollevatori tubo a vuoto e i dispositivi di sollevamento a vuoto. I sollevatori tubo a vuoto sono dotati di un tubo di sollevamento che si contrae quando viene creato il vuoto. Ciò consente di sollevare e spostare il pezzo. Se l’aria di aspirazione fluisce nel tubo di sollevamento, il sollevatore si abbassa e il pezzo può essere posizionato. La generazione del vuoto è decentralizzata. Nel caso di un dispositivo di sollevamento a vuoto, il generatore di vuoto è montato direttamente sul dispositivo stesso. Il dispositivo di sollevamento può essere comandato tramite un paranco a catena. I sistemi di movimentazione a vuoto Schmalz possono essere integrati con una gru in alluminio reattiva. La combinazione di questo sistema gru con un dispositivo di sollevamento in grado di movimentare carichi pesanti rende la movimentazione a vuoto particolarmente ergonomica.
La movimentazione automatizzata a vuoto è quasi l’opposto della movimentazione manuale a vuoto. I componenti per il vuoto e i sistemi di presa possono essere utilizzati in tutti i settori della tecnologia di automazione, sia nell’industria robotica che nell’ingegneria meccanica. Schmalz offre un’ampia gamma di ventose a vuoto, eiettori ed elementi di collegamento. Di conseguenza, è possibile movimentare praticamente qualsiasi pezzo, indipendentemente dal fatto che si tratti di un componente piccolo e delicato, come un chip elettronico, o di un pezzo metallico ingombrante nell’industria automobilistica. I processi di sollevamento complessi vengono semplificati grazie a ragni di presa o pinze di presa per pallet preconfigurate. Consulenti di sistema esperti sono a vostra disposizione per aiutarvi a scegliere la soluzione per la movimentazione con il vuoto più adatta.