Schmalz

Sollevatore tubo

I sollevatori a tubi vengono utilizzati per afferrare e spostare i pezzi nell’ambito dell’intralogistica e in altri processi di movimentazione, per poi riporli nuovamente. I dispositivi di sollevamento Schmalz funzionano tramite vuoto. La gamma di sollevatori a vuoto Schmalz comprende le tre varianti JumboFlex, JumboErgo e JumboSprint.

I sollevatori tubo di Schmalz possono essere impiegati in una vasta gamma di processi di logistica interna.

Trova il tuo contatto

Sollevatori tubo in azione

I sollevatori a tubo Schmalz alleggeriscono il carico di lavoro dei dipendenti in una vasta gamma di applicazioni, prevenendo così le assenze. Anche con carichi leggeri, nel corso di un turno vengono spesso movimentate diverse tonnellate. I sollevatori tubo a vuoto Schmalz non solo garantiscono tempi di fermo ridotti, ma aumentano anche la motivazione dei dipendenti riducendo lo sforzo fisico legato al lavoro. Di conseguenza, la velocità di handling rimane elevata e non diminuisce nel tempo, come invece accade nella handling manuale.

Portafoglio sollevatore tubo

I sollevatori tubo Schmalz si dividono in tre tipi di base: le merci leggere fino a 50 kg vengono movimentate in modo ergonomico e con un elevato numero di ciclo grazie al sollevatore a vuoto JumboFlex. I dispositivi di sollevamento JumboSprint e JumboErgo condividono un sistema modulare e sono progettati per carichi più pesanti fino a 300 kg. Sono dotati di diverse maniglie di comando per l’operatore.

Grazie alla sua ampia gamma di caratteristiche, il sollevatore tubo JumboFlex è un vero tuttofare. La flessibilità da cui deriva il suo nome è eseguita grazie a un numero di caratteristiche innovative. Ad esempio, l’intuitivo comando a un dito consente di sollevare, abbassare e distaccare il carico con un solo dito. L’adattatore per cambio rapido di serie permette di sostituire diverse pinze a vuoto in pochi secondi. Infine, ma non meno importante, la varietà di pinze a vuoto disponibili per un’ampia gamma di applicazioni sottolinea l’adattabilità del JumboFlex.

I due sollevatori tubo JumboErgo e JumboSprint consentono una movimentazione ergonomica di carichi pesanti. Le diverse maniglie di comando sono perfettamente adattate alle rispettive esigenze. La manopola girevole del JumboErgo si ispira a quella di una motocicletta e permette così all’operatore di spostare i pezzi in modo delicato e preciso. Il JumboErgo è particolarmente adatto a pezzi di grandi dimensioni come lamiere, scatole di cartone, ecc. La maniglia di comando rotante a forma di arco del JumboSprint è molto facile da usare e aiuta l’operatore a posizionare con precisione il sollevatore a vuoto su pezzi compatti come sacchi o balle di gomma.

Sollevatore tubo JumboFlex

Sollevatore tubo JumboErgo

Sollevatore tubo JumboSprint

Prodotti

Ampia gamma di pinze di presa per i nostri sollevatori tubo

I sollevatori tubo Schmalz possono essere dotati di una gamma completa di pinze di presa. Tra queste figurano ventose tonde per pezzi compatti, ventose tonde con supporto elastico per sacchi di plastica, oppure pinze di presa doppie, quadruple e multiple per vari tipi di scatole di cartone. Oltre ai sistemi di presa a vuoto, i sollevatori a vuoto Schmalz possono essere dotati anche di ganci di sospensione o pinze meccaniche, a dimostrazione della grande versatilità della piattaforma.

Il sollevatore tubo giusto per ogni sistema di aspirazione

I nostri esperti consulenti di sistema Schmalz saranno lieti di aiutarvi e consigliarvi nella progettazione della tecnologia di sollevamento più adatta alle vostre esigenze.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello