Schmalz

Vakumlu Kaldırıcı

Vakumlu kaldırıcılar, intralojistik ve diğer taşıma süreçlerinde iş parçalarını kavramak ve hareket ettirmek ve ardından tekrar indirmek için kullanılır. Schmalz kaldırma yardımcıları vakum kullanılarak çalıştırılır. Schmalz vakumlu kaldırıcı portföyü JumboFlex, JumboErgo ve JumboSprint olmak üzere üç varyanttan oluşmaktadır.

Schmalz'ın vakumlu kaldırıcıları çeşitli dahili lojistik süreçlerinde kullanılabilir.

İrtibat kişinizi bulun

Vakumlu Kaldırıcılar İş Başında

Schmalz vakumlu kaldırıcıları, çeşitli uygulamalarda çalışanların yükünü hafifletir ve böylece işe devamsızlıkları önler. Hafif yüklerde bile, bir vardiya boyunca genellikle birkaç ton taşınır. Schmalz vakumlu vakumlu kaldırıcıları sadece daha az duruş süresi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işle ilgili gerginliği azaltarak çalışanların motivasyonunu da artırır. Sonuç olarak, taşıma hızı yüksek bir seviyede kalır ve manuel taşımada olduğu gibi zamanla azalmaz.

Vakumlu Kaldırıcı Portföyü

Schmalz vakumlu kaldırıcıları üç temel tipe ayrılır: Vakumlu kaldırıcı JumboFlex ile 50 kg'a kadar olan hafif yükler ergonomik bir şekilde ve yüksek döngü sıklığında taşınır. JumboSprint ve JumboErgo kaldırma yardımcıları modüler bir ürün sistemini paylaşır ve 300 kg'a kadar daha ağır yükler için tasarlanmıştır. Farklı operatör kollarına sahiptirler.

Geniş özellik yelpazesi sayesinde JumboFlex vakumlu kaldırıcı çok yönlü bir araçtır. Ona adını veren esneklik, bir dizi yenilikçi özellik sayesinde elde edilir. Örneğin, sezgisel tek parmakla kontrol, yükü tek bir parmakla kaldırmayı, indirmeyi ve bırakmayı mümkün kılar. Standart hızlı değiştirme adaptörü, çeşitli vakumlu tutucuların birkaç saniye içinde değiştirilmesini sağlar. Son olarak, geniş bir uygulama yelpazesi için farklı vakumlu tutucuların çeşitliliği JumboFlex'in uyarlanabilirliğinin altını çizmektedir.

İki vakumlu kaldırıcı JumboErgo ve JumboSprint, ağır yüklerin ergonomik bir şekilde taşınmasını sağlar. Farklı operatör tutamakları ilgili gereksinimlere mükemmel şekilde uyarlanmıştır. JumboErgo'nun burgulu tutma yeri bir motosikleti temel alır ve böylece operatörün iş parçalarını nazik ve doğru bir şekilde hareket ettirmesine olanak tanır. JumboErgo özellikle levhalar, karton kutular vb. gibi geniş alanlı iş parçaları için uygundur. JumboSprint'in dönen yay şeklindeki operatör kolunun kullanımı çok kolaydır ve operatörün vakumlu kaldırıcıyı çuvallar veya kauçuk balyalar gibi kompakt iş parçalarına hassas bir şekilde indirmesine yardımcı olur.

Vakumlu kaldırıcı JumboFlex

Vakumlu kaldırıcı JumboErgo

Vakumlu kaldırıcı JumboSprint

Ürünler

Vakumlu Kaldırıcılarımız için Kapsamlı Tutucu Yelpazesi

Schmalz vakumlu kaldırıcıları kapsamlı bir tutucu yelpazesine sahiptir. Buna kompakt iş parçaları için yuvarlak vakumlu tutucular, plastik çuvallar için etekli yuvarlak vakumlu tutucular veya çeşitli karton kutular için ikili, dörtlü ve çoklu vakumlu tutucular dahildir. Vakumlu tutuculara ek olarak, Schmalz vakumlu kaldırıcılar, platformun çok yönlülüğünü açıkça gösteren askı kancaları veya mekanik tutucularla da donatılabilir.

Her Vakum Sistemi için Doğru Vakumlu Kaldırıcı

Deneyimli Schmalz sistem danışmanlarımız, doğru kaldırma teknolojisinin veya gereksinimlerinizin tasarlanmasında size yardımcı olmaktan ve tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.