Schmalz

Podnośnik podciśnieniowy

Podnośniki podciśnieniowe służą do chwytania i przenoszenia przedmiotów obrabiany w intralogistyce i innych procesach obsługi, a następnie odkładania ich na miejsce. Podnośniki firmy Schmalz są obsługiwane podciśnieniowo. Oferta podciśnieniowych podnośników firmy Schmalz obejmuje trzy warianty: JumboFlex, JumboErgo i JumboSprint.

Podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz mogą być wykorzystywane w różnych procesach logistyki wewnętrznej.

Znajdź swój kontakt

Podnośniki podciśnieniowe w akcji

Podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz odciążają pracowników w różnych aplikacjach, zapobiegając w ten sposób nieobecnościom. Nawet w przypadku lekkich ładunków w ciągu jednej zmiany często przenoszonych jest kilka ton. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur firmy Schmalz nie tylko zapewnią mniej przestojów, ale także zwiększą motywację pracowników poprzez zmniejszenie obciążenia związanego z pracą. W rezultacie prędkość obsługi pozostaje na wysokim poziomie i nie zmniejsza się wraz z upływem czasu, jak ma to miejsce w przypadku obsługi ręcznej.

Portfolio podnośników podciśnieniowych

Podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz dzielą się na trzy podstawowe typy: Lekkie towary o masie do 50 kg są przenoszone ergonomicznie i z wysoką częstotliwością cyklu za pomocą podciśnieniowego podnośnika JumboFlex. Podnośniki JumboSprint i JumboErgo posiadają wspólny system modułowy i są projektowane z myślą o cięższych ładunkach o masie do 300 kg. Mają one różne uchwyty operatorskie.

Dzięki przedłużeniu zakresu funkcji, podnośnik podciśnieniowy JumboFlex jest doskonałym, wszechstronnym urządzeniem. Elastyczność, która nadaje mu nazwę, została osiągnięta dzięki wielu innowacyjnym funkcjom. Na przykład intuicyjne sterowanie jednym palcem umożliwia podnoszenie, opuszczanie i wydanie ładunku za pomocą jednego palca. Standardowy adapter szybkiej wymiany umożliwia wymianę różnych chwytaków podciśnieniowych w ciągu kilku sekund. Wreszcie, różnorodność chwytaków podciśnieniowych do szerokiego zakresu aplikacji podkreśla adaptację JumboFlex.

Dwa podnośniki podciśnieniowe JumboErgo i JumboSprint umożliwiają ergonomiczną obsługę ciężkich ładunków. Różne uchwyty operatorskie są idealnie dopasowane do odpowiednich wymogów. Chwyt skrętny JumboErgo jest oparty na motocyklu i dzięki temu pozwala operatorowi na delikatne i precyzyjne przenoszenie przedmiotów obrabiany. JumboErgo nadaje się szczególnie do przedmiotów obrabiany o dużych obszarach, takich jak arkusze, kartony itp. Obrotowy uchwyt operatorski JumboSprint w kształcie łuku jest bardzo łatwy w obsłudze i pomaga operatorowi precyzyjnie ustawić podciśnieniowy podnośnik na kompaktowych przedmiotach obrabianych, takich jak worki lub bele gumy.

Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex

Podnośnik podciśnieniowy JumboErgo

Podnośnik podciśnieniowy JumboSprint

Produkty

Szeroka gama chwytaków do naszych podnośników podciśnieniowych do rur

Podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz mogą być wyposażone w szeroką gamę chwytaków. Obejmuje ona okrągłe chwytaki podciśnieniowe do kompaktowych przedmiotów obrabianych, okrągłe chwytaki podciśnieniowe z osłoną do worków z tworzywa sztucznego lub podwójne, poczwórne i wielokrotne chwytaki podciśnieniowe do różnego typu kartonów. Oprócz chwytaków podciśnieniowych, podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz mogą być również wyposażone w haki do zawieszania lub chwytaki mechaniczne, co wyraźnie pokazuje wszechstronność platformy.

Odpowiedni podnośnik podciśnieniowy do podnoszenia rur dla każdego systemu podciśnieniowego

Nasi doświadczeni konsultanci ds. systemów podnoszenia firmy Schmalz z przyjemnością pomogą i doradzą przy projektowaniu odpowiedniej technologii podnoszenia dla danego wymogu.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.