Schmalz

Tube de levage

Les préhenseurs tubulaires sont utilisés pour saisir et déplacer des pièces dans le cadre de l'intralogistique et d'autres procédés de manutention, puis les reposer. Les systèmes de manutention par le vide Schmalz fonctionnent par aspiration. La gamme de préhenseurs à vide Schmalz comprend trois variantes : JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint.

Les tubes de levage Schmalz peuvent être utilisés dans divers procédés de logistique interne.

Trouvez votre contact

Les tubes de levage en action

Les tubes de levage Schmalz soulagent les employés dans diverses applications et permettent ainsi de prévenir l'absentéisme. Même avec des charges légères, plusieurs tonnes sont souvent déplacées au cours d'un même poste. Les tubes de levage par le vide Schmalz assurent non seulement une réduction des temps d'arrêt, mais renforcent également la motivation des employés en réduisant les contraintes liées au travail. De ce fait, la vitesse de manipulation reste élevée et ne diminue pas avec le temps, contrairement à la manipulation manuelle.

Gamme de tube de levage

Les tubes de levage Schmalz se déclinent en trois modèles principaux. Le JumboFlex permet de manipuler de manière ergonomique des charges légères jusqu'à 50 kg, même à des cadences élevées. Les JumboSprint et JumboErgo partagent quant à eux une conception modulaire commune et sont destinés à la manutention de charges plus lourdes pouvant atteindre 300 kg. Ils se distinguent par leur poignée de commande, adaptée à différents besoins d'utilisation.

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le JumboFlex est un véritable outil polyvalent. Sa flexibilité repose sur plusieurs innovations. Sa commande intuitive à un doigt permet par exemple de lever, descendre et déposer la charge facilement d'une seule main. L'adaptateur à changement rapide, fourni de série, permet de remplacer le préhenseur en quelques secondes. De plus, le large choix de préhenseurs par le vide disponibles pour de nombreuses applications souligne toute l'adaptabilité du JumboFlex.

Les JumboErgo et JumboSprint permettent une manutention ergonomique des charges lourdes. Leurs poignées de commande ont été spécialement conçues pour répondre à des usages différents. La poignée rotative du JumboErgo, inspirée de l'accélérateur d'une moto, permet de déplacer les charges avec précision et en douceur. Ce modèle est particulièrement adapté aux pièces de grande dimension telles que les tôles, les cartons ou d'autres charges volumineuses.

Le JumboSprint est équipé d'une poignée de commande rotative en forme d'arceau, très simple à utiliser. Elle aide l'opérateur à positionner le tube de levage avec précision sur des charges compactes telles que des sacs, des ballots de caoutchouc ou des produits similaires.

Tube de levage JumboFlex

Tube de levage JumboErgo

Tube de levage JumboSprint

Produits

Une gamme complète de préhenseurs pour nos tubes de levage

Les tube de levage Schmalz peuvent être équipés d'une gamme complète de préhenseurs par le vide. Celle-ci comprend notamment des ventouses rondes pour les pièces compactes, des ventouses rondes avec jupe pour les sacs en plastique, ou encore des préhenseurs par le vide doubles, quadruples et multi-ventouses pour divers types de cartons. Outre les préhenseurs par le vide, les systèmes de manutention par le vide Schmalz peuvent également être équipés de crochets de suspension ou de préhenseurs mécaniques, ce qui démontre clairement la polyvalence de cette plateforme.

Le tube de levage adapté à chaque système d'aspiration

Nos conseillers système Schmalz, forts de leur expérience, se feront un plaisir de vous aider et de vous conseiller dans la conception d'une solution de levage adaptée à vos exigences.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.