Schmalz

Sistemi di bloccaggio

I sistemi di bloccaggio di Schmalz vengono utilizzati nei centri di lavorazione CNC e garantiscono il fissaggio sicuro dei pezzi. Questi prodotti, che possono essere montati velocemente e facilmente, vengono utilizzati soprattutto dall’industria della lavorazione del legno. I sistemi di bloccaggio sono particolarmente indicati anche per l’industria dei metalli, delle materie plastiche, del vetro, aerospaziale, solare ed elettronica.

Grazie ai ridotti tempi di equipaggiamento e alla possibilità di lavorare i pezzi a 360 gradi, i sistemi di bloccaggio a vuoto di Schmalz sono anche economicamente vantaggiosi. Oltre alla possibilità di montare i sistemi di bloccaggio con il vuoto nei macchinari nuovi, questi possono essere installati anche in centri di lavorazione CNC da modernizzare. Le singole piastre di aspirazione possono essere sostituite e montate senza dover  cambiare tutto il prodotto. Schmalz offre soluzioni specifiche per tutti i tipi di applicazioni e garantisce al contempo la sicurezza ottimale dei processi di tutti i sistemi di bloccaggio.

Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del legno

I sistemi di bloccaggio per piani grigliati sono particolarmente indicati per i complessi processi di lavorazione a cinque assi. I blocchi di aspirazione possono essere fissati in modo sicuro al piano grigliato o direttamente, oppure tramite mini-plate e adattatori. Il fissaggio ottimale viene garantito da una connessione tra il piano grigliato e i rispettivi pezzi. I blocchi di aspirazione possono essere sostituiti senza problemi e garantisco il fissaggio sicuro del pezzo anche in presenza di forze massime di lavorazione.

Schmalz offre ai suoi clienti soluzioni flessibili anche per i tavoli di lavoro lisci. In questo modo i blocchi di aspirazione possono essere spostati liberamente lungo l’intera superficie di lavoro e possono fissare il pezzo sul tavolo grazie a due linee di alimentazione del vuoto indipendenti collegate alla ventosa. Lo stesso principio vale anche per la ventosa per piano liscio Innospann che può essere collegata alla ventosa Cup. Per i tavoli da lavoro lisci in alluminio Schmalz offre un sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo con guida vuoto integrata. I blocchi di aspirazione vengono posizionati su questi tavoli a seconda delle esigenze e, sia il pezzo che il blocco di aspirazione, sono fissati per mezzo della guida vuoto.

Ventose e Adapter-Plate vari sono disponibili anche per i sistemi con piano di lavoro a barre. Questi sono disponibili non solo per i piani di lavoro a barre di Schmalz ma anche di altri produttori come Biesse, Morbidelli e altri. In questo caso i prodotti vengono personalizzati in base al piano di lavoro del fabbricante nei centri di lavorazione CNC. Il posizionamento ed il fissaggio della ventosa sul piano possono essere eseguiti manualmente oppure con il vuoto. Sono disponibili bloccaggi meccanici per tutti i tipi di tavoli da lavoro che rendono ancora più flessibili i sistemi di bloccaggio con il vuoto di Schmalz.

Retrofitting con Steel Plate

Rispetto all’investimento in un nuovo macchinario, i sistemi di bloccaggio con il vuoto di Schmalz sono economici e possono essere montati a posteriori su tutti i centri di lavorazione CNC. Indipendentemente dal fabbricate e dal tipo di macchinario, Schmalz offre soluzioni ad hoc per ogni tipo di tavolo da lavoro. Sui tavoli da lavoro lisci viene montato prima un piano grigliato e subito dopo fissato lo Steel-plate Innospann. Il piano grigliato è dotato di un profilo di tenuta che sigilla gli interspazi tra le due piastre. I magneti di chiusura o le elettrovalvole escludono i punti inutilizzati della Steel Plate. Le ventose Cup possono essere montate o direttamente sulla Steel Plate o su una Quad-Base.

Sistemi di bloccaggio per la lavorazione manuale

Il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp è indicato soprattutto per le lavorazioni manuali e sostituisce la tradizionale morsa a vite. Multi-Clamp non lascia impronte o punti di pressione sulle superfici bloccate, lasciando così il pezzo assolutamente intatto. La piastra di aspirazione rotante permette una lavorazione a 360 gradi e quindi non è più necessario modificare la posizione di bloccaggio del pezzo. La piastra di aspirazione è montata sul dispositivo di rotazione e oscillazione Multi-Base che può fissata con viti o in alternativa mediante aspirazione a quasi tutte le superfici.

Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del metallo e della plastica

Per il bloccaggio di superfici e pezzi facilmente deformabili come l’alluminio, Schmalz offre ai suoi clienti la piastra matrix. Le aree interessate della piastra vengono sigillate con un profilo di tenuta e su questa viene poi posizionato il pezzo. Il pezzo viene bloccato grazie al collegamento per vuoto integrato e inserti di attrito opzionali garantiscono il bloccaggio sicuro grazie alle forze di presa elevate. La piastra matrix può essere integrata con la Steel-plate Innospann. I blocchi di aspirazione possono essere posizionati a piacere sulla Steel Plate in modo da completare perfettamente il sistema di bloccaggio.

Sistemi di bloccaggio per la lavorazione del vetro

Anche per la lavorazione del vetro Schmalz offre ai suoi clienti dei sistemi di bloccaggio innovativi. I blocchi di aspirazione sono dotati di piastre di attrito speciali che permettono di fissare i pezzi sui piani lisci. Le ventose Cup sono disponibili sia per la Quad-Base che per un sistema di cambio rapido speciale di Schmalz. In entrambi i casi le ventose possono essere posizionate facilmente nei punti desiderati e quindi adattarsi velocemente alle varie forme del pezzo.

Soluzioni di bloccaggio per le superfici 3D a forma libera

I sistemi di bloccaggio 3D di Schmalz permettono il fissaggio sicuro di componenti e pezzi complessi. Le ventose Cup rotanti e regolabili in altezza del sistema Basic Holding Fixture permettono di bloccare facilmente superfici curve ed irregolari in modo da garantire una lavorazione sicura con una macchina utensile CNC. L’angolo di inclinazione e l’altezza delle ventose vengono regolate per mezzo di un giunto sferico e di una manopola a stella, mentre la posizione viene fissata con due leve di bloccaggio. Insieme alla Steel Plate, il sistema di bloccaggio 3D di Schmalz può essere montato su tutti i tipi di tavolo da lavoro.

Prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello