Schmalz

Vakumla Bağlama Sistemleri

Schmalz bağlama sistemleri, CNC işleme merkezlerinde, işlenen parçaların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlamak için kullanılır. Klempler hızlı ve kolay bir şekilde monte edilir ve ağırlıklı olarakahşap endüstrisi. Ahşap sektörünün dışında ,Schmalz bağlama cihazları mükemmelmetal, plastik, cam, havacılık, güneş ve elektronik endüstrilerinde kullanıma uygundur.

Vakumlu bağlama , kısa kurulum süreleri nedeniyle ve iş parçalarını her iki tarafa da uygulamanıza izin verdiği için ekonomik olarak kazançlıdır. Bireysel vakum blokları, ürünün tamamını değiştirmek zorunda kalmadan kolayca çıkarılabilir ve tekrar takılabilir. Schmalz'ın sıkma sistemleri yeni makinelere kurulabilir ve mevcut işleme merkezlerini modernize etmek için kullanılabilir. Schmalz her uygulama için mükemmel bir çözüme sahiptir ve tüm cihazlarıyla en iyi işlem güvenilirliğini garanti eder.

Vakumlu Ağaç İşleme Endüstrisi Bağlama Ekipmanları

Grid tablası bağlama sistemleri, karmaşık beş eksenli işleme için mükemmeldir. Vakum blokları doğrudan grid masasına veya mini plakalar ve adaptörler kullanılarak sabitlenebilir ve yine de kolayca hareket ettirilebilir. Grid tablası ve kullanılan belirli bağlantı elemanı arasındaki pozitif kilitleme, en yüksek işleme kuvvetleri altında bile en iyi çalışma tutuşunu sağlar.

Schmalz ayrıca düzgün işleme tezgahları için esnek bağlama çözümleri sunar. Bu çözümlerle, vakum blokları tüm çalışma yüzeyinde herhangi bir yere taşınabilir. İş parçasını sıkıştırırken vantuzun masaya bağlanması için iki ayrı vakum hattı kullanılır. Aynı prensip, vantuzların takıldığı Innospann düz tablalı vakum blokları tarafından da kullanılır. Yumuşak alüminyum masalar için Schmalz, entegre bir vakum hattına sahip hortumsuz bir vakumlu bağlama sistemi sunar. Bu tablolarla, vakum blokları herhangi bir yere yerleştirilebilir ve hem iş parçası hem de vakum bloğu vakum hattından vakum ile yerinde tutulur.

Konsol masa sistemleri için çeşitli vantuzları ve Adaptör-Plakları da bulabilirsiniz. Bu ürünler Schmalz konsol masalarında ve ayrıca Biesse, Morbidelli ve benzeri üreticilerin masaları için kullanılmaktadır..Schmalz, bu ürünleri CNC işleme merkezlerinde kullanılan üreticilerin konsollarına uyacak şekilde özel olarak tasarladı. Vantuzlar manüel olarak veya vakumla konsollara yerleştirilebilir ve sabitlenebilir. Vakumlu klemplerin yanı sıra, Schmalz portföyü ayrıca tüm çalışma tezgahları için mekanik klemplerde içerir ve Schmalz klemp sistemlerini daha da esnek hale getirir.

CNC-İşleme Merkezlerinin Steel-Plate ile Güçlendirilmesi

Schmalz vakumlu bağlama sistemleri, mevcut herhangi bir CNC işleme merkezine uyarlanabilir ve bu sayede yeni bir makineye yatırım yapmak için uygun maliyetli bir alternatif oluşturur. Üreticiden veya makine tipinden bağımsız olarak: Schmalz her tezgah için mükemmel bir çözüme sahiptir. Düzgün tezgahlarda, önce Innospann Steel-Plate'in takıldığı bir ızgara tablası yerleştirirsiniz. Izgara tablasına yerleştirilen bir sızdırmazlık contası, iki levha arasındaki oyuk boşlukları kapatır. Sızdırmazlık mıknatısları veya solenoid valfler, kullanılmayan Steel-Plate üzerindeki açıklıkları kapatır. Vantuzlar doğrudan Çelik Levha üzerine veya Dört Tabana yerleştirilebilir.

Manuel İşleme İçin Vakumlu Bağlama

Vakumlu bağlama sistemi Multi-Clamp, manuel işleme için özel olarak tasarlanmıştır ve klasik tezgah mengenesinin yerine geçer. Multi-Clamp, bağlanan yüzeyde iz veya çentik bırakmaz ve iş parçasının zarar görmesini engeller. Sürekli dönebilen vakum plakası, her iki tarafta çalışmanıza izin vererek iş parçasının yeniden toplanmasını gereksiz kılar. Vakum plakası, vidalar veya vakum ile hemen hemen her yüzeye takılabilen dönüşlü / dönebilen armatür Multi-Base'e takılmıştır.

Metal ve Plastik İşleme İçin Bağlama Sistemleri

Schmalz, alüminyum gibi düz ve kolayca deforme olmuş malzemelerin bağlanması için Matrix-Plate sunar. İş parçasının yerleştirildiği plaka üzerindeki alanı kapatmak için bir sızdırmazlık contası kullanılır. İş parçasını bağlamak için entegre vakum bağlantısı kullanılır. İsteğe bağlı sürtünme yastıkları güvenilir bağlama sağlamak için mümkün olan en yüksek tutma kuvvetlerini sağlar. Matrix-Plate, Innospann Steel-Plate ile genişletilebilir. Vakum blokları daha sonra Steel-Plate üzerinde herhangi bir yere yerleştirilebilir, böylece bağlama sistemi tamamlanır.

Cam İşleme İçin Bağlama Çözümleri

Cam işleme için yenilikçi çözümler: Özel sürtünme plakalarıyla donatılmış vakum blokları, iş parçalarının düz masalarda güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Vantuzlar Quad-Base için veya Schmalz'ın özel hızlı değiştirme sistemi için tasarlanmıştır. Her iki durumda da, vantuz, sistemi herhangi bir iş parçasına ayarlamak için gereken her yere kolayca yerleştirilebilir.

3 Boyutlu Serbest Biçimli Yüzeyler İçin Bağlama Ekipmanları

Schmalz 3D bağlama sistemleri, karmaşık parçaların ve iş parçalarının güvenli bir şekilde işlenmesini sağlar. Basic Holding Armatür sisteminin vantuzları döner ve yükseklik ayarına izin verir. Böylece kavisli ve pürüzlü yüzeyler bile kolayca kenetlenebilir ve CNC işleme sırasında emniyetli bir tutuş sağlar. Vantuzun açısını ve yüksekliğini ayarlamak için bir bilyeli mafsal ve bir yıldız kavrama kullanılırken, iki kilitleme kolu yerine kilitlemek için kullanılır. Schmalz steel plate ile birlikte, Schmalz 3D bağlama sistemi herhangi bir masa tipine kolayca monte edilebilir.

Ürün

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git