Schmalz

Systèmes de bridage

Les systèmes de bridage de Schmalz sont utilisés dans des centres d’usinage CNC et garantissent un maintien sûr des pièces à brider. Ces produits faciles et rapides à installer sont surtout utilisés dans le secteur de la transformation du bois. Les systèmes de bridage conviennent toutefois aussi très bien aux secteurs du métal, du plastique, du verre et aérospatial, ainsi que le solaire et l’électronique.

Grâce à des délais d’équipement très courts, et la possibilité de pouvoir usiner les pièces dans leur globalité, les systèmes de bridage par le vide de Schmalz sont également très rentables économiquement. Outre l’équipement de base des machines, les centres d’usinage peuvent être modernisés avec des systèmes de bridage par le vide. Les ventouses plates peuvent être facilement échangées et montées, sans devoir changer de produit. Schmalz propose une solution adaptée à chaque application, et garantit une sécurité optimale des procédés pour tous les systèmes de bridage.

Systèmes de bridage pour le travail du bois

Les systèmes de bridage pour tables quadrillées sont parfaitement adaptés pour les usinages complexes à 5 axes. Les blocs de bridage par le vide peuvent être fixés en toute sécurité sur la plaque à dépression, que ce soit directement ou sur des mini-plaques et des supports adaptateurs. Le fait que la plaque à dépression épouse parfaitement la forme du support assure un maintien parfait. Les blocs de bridage par le vide sont faciles à déplacer et garantissent un serrage sûr de la pièce même avec des forces d’usinage maximales.

Schmalz propose également à ses clients des solutions très flexibles pour les tables d’usinage lisses. Les blocs de bridage par le vide peuvent être déplacés librement sur tout le plan de travail et, à l'aide de deux alimentations en vide indépendantes, permettent de placer la ventouse sur la table tout en serrant la pièce. Le même principe s'applique pour la ventouse pour table lisse Innospann sur laquelle sont fixées les blocs ventouses. Schmalz dispose aussi d’un système de bridage par le vide sans tuyau pour tables lisses en aluminium avec conduite de vide intégrée. Sur ces tables, les blocs de bridage par le vide sont positionnés selon les besoins, et à la fois la pièce et le bloc de bridage par le vide sont fixés à l'aide de l'alimentation en vide.

Différentes ventouses et plaques d'adaptation sont également proposées à destination des systèmes pour tables à profils. Celles-ci sont disponibles pour les tables à profils de Schmalz, mais également pour celles d'autres fabricants comme Biesse, Morbidelli ou autres. Les produits ont été spécialement adaptés aux tables à profils des fabricants dans des centres d’usinage CNC. Le positionnement et la fixation des ventouses sur les profilés peuvent être effectués à la main ou à l’aide du vide. Pour chaque type de table d’usinage, il existe également des blocs de serrage mécaniques qui rendent les systèmes de bridage de Schmalz encore plus flexibles.

Post-équipement avec la Steel-Plate

Les systèmes de bridage par le vide de Schmalz pouvant être rééquipés ultérieurement dans chaque centre d’usinage CNC à moindre frais, cela évite de devoir investir dans une nouvelle machine. Peu importe le fabricant et le type de machine : Schmalz propose une solution adaptée pour chaque table d'usinage. Sur les tables lisses, on installe d'abord une plaque à dépression sur laquelle on fixe ensuite l’Innospann Steel-Plate. L’un des cordons d'étanchéité placés dans la plaque à dépression, scelle la cavité entre les deux plaques. Des aimants d’obturation ou d’autres types d’électrovannes ferment les endroits non utilisés sur la Steel-Plate. Les blocs ventouse peuvent ensuite être placés directement sur la Steel-Plate ou sur une Quad Base.

Systèmes de bridage pour l´usinage manuel

Le système de bridage par le vide Multi-Clamp convient particulièrement bien pour les opérations manuelles et remplace le traditionnel étau. Le système Multi-Clamp ne laisse aucune marque ni trace de pression sur les surfaces bridées, la pièce reste intacte. La ventouse plate à rotation sans fin permet d’usiner la pièce de tous les côtés sans devoir changer sa position. La ventouse plate est fixée sur le dispositif de pivotement et de rotation Multi-Base, lequel peut être fixé avec des vis ou également par aspiration sur presque toutes les surfaces.

Systèmes de bridage pour l´usinage du métal et du plastique

Pour le serrage de pièces plates et facilement déformables, comme par ex. l’aluminium, Schmalz propose à ses clients la matrix plate. Un cordon d'étanchéité permet de sceller la zone requise sur la plaque et d’y placer la pièce. Grâce au branchement de vide intégré, la pièce est serrée, tandis que des inserts de friction en option garantissent un bridage sûr grâce à des forces de préhension élevées. La matrix plate peut être complétée avec l’Innospann Steel-Plate. Les blocs de bridage par le vide peuvent être positionnés librement sur la Steel-Plate et complètent le système de bridage.

Systèmes de bridage pour le travail du verre

Dans le domaine du verre également, Schmalz propose à ses clients des systèmes de bridage innovants. Les blocs de bridage par le vide sont équipés de plaques de friction spéciales et assurent le maintien requis des pièces sur des tables lisses. Il existe des blocs ventouses soit pour la Quad Base, soit pour un système à changement rapide spécialement conçu par Schmalz. Dans les deux cas, les ventouses peuvent être facilement placées à l’endroit nécessaire et peuvent ainsi être ajustées à chaque forme de pièce.

Systèmes de bridage pour surfaces de forme libre 3D

Les systèmes de bridage 3D de Schmalz permettent de fixer en toute sécurité des pièces et des éléments complexes. Grâce aux blocs ventouses rotatifs et réglables en hauteur du système Basic Holding Fixture, il est possible de serrer facilement des surfaces courbes et irrégulières, et ainsi de garantir un usinage CNC parfait. L'angle d'inclinaison et la hauteur de la ventouse peuvent être réglés grâce à un joint sphérique et une poignée-étoile, puis bloqués à l'aide de 2 leviers de blocage. Combiné à la Steel-Plate de Schmalz, le système de bridage 3D de Schmalz peut être installé sans problème sur tous les types de table.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.