Schmalz

Zaciskanie podciśnieniowe

Systemy mocujące firmy Schmalz są stosowane w centrach obróbczych cnc, aby zapewnić bezpieczne trzymanie obrabianych przedmiotów. Zaciski montuje się szybko i łatwo i są one stosowane głównie w branży obróbki drewna. Oprócz drewna, urządzenia do zaciskania firmy Schmalz doskonale nadają się do mocowania elementów roboczych w branży metalowej, tworzyw sztucznych, szkła, lotnictwa, solarnej i elektronicznej.

Podciśnieniowe mocowanie mechaniczne jest opłacalne ze względu na krótki czas konfiguracji oraz możliwość obróbki przedmiotów obrabianych ze wszystkich stron. Poszczególne płyty ssące można łatwo zdemontować i ponownie zamontować bez konieczności wymiany całego produktu. Systemy mocujące firmy Schmalz mogą być instalowane zarówno w nowych maszynach, jak i wykorzystywane do modernizacji istniejących centrów obróbczych. Firma Schmalz posiada idealne rozwiązanie dla każdej aplikacji i gwarantuje optymalną niezawodność procesu dzięki wszystkim swoim urządzeniom.

Sprzęt do mocowania do obróbki drewna

Systemy mocujące do stołów kratowych doskonale nadają się do kompleksowej obróbki pięcioosiowej. Bloki próżniowe mogą być mocowane bezpośrednio do stołu kratowego lub za pomocą mini-płyt przejściowych i adapterów, a mimo to można je łatwo przemieszczać. Pozytywna blokada pomiędzy stołem siatkowym a konkretnym zastosowanym elementem mocującym zapewni optymalne mocowanie robocze nawet przy najwyższych siłach skrawania.

Firma Schmalz oferuje również elastyczne systemy mocujące do gładkich stołów maszynowych. Dzięki tym rozwiązaniom bloki podciśnieniowe można przesuwać w dowolne lokalizacje na całej powierzchni roboczej. Dwa oddzielne przewody podciśnieniowe służą do zaciskania przyssawki na stole, jednocześnie zaciskając przedmiot obrabiany. Tę samą zasadę wykorzystują bloki ssące Innospann do gładkich stołów, do których mocowane są przyssawki. W przypadku gładkich stołów z aluminium, Schmalz oferuje podciśnieniowy system mocowania bez węża ze zintegrowaną linią podciśnienia. W przypadku tych stołów bloki podciśnieniowe można umieścić w dowolnej lokalizacji, a zarówno przedmiot obrabiany, jak i blok podciśnieniowy są przytrzymywane przez siłę ssącą z przewodu podciśnieniowego.

Można również znaleźć różne przyssawki i płyty przejściowe do systemów stołów konsolowych. Produkty te są dostępne dla stolików z konsolami Schmalz, jak również dla stolików takich producentów jak Biesse, Morbidelli i innych. Konsola Schmalz zaprojektowała te produkty w specjalny sposób, aby pasowały do konsol tych producentów używanych w centrach obróbczych cnc. Przyssawki mogą być pozycjonowane i mocowane do konsol w sposób ręczny lub podciśnieniowy. Oprócz zacisków podciśnieniowych, portfolio Schmalz obejmuje również zaciski mechaniczne do wszystkich typów stołów warsztatowych, dzięki czemu systemy mocowania Schmalz są jeszcze bardziej elastyczne.

Doposażenie centrów obróbczych cnc w płyty stalowe

Podciśnieniowe systemy mocowania firmy Schmalz można doposażyć w dowolne istniejące centrum obróbcze cnc, dzięki czemu stanowią one opłacalną alternatywę dla inwestycji w nową maszynę. Niezależnie od produkcji czy typu maszyny: Firma Schmalz ma idealne rozwiązanie dla każdego stołu roboczego. Na gładkich stołach najpierw montuje się stół z siatki, do którego następnie mocuje się płytę stalową Innospann. Sznur uszczelniający umieszczony w stole rastrowym uszczelnia puste przestrzenie pomiędzy dwiema płytami. Magnesy zgrzewające lub zawory elektromagnetyczne zamykają otwory na płycie stalowej, które nie są używane. Przyssawki mogą być umieszczone bezpośrednio na płycie stalowej lub na podstawie Quad-Base.

Zaciskanie podciśnieniowe do obróbki ręcznej

Podciśnieniowy system mocowania Multi-Clamp został specjalnie zaprojektowany do obróbki ręcznej i zastępuje klasyczne imadło stołowe. Zacisk Multi-Clamp nie pozostawia śladów ani wgnieceń na zaciskanej powierzchni, pozostawiając przedmiot obrabiany bez uszkodzeń. Stale obrotowa płyta ssąca umożliwia pracę ze wszystkich stron, dzięki czemu nie ma potrzeby ponownego zaciskania przedmiotu obrabiany. Płyta ssąca jest przymocowana do obracanego/obrotowego uchwytu Multi-Base, który można przymocować do praktycznie każdej powierzchni za pomocą śrub lub przyssawki.

Systemy mocujące do procesów obróbki metalu i tworzyw sztucznych

Firma Schmalz oferuje Matrix-Plate do zaciskania płaskich i łatwo odkształcalnych materiałów, takich jak aluminium. Sznur uszczelniający służy do uszczelnienia obszaru na płycie, w którym umieszczany jest przedmiot obrabiany. Zintegrowane złącze podciśnienia służy do zaciskania przedmiotu obrabiany. Opcjonalnie klocki cierne zapewniają najwyższą możliwą siłę trzymania, aby zapewnić niezawodne zaciskanie. Płyta Matrix-Plate może być rozszerzona o płytę stalową Innospann. Bloki podciśnieniowe można następnie umieścić w dowolnym miejscu na płycie stalowej, uzupełniając w ten sposób podciśnieniowy system mocowania.

System mocujący do obróbki szkła

Innowacyjne rozwiązania dla procesów obróbki szkła: bloki podciśnieniowe wyposażone w specjalne płyty cierne zapewnią pewne mocowanie przedmiotów obrabiany na płaskich stołach. Przyssawki projektowane są z możliwością zastosowania podstawy Quad-Base lub specjalnego systemu szybkiej wymiany firmy Schmalz. W obu przypadkach przyssawki można łatwo umieścić w pożądanych lokalizacjach, co wystarczy, aby dostosować system do dowolnego kształtu przedmiotu obrabiany.

Sprzęt do mocowania powierzchni przestrzennych 3D

Systemy mocujące 3D firmy Schmalz umożliwiają bezpieczne mocowanie złożonych części i przedmiotów obrabiany. Przyssawki systemu Podstawowego uchwytu umożliwiają regulację obrotową i wysokościową. Dzięki temu nawet zakrzywione i nierówne powierzchnie mogą być łatwo zaciskane, zapewniając bezpieczne mocowanie podczas obróbki CNC. Przegub kulowy i uchwyt gwiaździsty służą do regulowania kąta i wysokości przyssawki, natomiast dwie dźwignie zaciskowe służą do jej zaciskania. W połączeniu z płytą stalową Schmalz, system mocujący Schmalz 3D można łatwo zainstalować na każdym rodzaju stołu.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.