Generare il vuoto autonomamente
È possibile generare il vuoto tramite un collegamento elettrico o un attacco aria compressa. Si distingue tra generazione di vuoto elettrica e pneumatica.
Generatori di vuoto pneumatici
Se si desidera generare un vuoto utilizzando aria compressa, è necessario un eiettore. Un eiettore è dotato di uno o più ugelli Venturi. Per la generazione di vuoto, l’aria compressa viene immessa nell’ugello (B) attraverso la connessione (A). Durante questo processo l’aria compressa subisce una compressione. Nella camera adiacente, l’aria può espandersi nuovamente, generando così un vuoto. Ciò provoca l’aspirazione di aria nell’eiettore attraverso l’attacco del vuoto (D). L’aria e l’aria compressa fuoriescono attraverso il silenziatore (C).
Schmalz offre un numero ampio di eiettori a vuoto utilizzabili per generare il vuoto. I moduli di eiettore con tecnologia ugelli generano il vuoto in modo molto efficiente e sono particolarmente adatti all’industria dell’imballaggio, dove sono richieste capacità di aspirazione elevate. Gli eiettori base generano un vuoto elevato ma non dispongono di controllo valvolare né di monitoraggio del sistema. Gli eiettori compatti integrano sia la tecnologia valvolare che un adeguato monitoraggio del sistema. A seconda della versione, sono disponibili anche eiettori compatti con tecnologia IO-Link. Questi sono più adatti a sistemi di movimentazione completamente automatizzati, come quelli presenti nell’industria automobilistica.
Qui puoi trovare ulteriori informazioni su come generare il vuoto utilizzando gli eiettori:
Generazione di vuoto elettrica
Se non è disponibile un attacco aria compressa, è possibile generare il vuoto anche utilizzando una pompa o un soffiante. Nella scelta di un generatore di vuoto adeguato, occorre innanzitutto valutare se sia necessario un vuoto elevato o una capacità di aspirazione elevata. I soffianti per vuoto, ad esempio, sono caratterizzati da una capacità di aspirazione molto elevata. Di conseguenza, sono particolarmente adatte ai processi di handling in cui si devono movimentare pezzi permeabili all’aria, come truciolato o scatole di cartone. Per le operazioni di sollevamento che richiedono un vuoto elevato, si consigliano le pompe per vuoto. Le pompe per vuoto vengono quindi spesso utilizzate nei sistemi di movimentazione con il vuoto. Le pompe per vuoto sono disponibili in diverse versioni: oltre alle pompe per vuoto con funzionamento a secco e alle pompe a vuoto lubrificate, esistono anche le pompe ad anello d'acqua, particolarmente adatte all’impiego nell’industria alimentare.