Schmalz

Créer soi-même le vide

Il est possible de créer un vide à l'aide d'une connexion électrique ou d'un raccord d’air comprimé. On distingue la génération du vide électrique et la génération du vide pneumatique.

Générateurs de vide pneumatiques

Si vous souhaitez générer un vide à l'aide d'air comprimé, vous avez besoin d'un éjecteur. Un éjecteur est équipé d'une ou plusieurs buses de Venturi. Pour la génération du vide, l'air comprimé est acheminé par la connexion (A) vers la buse (B). Au cours de ce procédé, l’air comprimé subit une compression. Dans la chambre adjacente, l’air peut à nouveau se détendre, ce qui génère un vide. Cela provoque l’aspiration d’air dans l’éjecteur par le raccord de vide (D). L’air et l’air comprimé s’échappent par le silencieux (C).

Schmalz propose un large nombre d’éjecteurs à vide permettant de générer un vide. Les modules d’éjecteurs dotés de la technologie de buses « eco » génèrent un vide de manière très efficace et sont particulièrement adaptés au secteur du conditionnement, où une forte capacité d’aspiration est exigée. Les éjecteurs basiques génèrent un haut vide mais ne disposent ni de commande par vanne ni de surveillance du système. Les éjecteurs compacts intègrent à la fois une technologie de vannes et une surveillance adaptée du système. Selon la version, des éjecteurs compacts dotés de la technologie IO-Link sont également livrables. Ceux-ci sont mieux adaptés aux systèmes d'aide à la manutention entièrement automatisés, tels que ceux utilisés dans l’industrie automobile.

Vous trouverez ici plus d'informations sur la manière de créer un vide à l'aide d'éjecteurs :

Génération du vide électrique

En l'absence de raccord d’air comprimé, vous pouvez également générer un vide à l'aide d'une pompe ou d'une turbine pour le vide. Pour choisir un générateur de vide adapté, vous devez d'abord déterminer si vous avez besoin d'un haut vide ou d'une grande capacité d'aspiration. Les turbines pour le vide se caractérisent, par exemple, par une grande capacité d'aspiration. Elles sont donc particulièrement adaptées aux processus de manutention impliquant des pièces perméables à l’air, telles que les panneaux d’aggloméré ou les cartons. Pour les opérations de levage nécessitant un haut vide, nous recommandons les pompes à vide. Celles-ci sont d’ailleurs souvent utilisées dans les systèmes de manipulation par le vide. Les pompes à vide sont livrables en différentes constructions : outre les pompes à rotor sec et les pompes lubrifiées à l'huile, il existe également des pompes à anneau d'eau, particulièrement adaptées à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Pour plus d'informations sur la génération du vide à l'aide de pompes et de turbines :

Vous pouvez également retrouver nos produits dans la boutique en ligne :

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier