Schmalz

Samodzielne generowanie podciśnienia

Za pomocą przyłącza mocy lub sprężonego powietrza możliwe jest generowanie podciśnienia. Rozróżnia się elektryczne i pneumatyczne generowanie podciśnienia.

Pneumatyczne generatory podciśnienia

Do generowania podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza potrzebny jest eżektor. Eżektor ma jedną lub więcej dysz Venturiego. W celu generowania podciśnienia sprężone powietrze jest doprowadzane przez złącze (A) do dyszy (B). Podczas tego procesu sprężone powietrze ulega kompresji. W sąsiedniej komorze powietrze ponownie się rozpręża, co powoduje generowanie podciśnienia. Powoduje to zasysanie powietrza do eżektora przez złącze podciśnienia (D). Powietrze i sprężone powietrze wydostają się przez tłumik (C).

Firma Schmalz oferuje szeroką gamę eżektorów podciśnieniowych, które mogą być wykorzystywane do generowania podciśnienia. Moduły wyrzutnika z technologią dyszy eco generują podciśnienie w bardzo sprawny sposób i są szczególnie przydatne w branży opakowań, w której wymagana jest wysoka wydajność ssania. Podstawowe eżektory generują wysokie podciśnienie, ale nie posiadają sterowania zaworem ani monitorowania systemu. Eżektory kompaktowe posiadają zarówno zintegrowaną technologię zaworu, jak i odpowiednie monitorowanie systemu. W zależności od wersji projektowej, dostępne są również eżektory kompaktowe z technologią IO-Link. Są one lepiej dostosowane do w pełni zautomatyzowanych systemów przenoszenia, takich jak te stosowane w branży motoryzacyjnej.

Więcej informacji na temat generowania podciśnienia za pomocą eżektorów można znaleźć tutaj:

Elektryczne generowanie podciśnienia

Jeśli nie ma złącza sprężonego powietrza, można również generować podciśnienie za pomocą pompy lub dmuchawy podciśnieniowej. Wybierając odpowiedni generator podciśnienia, należy najpierw rozważyć, czy potrzebny jest wysoki poziom podciśnienia, czy duża szybkość zasysania. Przykładowo, dmuchawy boczno-kanałowe charakteryzują się bardzo wysoką szybkością zasysania. Dzięki temu nadają się one szczególnie do procesów obsługi, w których przenoszone mają być przedmioty obrabiany przepuszczające powietrze, takie jak płyty wiórowe lub kartony. W przypadku operacji podnoszenia, które wymagają wysokiego poziomu podciśnienia, zalecamy stosowanie pomp podciśnieniowych. Pompy podciśnieniowe są zatem często stosowane w podciśnieniowych systemach przenoszenia. Pompy podciśnieniowe dostępne są w różnych wersjach projektowych: Oprócz pomp pracujących na sucho i pomp smarowanych olejem, dostępne są także pompy z pierścieniem wodnym, które są szczególnie odpowiednie do stosowania w branży spożywczej.

Więcej informacji na temat generowania podciśnienia za pomocą pomp i dmuchaw boczno-kanałowych:

Nasze produkty można również znaleźć w Sklepie internetowym:

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka