Esoscheletro
Un esoscheletro — noto anche come esosuit o, in inglese, “muscle suit” — è un sistema di sostegno indossato sul corpo che fornisce sostegno meccanico ai muscoli e ai giunti durante attività fisicamente impegnative. Il termine significa letteralmente “scheletro esterno” e deriva dalla biologia, dove si riferisce al guscio esterno rigido di insetti e crostacei. In ingegneria, un esoscheletro descrive un dispositivo indossabile che assorbe, reindirizza o fornisce rinforzi alle forze, riducendo così lo sforzo sul sistema muscolo-scheletrico.
Esistono essenzialmente due principali aree di applicazione: gli esoscheletri industriali , che proteggono i lavoratori sani nei settori dell’industria, dei mestieri specializzati e della logistica dallo sforzo eccessivo, e gli esoscheletri medici, utilizzati nella riabilitazione e nella terapia — ad esempio, per consentire alle persone con lesioni al midollo spinale di stare in piedi e camminare.
Esoscheletro contro endoscheletro
L’opposto di un esoscheletro è l’endoscheletro, ovvero lo scheletro interno presente nei vertebrati, compresi gli esseri umani. Mentre l’endoscheletro sostiene il corpo dall’interno, un esoscheletro tecnico è fissato all’esterna del corpo e si fa carico di un pezzo del lavoro di sostegno e stabilizzazione dello stesso. Un esoscheletro non è un robot nel senso stretto del termine: sebbene gli esoscheletri attivi siano dotati di motori e accumulatori di energia e si muovano quindi autonomamente, essi seguono i movimenti e le intenzioni di chi li indossa e forniscono un sostegno mirato senza imporre i propri movimenti.
Come funziona un esoscheletro?
Il principio di base è simile per tutte le forme: un esoscheletro devia i carichi dalle strutture corporee sottoposte a particolare sollecitazione e li distribuisce verso aree più stabili oppure li assorbe in modo meccanico. Ciò alleggerisce i muscoli attivi, che altrimenti dovrebbero svolgere tutto il lavoro necessario per mantenere la postura e sollevare pesi.
Dal punto di vista tecnico, ciò si esegue in vari modi: tramite elementi portanti idonei ad assorbire le sollecitazioni, supportati, ad esempio, da elementi a molla, ammortizzatori a pressione di gas o, nei modelli motorizzati, da comandi e sensori. La scelta della soluzione più adatta a una determinata applicazione dipende dal tipo di azionamento (passivo o attivo) e dal design (rigido o morbido).
Scopri di più. Prendi decisioni migliori.
Approfondisci ulteriormente l'argomento ed esplora informazioni complete, esempi di impiego stimolanti e risposte utili alle domande più importanti. Ottieni un quadro completo e una maggiore sicurezza nella tua decisione.

Tipi di esoscheletri
In base alla regione del corpo trattata
Il fattore chiave nella scelta è solitamente la regione del corpo che l'esoscheletro è destinato ad alleggerire:
- Gli esoscheletri per la schiena e il busto alleviano la pressione sulla colonna lombare durante il sollevamento e quando ci si piega in avanti. Sono ampiamente utilizzati nei settori della logistica, dell’industria e dei mestieri specializzati.
- Gli esoscheletri per gambe, ginocchia e anche aiutano ad accovacciarsi, inginocchiarsi e alzarsi in piedi, oltre a garantire stabilità durante le attività verticali.
- Gli esoscheletri per spalle e movimenti sopra la testa forniscono un sostegnomirato per le braccia durante le attività manuali all’altezza del torace e sopra la testa, come nel montaggio, nelle installazioni o nella costruzione di pareti in cartongesso.
- Gli esoscheletri per mani e dita forniscono un rinforzo alla forzadi presa durante attività di presa prolungate o che richiedono un grande sforzo.
- Gli esoscheletri per tutto il corpo combinano più aree di sostegno e vengono utilizzati principalmente in applicazioni speciali o militari.
In base al sistema di azionamento e al design
Indipendentemente dalla regione del corpo da sostenere, gli esoscheletri possono essere classificati in base al loro sistema di azionamento e al loro design. Per quanto riguarda i sistemi di azionamento, si distingue tra sistemi passivi senza motore e sistemi attivi con motore e fonte di alimentazione (ad es. una batteria). Per quanto riguarda il design, si distingue tra esoscheletri rigidi con telaio fisso e i cosiddetti esoscheletri morbidi, costituiti da materiali tessili flessibili.
L’esoscheletro per la flessione in avanti NEXO Pro di Schmalz
Il NEXO Pro di Schmalz è un esoscheletro per la flessione in avanti: allevia la pressione sulla colonna lombare nella parte bassa della schiena durante il sollevamento e la flessione in avanti. Si tratta di un sistema passivo: funziona in modo puramente meccanico, senza motore né batteria.
Campi di applicazione
Gli esoscheletri industriali vengono utilizzati ovunque non sia possibile automatizzare — o sia possibile automatizzare solo in parte — movimenti fisicamente impegnativi, come ad esempio:
- Logistica e magazzinaggio: preparazione degli ordini, pallettizzazione e depallettizzazione, carico e scarico — attività che comportano il sollevamento frequente di carichi.
- Artigianato e costruzione: lavori in quota, posa di cartongesso, piastrellatura e tinteggiatura, nonché sollevamento ripetitivo di materiale.
- Produzione e montaggio: handling dei materiali, lavori in catena di montaggio e di montaggio, produzione.
- Assistenza e sanità: riposizionamento e mobilizzazione dei pazienti.
- Settoremilitare e servizi di emergenza: trasporto di attrezzature pesanti su lunghe distanze.
Vantaggi e svantaggi degli esoscheletri
Benefici
- Sollievo per muscoli e giunti affaticati e, di conseguenza, riduzione dell'affaticamento fisico
- Possibilità di ridurre i disturbi legati allo stress e le assenze
- Prestazioni più costanti durante l’intero turno
- Un contributo tangibile alla salute sul lavoro e all’attrattiva del datore di lavoro, soprattutto in considerazione dell’invecchiamento del personale e della carenza di lavoratori qualificati
Svantaggi e limiti
- Non sostituisce le tecniche di sollevamento corrette, gli ausili tecnici e un'organizzazione del lavoro progettata in modo ergonomico
- Sono necessarie un periodo di adattamento e l’accettazione da parte dei dipendenti
- Non tutte le attività o parti del corpo possono ricevere lo stesso sostegno
- In spazi molto ristretti, la libertà di movimento potrebbe essere limitata
- I sistemi attivi aggiungono peso e richiedono una manutenzione aggiuntiva
Esoscheletri nella sicurezza sul lavoro: valutazione dei rischi e applicazione pratica
Gli esoscheletri riducono in modo mirato lo sforzo fisico proprio nel punto in cui si manifesta: quando si effettuano sollevamenti di carichi pesanti, si lavora con le braccia alzate o in posizione chinata. Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, sono classificati come strumenti ausiliari che devono avere un orientamento mirato per una specifica situazione di sforzo.
Prima dell’impiego sul posto di lavoro, è quindi necessaria una valutazione dei rischi specifica per l’attività svolta: essa determina quale sistema sia adatto alla rispettiva postazione di lavoro, se la vestibilità e il comfort siano adeguati e se l’esoscheletro crei nuovi affaticamenti, ad esempio a causa di un peso aggiuntivo o di una limitata libertà di movimento. Le associazioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la DGUV forniscono indicazioni su questo argomento.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un esoscheletro passivo e uno attivo per il busto?
Un esoscheletro passivo per il busto funziona in modo puramente meccanico, senza elettricità, motori o batterie; un modello attivo utilizza motori e sensori per fornire assistenza motorizzata.
|
Caratteristiche |
Passivo |
Attivo |
|---|---|---|
|
comando |
Meccanismo a molla, senza batterie |
Motore + batteria (sostituzione periodica della batteria necessaria) |
|
peso |
Notevolmente più leggero rispetto ai sistemi attivi |
Più pesante a causa della tecnologia di comando |
|
Costo |
Solo costi iniziali di acquisto; nessun costo di usura delle batterie né di manutenzione |
Costi di acquisto e di gestione più elevati |
|
Idoneità |
Movimenti ripetitivi di piegatura, sollevamento e posture statiche |
Carichi molto pesanti, ad esempio superiori a 30 kg |
Per la maggior parte delle applicazioni nei settori della logistica, dell’artigianato e dell’industria, un sistema passivo offre il miglior equilibrio tra effetto di alleggerimento del carico, comfort e costo totale.
Qual è la differenza tra un esoscheletro rigido e uno morbido per la flessione in avanti?
Un sistema morbido è costituito esclusivamente da cinghie tessili elastiche e non richiede componenti rigidi. Un esoscheletro rigido per la flessione in avanti, invece, trasferisce il carico dalla parte superiore del corpo, oltre la colonna vertebrale, alle anche tramite un telaio rigido; le cosce fungono da contrappeso per assorbire le forze di sostegno.
Sistema morbido
- È costituito esclusivamente da cinghie elastiche, senza telaio rigido.
- La colonna vertebrale e i dischi intervertebrali rimangono completamente sollecitati.
- Vantaggioso in spazi molto ristretti (ad es. movimentazione bagagli).
- Minore sostegno durante il sollevamento.
Sistema rigido
- Il telaio trasferisce il peso della parte superiore del corpo oltre la colonna vertebrale.
- I dischi intervertebrali non sono sottoposti a compressione aggiuntiva.
- Sostegno passivo fino al 30% dell’attività muscolare necessaria.
- Adatto per attività che comportano una postura statica in avanti, il sollevamento di carichi pesanti e la piegatura da posizione accovacciata.
Per le attività che comportano sollevamenti e piegature ripetuti, un sistema rigido offre un sollievo sensibilmente maggiore.