Schmalz

Exosquelette

Un exosquelette — également appelé « exosuit » ou, en anglais, « muscle suit » — est un système de soutien porté sur le corps qui apporte un soutien mécanique aux muscles et aux articulations lors d’activités physiquement exigeantes. Le terme signifie littéralement « squelette externe » et trouve son origine en biologie, où il désigne la carapace dure des insectes et des crustacés. En ingénierie, un exosquelette désigne une construction portable qui absorbe, redirige ou fournit un renfort aux forces, réduisant ainsi la sollicitation du système musculo-squelettique.

Il existe essentiellement deux grands domaines d’application : les exosquelettes industriels , qui protègent les travailleurs en bonne santé dans les secteurs d’activité industriels, les métiers spécialisés et la logistique contre le surmenage, et les exosquelettes médicaux, utilisés en rééducation et en thérapie — par exemple, pour permettre aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière de se tenir debout et de marcher.

Exosquelette vs endosquelette

Le contraire d’un exosquelette est l’endosquelette, c’est-à-dire le squelette interne que l’on trouve chez les vertébrés, y compris chez l’être humain. Alors que l’endosquelette fournit le soutien au corps de l’intérieur, un exosquelette technique est fixé à l’extérieur du corps et prend en charge une partie du travail de soutien et de stabilisation de celui-ci. Un exosquelette n’est pas un robot au sens strict du terme : bien que les exosquelettes actifs soient équipés de moteurs et de systèmes de stockage d’énergie et se déplacent donc de manière autonome, ils suivent les mouvements et les intentions de la personne qui les porte et lui apportent un soutien ciblé sans lui imposer leurs propres mouvements.

Comment fonctionne un exosquelette ?

Le principe de base est similaire quelle que soit la forme : un exosquelette détourne les charges des structures corporelles soumises à des contraintes particulières et les répartit vers des zones plus stables, ou les absorbe mécaniquement. Cela soulage les muscles actifs, qui devraient autrement fournir tout l’effort nécessaire au maintien de la posture et au levage de charges.

Techniquement, cela est exécuté de différentes manières : grâce à des éléments porteurs capables d’absorber les contraintes, soutenus, par exemple, par des ressorts, des amortisseurs à pression de gaz ou, dans les modèles motorisés, par des actionneurs et des capteurs. Le choix de la solution adaptée à chaque application dépend du type d’actionneur (passif ou actif) et de la construction (rigide ou souple).

En savoir plus. Prendre de meilleures décisions.

Approfondissez encore davantage vos connaissances et découvrez des informations complètes, des exemples d'utilisation inspirants et des réponses utiles aux questions les plus importantes. Bénéficiez d'une vision globale et renforcez votre confiance dans votre décision.

En savoir plus

Types d'exosquelettes

Par région du corps soutenue

Le facteur clé pour faire un choix est généralement la région du corps que l'exosquelette est censé soulager :

  • Les exosquelettes pour le dos et le tronc soulagent la pression exercée sur la colonne lombaire lors des opérations de levage et lorsque l'on se penche en avant. Ils sont principalement utilisés dans la logistique, l'industrie et les métiers spécialisés.
  • Les exosquelettes pour les jambes, les genoux et les hanches facilitent les mouvements d'accroupissement, de mise à genoux et de levage, tout en assurant une stabilité lors des tâches verticales.
  • Les exosquelettes pour les épaules et les mouvements au-dessus de la tête offrent un soutienciblé pour l' s des bras lors de tâches manuelles à hauteur de poitrine et au-dessus de la tête, comme le montage, les installations ou la pose de plaques de plâtre.
  • Les exosquelettes pour les mains et les doigts assurent un renfort de la forcede préhension lors de tâches de préhension prolongées ou nécessitant une force importante.
  • Les exosquelettes pour le corps entier combinent plusieurs zones de soutien et sont principalement utilisés dans des applications spécialisées ou militaires.

Par système d’entraînement et construction

Quelle que soit la région du corps en soutien, les exosquelettes peuvent être classés en fonction de leur système d’actionneur et de leur construction. En termes de systèmes d’entraînement, on distingue les systèmes passifs sans moteur et les systèmes actifs dotés d’un moteur et d’une source d’énergie (par exemple, une batterie). En ce qui concerne la construction, on distingue les exosquelettes rigides dotés d’un cadre fixe et les exosquelettes dits « souples », qui sont constitués de matières textiles souples.

Le flexion avant exosquelette NEXO Pro de Schmalz

Le NEXO Pro de Schmalz est un exosquelette rigide pour flexion avant : il soulage la pression exercée sur la colonne lombaire, dans le bas du dos, lors des mouvements de levage et de flexion vers l’avant. Il s’agit d’un système passif : il fonctionne de manière purement mécanique, sans moteur ni batterie.

Domaines d'application

Les exosquelettes industriels sont utilisés partout où les mouvements physiquement exigeants ne peuvent pas être automatisés — ou ne peuvent l'être que partiellement —, notamment :

  • Logistique et stock : préparation de commandes, palettisation et dépalettisation, chargement et déchargement — tâches impliquant des levages fréquents.
  • Artisanat et bâtiment : travaux en hauteur, pose de cloisons sèches, carrelage et peinture, et levage répétitif de matières.
  • Fabrication et montage : manipulation, travaux sur chaîne de montage et de montage, production.
  • Soins et santé : repositionnement et mobilisation des patients.
  • Secteurmilitaire et services d’urgence : transport d’équipements lourds sur de longues distances.

Avantages et inconvénients des exosquelettes

Bienfaits

  • Soulagement des tensions musculaires et des articulations, et donc réduction de la fatigue physique
  • Possibilité de réduire les troubles liés aux tensions et les absences
  • Performances plus régulières tout au long du service
  • Une contribution tangible à la santé au travail et à l’attractivité de l’employeur, notamment dans un contexte de vieillissement du personnel et de pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Inconvénients et limites

  • Ne remplace pas les techniques de levage appropriées, les aides techniques et une organisation du travail ergonomique
  • Une période d’adaptation et l’adhésion des employés sont nécessaires
  • Toutes les tâches ou toutes les parties du corps ne peuvent pas bénéficier d’un soutien aussi efficace
  • Dans les espaces très exigus, la liberté de mouvement peut être restreinte
  • Les systèmes actifs ajoutent un poids supplémentaire et nécessitent un entretien supplémentaire

Les exosquelettes dans la sécurité au travail : évaluation des risques et applications pratiques

Les exosquelettes réduisent spécifiquement les contraintes physiques là où elles se produisent : lors du levage de charges lourdes, du travail en hauteur ou en position penchée. En matière de sécurité au travail, ils sont classés comme un outil complémentaire dont l’orientation doit être adaptée à une situation de contrainte spécifique.

Avant leur mise en service sur le lieu de travail, une évaluation des risques spécifique à la tâche est donc nécessaire : elle permet de déterminer quel système est adapté au poste de travail concerné, si l’ajustement et le confort sont appropriés, et si l’exosquelette génère de nouvelles contraintes — par exemple en raison du poids propre supplémentaire ou d’une liberté de mouvement restreinte. Les caisses d’assurance accidents du travail et la DGUV fournissent des recommandations à ce sujet.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre un exosquelette passif et un exosquelette actif pour le torse ?

Un exosquelette passif du torse fonctionne de manière purement mécanique, sans électricité, sans moteurs ni batteries ; un modèle actif utilise des moteurs et des capteurs pour fournir une assistance motorisée.

Caractéristique

Passif

Actif

Actionneur

Mécanisme à ressort, sans batterie

Moteur + batterie (remplacement régulier de la batterie exigé)

Poids propre

Nettement plus léger que les systèmes actifs

Plus lourd en raison de la technologie d'actionneur

Coût

Uniquement les coûts d'achat initiaux ; pas d'usure de la batterie ni de frais d'entretien

Coûts d’achat et de frais consécutifs plus élevés

Adaptabilité

Mouvements répétitifs de flexion, de levage et postures statiques

Charges très lourdes, par exemple supérieures à 30 kg

Pour la plupart des applications dans la logistique, l'artisanat et les secteurs d'activité, un système passif offre le meilleur compromis entre effet de décharge de la charge, confort et coût total.

Quelle est la différence entre un exosquelette rigide et un exosquelette souple pour la flexion avant ?

Un système souple est constitué exclusivement de sangles textiles élastiques et ne nécessite aucun composant rigide. En revanche, un flexion avant exosquelette rigide transfère la charge du haut du corps vers les hanches en passant par la colonne vertébrale via un cadre rigide ; les cuisses servent alors de contre-appui pour absorber les forces de soutien.

Système souple

  • ​​​​​​Se compose uniquement de sangles élastiques, sans cadre rigide.
  • La colonne vertébrale et les disques intervertébraux restent entièrement sollicités.
  • Avantageux dans les espaces très confinés (par exemple, la manipulation de bagages).
  • Moins de soutien lors du levage.

Système rigide

  • Le cadre transfère le poids propre du haut du corps en contournant la colonne vertébrale.
  • Les disques intervertébraux ne subissent pas de compression supplémentaire.
  • Soutien passif pouvant atteindre 30 % de l'activité musculaire exigée.
  • Convient aux tâches impliquant une posture statique penchée vers l'avant, le levage de charges lourdes et la flexion à partir d'une position accroupie.

Pour les tâches impliquant des mouvements répétés de levage et de flexion, un système rigide apporte un soulagement nettement plus important.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier