Schmalz

Forme delle ventose

Le ventose della Schmalz si suddividono in ventose universali e ventose per applicazioni speciali. Le ventose ad applicazione universale coprono un'ampia gamma di requisiti. Le ventose per applicazioni speciali sono state realizzate per le esigenze individuali dei settori. Queste si caratterizzano per proprietà particolari, come ad esempio, nell'industria della lavorazione lamiere, per la movimentazione dilamiere per carrozzeria con pareti sottili e oleose oppure, nell'industria del legno, per pezzi porosi e strutturati.

In generale viene fatta una distinzione tra le seguenti forme:

  • Ventose piatte
  • Ventose a soffietto

Ciascuna forma presenta vantaggi i quali possono essere, in combinazione con il materiale della ventosa adatto, potenziati e ottimizzati. I materiali ventosa disponibili sono illustrati dettagliatamente nella sezione "Materiali delle ventose".

Ventose piatte

Le ventose piatte sono particolarmente adatte per la movimentazione di pezzi con superfici piane e o leggermente curve. Grazie allaloro forma piatta e al ridotto volume interno, le superfici piatte possono essere rapidamente evacuate, questo significa che i pezzi vengono aspirati in tempi più brevi e movimentati con una maggioredinamica.

Vantaggi delle ventose piatte

  • Ampio assortimento di diversi materiali ventosa e delle geometrie (rotondo, ovale, inclinato o con un labbro di tenuta piatto)
  • La forma bassa e il ridotto volume interno garantiscono tempi di aspirazione minimi
  • La buona stabilità intrinseca della ventosa consente, durante l'aspirazione, un'alta forza di tenuta laterale e la precisione di posizionamento

Tipici settori di impiego

  • Movimentazione di pezzi lisci o leggermente ruvidi come pannelli di lamiera, scatole di cartone, lastre di vetro, componenti in plastica e pannelli di legno
  • Nei processi automatizzati con tempi ciclo brevi

Ventose a soffietto

Le ventose a soffietto vengono impiegate quando devono essere movimentati pezzi con diverse altezze, superfici non piane o anche componenti delicati. Il soffietto rende questa ventosa particolarmente flessibile e versatile.

Vantaggi delle ventose a soffietto

  • Buon adattamento a superfici non piane
  • Effetto di sollevamento durante l'aspirazione
  • Compensazione delle differenze di altezza
  • Aspirazione senza rischio dei pezzi delicati

Tipici settori di impiego

  • Movimentazione di pezzi curvi o non piani come lamiere per carrozzeria, tubi, cartonaggi ecc.
  • Movimentazione di pezzi delicati come componenti elettronici, componenti in plastica stampati ad iniezione ecc.
  • Movimentazione di pezzi cedevoli o flessibili come prodotticonfezionati in pellicola termosaldata

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello