Schmalz

Formes des ventouses

La gamme de ventouses de Schmalz comprend des ventouses universelles et des ventouses destinées à des applications spéciales. Les ventouses d'utilisation universelle répondent à un large éventail d'exigences. Les ventouses pour applications spéciales ont été développées pour répondre aux exigences spécifiques à certains secteurs d’activité. Elles se caractérisent par des propriétés particulières, p. ex. pour la manipulation de tôles de carrosserie à paroi fine et huileuses dans l'industrie automobile ou pour les pièces poreuses et structurées dans l'industrie du bois.

On distingue généralement les formes suivantes :

  • Ventouses plates
  • Ventouses à soufflets

Chaque forme présente des avantages spécifiques qu'il est possible de renforcer et d'optimiser en combinaison avec la matière adéquate de la ventouse. Les matières disponibles pour les ventouses sont expliquées en détail à la section «Matières des ventouses».

Ventouses plates

Les ventouses plates sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces présentant une surface plane ou légèrement bombée. Grâce à leur forme plate et à leur volume intérieur faible, les ventouses plates peuvent être évacuées rapidement. En d'autres termes, les pièces sont aspirées et manipulées de manière très dynamique.

Avantages des ventouses plates

  • Gamme complète de ventouses de différentes matières et géométries (forme ronde ou ovale, lèvre d'étanchéité inclinée ou plate)
  • Forme basse et faible volume intérieur entraînant des temps d'aspiration minimaux
  • Bonne stabilité de la ventouse permettant des forces latérales élevées lors de l'aspiration de même qu'un positionnement précis

Domaines d'utilisation typiques

  • Manipulation de pièces lisses ou légèrement rugueuses tellesque plaques de tôle, cartons, vitres, pièces en plastique et panneaux de bois
  • Dans les processus automatisés avec des temps de cycle courts

Ventouses à soufflets

Les ventouses à soufflets sont utilisées pour la manipulation de pièces de différentes hauteurs ou à surfaces non planes de même que pour la manipulation de pièces fragiles. Le soufflet rend la ventouse particulièrement flexible et adaptable.

Avantages des ventouses à soufflets

  • Excellente adaptation aux surfaces non planes
  • Effet de levée lors de l'aspiration
  • Compensation des différences de hauteur
  • Aspiration délicate des pièces fragiles

Domaines d'utilisation typiques

  • Manipulation de pièces bombées ou non planestelles que tôles de carrosserie, tubes, cartons, etc
  • Manipulation de pièces fragiles telles que composants électroniques, pièces en plastique moulées par injection, etc.
  • Manipulation de pièces non rigides ou flexibles telles que lesproduits emballés ou sous film plastique

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier