Schmalz

Przyssawka

Przyssawki podciśnieniowe odgrywają ważną rolę w systemie podciśnieniowym. Tworzą one interfejs z przedmiotem obrabiany, dlatego muszą spełniać szereg wymogów. Wymogi te wynikają zarówno z właściwości przedmiotu obrabiany, jak i aplikacji. Na przykład może być wymagana odporność na wysokie temperatury, oleje lub promieniowanie UV. Zastosowanie w przemyśle spożywczym wymaga innych właściwości. Sama aplikacja może również wymagać na przykład absorpcji dużych sił bocznych, długiej żywotności lub kompensacji różnic wysokości.

Przyssawka jest elastomerową częścią chwytaka podciśnieniowego. Można ją przykręcić do chwytaka w systemie podciśnieniowym za pomocą odpowiedniego elementu łączącego.

Synonimy
  • Suction Pad

Materiał ssawki

Ze względu na różnorodność wymogów, jakie musi spełniać przyssawka, kluczowy jest szeroki wybór materiałów. Właściwości materiałów zapewniają wymaganą odporność chemiczną, mechaniczną i na temperaturę przyssawki podciśnieniowej. Nasi eksperci ds. materiałów w zespole ds. elastomerów rozumieją wyzwania i są w stanie opracować odpowiedni materiał dla najbardziej zróżnicowanych wymogów. Dowiedz się więcej o materiałach używanych do produkcji przyssawek tutaj.

Przyssawki są dostępne w różnych kształtach

Dostępne są okrągłe i owalne chwytaki podciśnieniowe. Przyssawki okrągłe nadają się do obsługi przedmiotów obrabiany płaskich. Owalne przyssawki podciśnieniowe są stosowane do wąskich, wydłużonych przedmiotów obrabiany. Rozróżnia się również przyssawki płaskie i przyssawki mieszkowe.

Płaska przyssawka

Płaskie przyssawki charakteryzują się niską wysokością całkowitą i małą objętością wewnętrzną. Mała objętość zapewni krótki czas przedmuchiwania. Ponadto, płaska przyssawka charakteryzuje się dobrą stabilnością wewnętrzną i zapewnia wysoką dokładność pozycjonowania. Płaskie przyssawki są stosowane głównie w procesach o dużej dynamice.

Przyssawka mieszkowa

Przyssawki z jednym lub kilkoma mieszkami mają tę zaletę, że mogą kompensować różnice wysokości i są bardziej elastyczne niż płaskie przyssawki podciśnieniowe. Mieszki zapewniają również efekt tłumienia, gdy system chwytakowy jest umieszczany na przedmiocie obrabiany. Pozwala to na delikatne chwytanie wrażliwych przedmiotów za pomocą przyssawki mieszkowej. Przyssawki mieszkowe są zwykle stosowane do przedmiotów obrabiany zapakowanych w folię, jak również do części karoserii samochodu lub części składowych elektronicznych.

Przyssawka i element łączący

Przyssawka jest połączona z systemem podciśnieniowym za pomocą elementu łączącego. Razem, przyssawki podciśnieniowe i elementy łączące tworzą chwytak podciśnieniowy. W zależności od wymogów, element łączący jest wulkanizowany, wkładany, szczelnie podciśnieniowo mocowany lub przykręcany. Przyssawka może być dostarczana w pełni zmontowana lub samodzielna (przyssawka podciśnieniowa i element łączący).

Produkty

Powiązane pojęcia

Przyssawki mieszkowe
Przyssawki mieszkowe to przyssawki posiadające jedną lub więcej fałd.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.