Schmalz

Material Overview

Application and ambient conditions are important for the selection of the right suction cup and the appropriate material. Abrasion resistance, oil resistance and food safety are often required specifications of a suction cup. These requirements can be met by selecting the appropriate material.

Schmalz develops its suction cup materials in-house with new materials being developed, tested and optimized in our own Plastics Competence Center. To help you quickly find your suction cups for the proper use and environmental condition please visit the tab “Vacuum Suction Cups” and check out the selection aid, which is sorted according to specific materials and application areas. This gives you a quick and simple overview.

Products

Material overview

An overview of our materials is available in PDF format in the following:
Dokumenty
Język

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.