Ventose a vuoto
- La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa stessa e dal nipplo di connessione.
Le ventose a vuoto sono disponibili in un'ampia gamma di forme, misure e materiali. Le ventose fungono da elemento di collegamento tra la macchina e il pezzo da lavorare e vengono utilizzate per sollevare e trasportare oggetti di ogni tipo.
Le ventose costituiscono l’interfaccia con il pezzo da lavorare e svolgono quindi un ruolo fondamentale nei sistemi a vuoto. Per garantire una presa sicura del pezzo, le ventose devono essere adatte alle proprietà del pezzo stesso e alla specifica applicazione. Ad esempio, può essere richiesta la resistenza alle temperature elevate, agli oli, allo sporco o ai raggi UV. Se le ventose devono essere utilizzate nell’industria alimentare, occorre tenere conto di altre proprietà.
Schmalz sviluppa ventose speciali studiate per soddisfare le esigenze dei vari settori industriali, tra cui quello automobilistico, dell’imballaggio e del vetro.
Una ventosa a vuoto è costituita da due componenti: la ventosa (parte in elastomero) e il relativo elemento di collegamento. Una ventosa può essere avvitata alla pinza di presa del sistema a vuoto.
Le ventose sono disponibili in versione tonda e ovale. Le ventose tonde sono particolarmente adatte alla movimentazione di pezzi piatti. Al contrario, le ventose ovali vengono utilizzate principalmente per la movimentazione di pezzi stretti e allungati.
Si distingue inoltre tra pinze di presa piatte e ventose a soffietto.
Le ventose piatte hanno un'altezza totale ridotta e un volume interno contenuto. Il volume ridotto garantisce tempi di soffiaggio brevi. Inoltre, le ventose di questo design presentano una buona stabilità intrinseca e assicurano un'elevata precisione di posizionamento. Le applicazioni più frequenti delle ventose piatte riguardano principalmente processi altamente dinamici.
Le ventose con una o più pieghe sono estremamente versatili. Il fatto che le ventose a soffietto presentino una o più pieghe consente loro di compensare le differenze di altezza, rendendole più flessibili nell’uso rispetto alle ventose piatte. Le pieghe creano inoltre un effetto di ammortizzamento quando la pinza di presa viene posizionata sul pezzo. Ciò consente di afferrare delicatamente i pezzi sensibili. Le ventose a soffietto vengono spesso utilizzate per processi di handling che coinvolgono pezzi confezionati in pellicola, parti di carrozzeria o componenti di elettronica.

Qui è possibile trovare una spiegazione dettagliata del funzionamento di una ventosa.
Provate le pinze di presa Schmalz in azione nel nostro mediateca. I nostri esperti consulenti di sistemi Schmalz saranno lieti di aiutarvi nel design del vostro vuoto di sistema.