Schmalz

Przyssawka podciśnieniowa

Przyssawki podciśnieniowe występują w szerokiej gamie kształtów, rozmiarów i materiałów. Przyssawki działają jako element łączący maszynę z przedmiotem obrabiany i są używane do podnoszenia i transportowania wszelkiego rodzaju przedmiotów.

Przyssawki łączą przedmiot obrabiany z systemem

Przyssawki tworzą interfejs z przedmiotem obrabiany i dlatego odgrywają ważną rolę w systemach ssania. Aby bezpiecznie chwycić przedmiot obrabiany, przyssawki muszą być dostosowane do właściwości przedmiotu i konkretnej aplikacji. Wymagana może być na przykład odporność na wysoką temperaturę, oleje, zabrudzenia lub promieniowanie UV. Jeśli przyssawki mają być stosowane w branży spożywczej, należy wziąć pod uwagę inne właściwości.

Firma Schmalz opracowuje przyssawki specjalnie dostosowane do wymogów różnych branż, w tym motoryzacyjnej, opakowań i szkła.

Przyssawka podciśnieniowa składa się z dwóch komponentów: przyssawki (dział wykonany z elastomeru) oraz odpowiedniego elementu łączącego. Przyssawkę można przykręcić do chwytaka podciśnieniowego systemu ssania.

Różne kształty przyssawek

Przyssawki są dostępne w wersji okrągłej i owalnej. Przyssawki okrągłe są szczególnie odpowiednie do obsługi płaskich przedmiotów obrabiany. Z kolei owalne przyssawki są używane głównie do obsługi wąskich, wydłużonych przedmiotów roboczych.

Rozróżnia się również chwytaki płaskie i przyssawki mieszkowe.

Płaski chwytak płaski

Płaskie chwytaki płaskie mają niską wysokość całkowitą i małą objętość wewnętrzną. Niska objętość zapewni krótki czas przedmuchiwania. Ponadto przyssawki o tej konstrukcji charakteryzują się dobrą stabilnością wewnętrzną i zapewnią wysoką dokładność pozycjonowania. Częste aplikacje chwytaków płaskich to głównie procesy o dużej dynamice.

Przyssawka mieszkowa

Przyssawki z jedną lub kilkoma fałdami są niezwykle wszechstronne. Fakt, że przyssawki mieszkowe mają jedną lub więcej fałd, pozwala im kompensować różnice wysokości, dzięki czemu są bardziej elastyczne w użyciu niż przyssawki płaskie. Fałdy tworzą również efekt tłumienia, gdy chwytak jest umieszczony na przedmiocie obrabiany. Umożliwia to delikatne chwytanie wrażliwych przedmiotów obrabiany. Przyssawki mieszkowe są często stosowane w procesach obsługi przedmiotów obrabiany pakowanych w folię, części karoserii samochodu lub komponentów elektronicznych.

Produkty

Powiązane pojęcia

Przyssawka mieszkowa
Przyssawki mieszkowe to przyssawki podciśnieniowe z jednym lub kilkoma mieszkami. Dzięki mieszkom umożliwiają one szczególnie delikatną obsługę przedmiotu obrabiany.
Przyssawki płaskie
Odkurzacze płaskie to odkurzacze o płaskiej konstrukcji i małej objętości wewnętrznej.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.