Schmalz

Przyssawka mieszkowa

Przyssawki mieszkowe składają się z przyssawek podciśnieniowych (część z elastomeru) z jedną lub kilkoma fałdami. Przyssawki mieszkowe dostępne są w wersji owalnej lub okrągłej. Oprócz przyssawek mieszkowych firma Schmalz oferuje szeroką gamę przyssawek płaskich.

Przyssawka mieszkowa działa jako element łączący system ssania z przedmiotem obrabiany

Przyssawki mieszkowe są wybierane na podstawie ich mieszków. Dzięki mieszkowi przyssawka mieszkowa może być umieszczona na stanowisku pracy wyjątkowo delikatnie. Przyssawka mieszkowa amortyzuje system ssania, co chroni przedmiot obrabiany. Mieszek sprawia również, że przyssawka jest wyjątkowo elastyczna i nadaje się do adaptacji. Ponadto, niektóre niedokładności, takie jak różnice wysokości lub nierówności mogą być łatwo kompensowane przez przyssawkę mieszkową.

Po umieszczeniu przyssawki mieszkowej na przedmiocie obrabiany, krawędź uszczelniająca uszczelnia przyssawkę podciśnieniową. Powietrze może być następnie ssane z przyssawki podciśnieniowej. Przyssawka mieszkowa kurczy się, a przedmiot obrabiany jest podnoszony (efekt podnoszenia). Efekt ten jest wykorzystywany na przykład, gdy przedmiot obrabiany musi być podnoszony z formy lub układany w stos przy użyciu przyssawki.

Przyssawki mieszkowe są często stosowane w procesach pakowania. Te przyssawki podciśnieniowe są odpowiednie do obsługi niesztywnych przedmiotów obrabiany, takich jak produkty pakowane w folię. Przyssawki mieszkowe są również stosowane do obsługi części składowych urządzeń elektronicznych. Delikatny efekt tłumienia jest szczególnie przydatny w tej aplikacji. Kompensacja wysokości i ostrożna obsługa są wymagane podczas przenoszenia nierównych części karoserii samochodu lub rur i kartonów.

Chwytaki podciśnieniowe są wkładane bezpośrednio do systemu chwytającego lub przykręcane do systemu chwytającego za pomocą elementu łączącego. Wraz z elementem łączącym przyssawka mieszkowa (część wykonana z elastomeru) staje się chwytakiem podciśnieniowym mieszkowym.

Produkty

Powiązane pojęcia

Przyssawka podciśnieniowa
Podciśnienie systemu łączy przedmiot obrabiany z systemem i jest dostępne w różnych kształtach.
Przyssawki płaskie
Odkurzacze płaskie to odkurzacze o płaskiej konstrukcji i małej objętości wewnętrznej.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.