Schmalz

Ventosa de tipo fuelle

Las ventosas de fuelle están formadas por ventosas de vacío (pieza elastomérica) con uno o varios pliegues. Las ventosas de fuelle están disponibles en diseños ovalados o redondos. Además de las ventosas de fuelle, Schmalz ofrece una amplia gama de ventosas planas.

La ventosa de fuelle actúa como la unión entre el sistema de manipulación y la pieza

Las ventosas de fuelle se eligen en función de su número de fuelles. Gracias al fuelle, la ventosa de vacío se puede colocar en el lugar de trabajo con extrema suavidad. La ventosa de fuelle amortigua el sistema de vacío, lo que protege la pieza. El fuelle también hace que la ventosa sea especialmente flexible y adaptable. Además, algunas imprecisiones, como las diferencias de altura o las irregularidades, pueden compensarse fácilmente con la ventosa de fuelle.

En cuanto la ventosa de fuelle se coloca sobre la pieza de trabajo, el labio sellador sella la ventosa. A continuación, se puede aspirar el aire de la ventosa. La ventosa de fuelle se contrae y la pieza se levanta (efecto de elevación). Este efecto se utiliza, por ejemplo, cuando hay que sacar una pieza de trabajo de un molde o apilarla utilizando una ventosa.

Las ventosas de fuelle se utilizan a menudo en procesos de embalaje. Estas ventosas de vacío son adecuadas para la manipulación de piezas flexibles, como productos envueltos en film. Sin embargo, los componentes electrónicos también se manipulan con ventosas de fuelle. El suave efecto de amortiguación resulta especialmente útil en esta aplicación. Es necesario compensar las diferencias de altura y realizar una manipulación cuidadosa al mover piezas de carrocería irregulares, tubos o cajas de cartón.

Las pinzas de vacío se insertan directamente en el sistema de ventosas o se atornillan a este mediante un elemento de conexión. Junto con el elemento de conexión, la ventosa de fuelle (pieza elastomérica) se convierte en una pinza de vacío de fuelle.

Productos

Términos relacionados

Ventosa de vacío
Las ventosas conectan la pieza de trabajo con el sistema y están disponibles en diversas formas.
Ventosas planas
Las ventosas planas son ventosas con un diseño plano y un volumen interno reducido.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.