Schmalz

Faltenbalgsauger

Faltenbalgsauger sind Vakuumsauger (Elastomerteil) mit einem oder mehreren Falten. Balgsauger sind in ovaler oder runder Ausführung verfügbar. Neben Faltensaugern bietet Schmalz ein breites Produktprogramm an Flachsaugern.

Faltenbalgsauger als Verbindungsstück zwischen Handhabungsanlage und Werkstück

Balgsauger werden auf Grund ihres Faltenbalgs ausgewählt. Danke des Balgs kann der Vakuumsauger besonders schonend auf das Werkstück aufgesetzt werden. Der Faltensauger federt das Vakuumsystem ab, auf diese Weise wird das Werkstück geschont. Der Faltenbalg macht den Sauger außerdem besonders flexibel und anpassungsfähig. Darüber hinaus können einige Ungenauigkeiten wie zum Beispiel Höhenunterschiede oder Unebenheiten mit Hilfe des Faltenbalgsaugers problemlos ausgeglichen werden.

Sobald der Faltenbalgsauger auf das Werkstück gesetzt wird, dichtet die Dichtlippe den Vakuumsauger ab. Darauf hin kann die Luft aus dem Vakuumsauger gesaugt werden. Der Faltensauger zieht sich zusammen, dabei wird das Werkstück angebhoben (Hubeffekt). Dieser Effekt wird beispielsweise genutzt, wenn ein Werkstück mittels Sauger aus einer Form gehoben oder abgestapelt werden soll.

Faltenbalgsauger werden häufig in Verpackungsprozessen eingesetzt. Diese Vakuumsauger eignen sich für die Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken, wie zum Beispiel folienverpackten Produkten. Aber auch Elektronikbauteile werden mit Faltensaugern gehandhabt. Hierbei ist vor allem der schonende Dämpfungseffekt relevant. Der Ausgleich von Höhen und der schonende Umgang ist bei der Handhabung von unebenen Karrosserieteilen oder Rohren und Kartonagen gefragt.

Sauggreifer werden entweder direkt in das Greifsystem gesteckt oder über ein Anbindungselement eingeschraubt. Gemeinsam mit Anbindungselement wird der Faltenbalgsauger (Elastomerteil) zum Balgsauggreifer.

Produkte

Verwandte Begriffe

Vakuumsauger
Vakuumsauger verbinden Werkstück und Anlage und sind in verschiedenen Bauformen verfügbar.
Flachsauger
Flachsauger sind Sauger in flacher Bauform, mit geringem inneren Volumen.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.