Schmalz

Ventouse à soufflets

Les ventouses à soufflets sont constituées d'une ventouse à vide (pièce en élastomère) comportant un ou plusieurs soufflets. Elles sont livrables en construction ovale ou ronde. Outre les ventouses à soufflets, Schmalz propose une large gamme de ventouses plates.

La ventouse à soufflets sert de raccord entre le système de manutention et la pièce à traiter

Les ventouses à soufflets sont choisies en fonction de leur soufflet. Grâce à ce dernier, la ventouse à vide conserve une position très délicate sur la pièce à usiner. Le soufflet amortit le système d'aspiration, ce qui protège la pièce. La ventouse à soufflets rend également la ventouse particulièrement souple et adaptable. De plus, certaines imprécisions telles que les différences de hauteur ou les irrégularités peuvent être facilement compensées grâce à la ventouse à soufflets.

Dès que la ventouse à soufflets est placée sur la pièce, la lèvre d'étanchéité assure l'étanchéité de la ventouse à vide. L'air peut alors être aspiré hors de la ventouse à vide. La ventouse à soufflets se contracte et la pièce est levée (effet de levage). Cet effet est utilisé, par exemple, lorsqu’une pièce doit être retirée d’un moule ou empilée à l’aide d’une ventouse.

Les ventouses à soufflets sont souvent utilisées dans les procédés de conditionnement. Ces ventouses à vide conviennent à la manipulation de pièces flexibles, telles que les produits emballés sous film. Cependant, les composants électroniques sont également manipulés à l’aide de ventouses à soufflets. L’effet d’amortissement en douceur est particulièrement utile dans cette application. Une compensation de hauteur et une manipulation soigneuse sont exigés lors du déplacement d'éléments de carrosserie irréguliers, de tuyaux ou de cartons.

Les préhenseurs à vide sont soit insérés directement dans le système de préhension, soit vissés dans celui-ci à l’aide d’un élément de fixation. Associée à l’élément de fixation, la ventouse à soufflets (pièce en élastomère) devient un préhenseur à vide à soufflets.

Produits

Termes apparentés

Ventouse à vide
Les ventouses assurent la connexion entre la pièce et le système ; elles sont livrables en différentes formes.
Ventouses plates
Les aspirateurs plats sont des aspirateurs de construction plate, dotés d'un faible volume interne.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier