Schmalz

Ventosa de vacío

Las ventosas de vacío se presentan en una amplia variedad de formas, tamaños y materiales. Las ventosas actúan como elemento de unión entre la máquina y la pieza, y se utilizan para levantar y transportar objetos de todo tipo.

Las ventosas conectan la pieza de trabajo y el sistema

Las ventosas constituyen el punto de contacto con la pieza de trabajo y, por lo tanto, desempeñan un papel fundamental en los sistemas de vacío. Para sujetar la pieza de trabajo con seguridad, las ventosas deben adaptarse a las propiedades de la pieza y a la aplicación concreta. Por ejemplo, puede ser una exigencia que las ventosas sean resistentes a altas temperaturas, a los aceites, a la suciedad o a la luz ultravioleta. Si las ventosas se van a utilizar en la industria alimentaria, hay que tener en cuenta otras propiedades.

Schmalz desarrolla ventosas especialmente adaptadas a las exigencias de diversos sectores profesionales, entre ellos el del automóvil, la industria del envase y la industria del vidrio.

Una ventosa de vacío consta de dos componentes: la ventosa (parte de elastómero) y el elemento de conexión correspondiente. Una ventosa se puede atornillar a la garra del sistema de vacío.

Diferentes formas de ventosas

Las ventosas están disponibles en diseños redondos y ovalados. Las ventosas redondas son especialmente adecuadas para la manipulación de piezas planas. Por el contrario, las ventosas ovaladas se utilizan principalmente para la manipulación de piezas estrechas y alargadas.

También se distingue entre ventosas planas y ventosas de fuelle.

Ventosa plana

Las ventosas planas tienen una altura total reducida y un volumen interno bajo. Este volumen reducido garantiza tiempos soplados cortos. Además, las ventosas de este diseño presentan una buena estabilidad intrínseca y garantizan una alta precisión de posicionamiento. Las aplicaciones más frecuentes de las ventosas planas son, principalmente, los procesos altamente dinámicos.

Ventosa de fuelle

Las ventosas con uno o más pliegues son extremadamente versátiles. El hecho de que las ventosas de fuelle cuenten con uno o más pliegues les permite compensar las diferencias de altura, lo que las hace más flexibles de usar que las ventosas planas. Los pliegues también crean un efecto de amortiguación cuando la garra se coloca sobre la pieza de trabajo. Esto permite sujetar con suavidad piezas delicadas. Las ventosas de fuelle se utilizan a menudo en procesos de manipulación que implican piezas envueltas en film, piezas de carrocería de automóviles o componentes de electrónica.

Productos

Términos relacionados

Ventosa de tipo fuelle
Las ventosas de fuelle son ventosas de vacío que cuentan con uno o varios fuelles. Gracias a los fuelles, permiten una manipulación especialmente cuidadosa de la pieza.
Ventosas planas
Las ventosas planas son ventosas con un diseño plano y un volumen interno reducido.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.