Schmalz

Ventouse à vide

Les ventouses à vide se déclinent dans une grande variété de formes, de tailles et de matériaux. Elles servent d'élément d'assemblage entre la machine et la pièce, et sont utilisées pour soulever et transporter des objets de toutes sortes.

Les ventouses relient la pièce à usiner et le système

Les ventouses constituent l'interface avec la pièce à manipuler et jouent donc un rôle majeur dans les systèmes à vide. Pour saisir la pièce de manière sûre, les ventouses doivent être adaptées aux propriétés de la pièce et à l'application concernée. Par exemple, une résistance à la haute température, aux huiles, à la saleté ou aux rayons UV peut être exigée. Si les ventouses doivent être utilisées dans l'industrie agroalimentaire, d'autres propriétés doivent être prises en compte.

Schmalz développe des ventouses spécialement adaptées aux exigences des différents secteurs d'activité, notamment l’industrie automobile, l’industrie du conditionnement et l’industrie du verre.

Une ventouse à vide se compose de deux composants : la ventouse (partie en élastomère) et l’élément de fixation correspondant. Une ventouse peut être vissée sur le préhenseur du système à vide.

Différentes formes de ventouses

Les ventouses sont livrables en version ronde ou ovale. Les ventouses rondes sont particulièrement adaptées à la manipulation de pièces plates. À l’inverse, les ventouses ovales sont principalement utilisées pour la manipulation de pièces minces et allongées.

On distingue également les préhenseurs à ventouses plates et les ventouses à soufflets.

Ventouse plate

Les ventouses plates présentent un faible encombrement en hauteur et un faible volume interne. Ce faible volume assure des temps de soufflage courts. De plus, les ventouses de cette construction offrent une bonne stabilité intrinsèque et assurent une grande précision de positionnement. Les applications courantes des ventouses plates concernent principalement les processus hautement dynamiques.

Ventouse à soufflets

Les ventouses comportant un ou plusieurs soufflets sont extrêmement polyvalentes. Le fait que les ventouses à soufflets comportent un ou plusieurs soufflets leur permet de compenser les différences de hauteur, ce qui les rend plus souples à l’utilisation que les ventouses plates. Les soufflets créent également un effet d’amortissement lorsque le préhenseur est placé sur la pièce. Cela permet de saisir en douceur les pièces fragiles. Les ventouses à soufflets sont souvent utilisées pour la manipulation de pièces emballées sous film, d’éléments de carrosserie ou de composants électroniques.

Produits

Termes apparentés

Ventouse à soufflets
Les ventouses à soufflets sont des ventouses à vide dotées d'un ou plusieurs soufflets. Grâce à ces soufflets, elles permettent une manipulation particulièrement délicate de la pièce.
Ventouses plates
Les aspirateurs plats sont des aspirateurs de construction plate, dotés d'un faible volume interne.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier