Schmalz

Ventouses plates

Les ventouses plates sont constituées d'une lèvre de préhension (partie en élastomère) de conception plate. Nos ventouses sont disponibles en version ronde ou ovale. En alternative aux ventouses plates, Schmalz propose également des ventouses soufflets, adaptées aux applications nécessitant une plus grande capacité de compensation des différences de hauteur.

Des ventouses plates relient le système de manutention à la pièce à traiter

Les ventouses plates se distinguent principalement par leur faible volume interne. Lors de la manutention, l'air contenu dans la ventouse doit être évacué afin de créer une différence de pression suffisante entre la pression ambiante et la pression présente entre la ventouse et la pièce à manipuler. Plus le volume interne est important, plus cette phase d'évacuation est longue.

Ces ventouses sont principalement utilisées pour la manipulation de pièces plates ou légèrement courbées. Leur forme leur confère une grande stabilité intrinsèque, leur permettant de résister à des efforts latéraux élevés. Elles sont également appréciées pour leur faible hauteur d'encombrement.

Les ventouses plates sont particulièrement adaptées aux processus à haute dynamique. Grâce à leur stabilité, elles permettent d'atteindre des cadences élevées et une grande précision de positionnement. Elles constituent souvent la solution privilégiée pour la manipulation de matériaux poreux ou perméables à l'air, tels que les panneaux en bois.

Les ventouses sont disponibles dans différents matériaux afin de répondre au mieux aux exigences de chaque application. Associée à un élément de raccordement, une ventouse plate devient un préhenseur à vide plat Schmalz. La ventouse est également souvent achetée comme pièce de rechange pour un préhenseur à vide. Dans ce cas, l'élément de raccordement est conservé et seule la partie en élastomère (la ventouse) est remplacée.

Produits

Termes apparentés

Ventouse
Les ventouses assurent la connexion entre la pièce et le système ; elles sont disponibles sous différentes formes.
Ventouses à soufflets
Les ventouses à soufflets sont des ventouses comportant un ou plusieurs soufflets.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.