Ventose a vuoto
- La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa stessa e dal nipplo di connessione.
Le ventose piatte sono costituite da ventose (parte in elastomero) dal design piatto. Le nostre ventose sono disponibili in versione ovale o rotonda. Schmalz offre anche ventose a soffietto come alternativa a quelle piatte.
Le ventose piatte si distinguono principalmente per il loro volume interno più ridotto. Il volume interno di una ventosa deve essere evacuato durante la movimentazione, ovvero l’aria deve essere aspirata. Solo così la differenza tra la pressione ambiente e quella tra la ventosa e il pezzo da lavorare sarà sufficientemente ampia da consentire al pezzo di aderire al sistema di presa a vuoto. Maggiore è il volume interno, più tempo richiede il processo di evacuazione.
Queste ventose vengono utilizzate principalmente per la movimentazione di pezzi piatti o leggermente curvi. La forma delle ventose garantisce un’elevata stabilità intrinseca. Ciò significa che il sistema di presa a vuoto è in grado di resistere a elevate forze laterali. Le ventose piatte vengono scelte anche per la loro ridotta altezza complessiva.
Le ventose piatte vengono utilizzate principalmente in processi altamente dinamici. Grazie alla loro stabilità intrinseca, eseguono un numero elevato di cicli e raggiungono un’elevata precisione di posizionamento. Spesso rappresentano anche la soluzione preferita per la movimentazione di pezzi permeabili all’aria, come i pannelli di legno.
Le ventose sono disponibili in vari materiali. Ciò consente di adattare in modo ottimale le ventose piatte alle esigenze dell’applicazione. Se abbinata a un elemento di collegamento, la ventosa piatta diventa una pinza a vuoto piatta Schmalz. Spesso la ventosa viene acquistata come parte di ricambio per una pinza di presa a vuoto. È quindi possibile continuare a utilizzare l’elemento di collegamento e sostituire solo la parte in elastomero (ventosa).

Qui è possibile trovare una spiegazione dettagliata del funzionamento di una ventosa.
Provate le pinze di presa Schmalz in azione nel nostro mediateca. I nostri esperti consulenti di sistemi Schmalz saranno lieti di aiutarvi nel design del vostro vuoto di sistema.